Como fazer o acionamento com comandos por entradas digitais a Três Fios e contator de isolação da Potência?

Veja abaixo um acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais a Três Fios e contator de isolação da Potência.

Parâmetro

Programação

P43

OFF

P51

1

P53

4

P54

2

P55

3

P61

OFF

Observação:
Para proteção da instalação é necessário a utilização de fusíveis ou disjuntores no circuito de entrada.
A utilização de fusíveis ultra-rápidos não é necessária para o funcionamento da SSW-03 Plus, porém a sua utilização é recomendada para a completa proteção dos tiristores.
O transformador "T" é opcional e deve ser utilizado quando houver diferença entre a tensão de rede e a tensão de alimentação da eletrônica e ventiladores.
A utilização do contator de isolação na potência "K1" é opcional, e não é necessário para o funcionamento da SSW-03 Plus. Entretanto, por questões de segurança e proteção, o mesmo é recomendado. Em caso de manutenção é necessário retirar os fusíveis de entrada para garantir a completa desconexão do equipamento da rede de alimentação.
Para a proteção integral do motor é recomendado a utilização de termostatos no mesmo. Se o termostato não for utilizado, a entrada de erro externo (DI3) da SSW-03 Plus deverá ser curto-circuitada com o +Vcc.Nota:
Na eventualidade de danos no circuito de potência da SSW-03 Plus, que provoque falta de fase no motor, a proteção do motor nesta situação só é obtida com a utilização do contator de isolação da potência.
A emergência pode ser utilizada cortando-se a alimentação da eletrônica ou colocada na entrada digital 4 (P55=3).
Como fazer o acionamento com comandos por entradas digitais a Três Fios e contator de By-Pass?

Veja abaixo um acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais a Três Fios e contator de By-Pass.

Parâmetro

Programação

P43

ON

P52

2

P53

4

P54

2

P55

3

P61

OFF

Observação:
Para proteção da instalação é necessária a utilização de fusíveis ou disjuntores no circuito de entrada.
A utilização de fusíveis ultra-rápidos não é necessária para o funcionamento da SSW-03 Plus, porém a sua utilização é recomendada para a completa proteção dos tiristores.
O transformador "T" é opcional e deve ser utilizado quando houver diferença entre a tensão de rede e a tensão de alimentação da eletrônica e ventiladores.
Para a proteção integral do motor é recomendado a utilização de termostatos no mesmo. Se o termostato não for utilizado, a entrada de erro externo (DI3) da SSW-03 Plus deverá ser curto-circuitada com o +Vcc.Nota:
Na eventualidade de danos no circuito de potência da SSW-03 Plus, que provoque falta de fase no motor, a proteção do motor nesta situação só é obtida com a utilização do contator de isolação da potência.
Para que haja atuação da proteção térmica do motor durante o by-pass se faz necessário a colocação dos TCs de medição de corrente da chave após a conexão do contator de by-pass ou utilizar o módulo MAC.
Para maiores informações sobre módulo MAC, veja:

    • Manual do produto - Capítulo 10 Acessórios ou
    • "Como instalar o módulo de aquisição de corrente (MAC-0x)?";
    • "Qual o módulo MAC que devo utilizar para manter as proteções relacionadas ao motor quando utilizo contator de By-Pass?".
Como fazer o acionamento com comandos por IHM, PC ou PLC?

Veja abaixo um acionamento sugestivo com comandos por IHM, PC ou PLC.

Parâmetro

Programação

P54

2

P55

3

P61

ON

P62

ENDEREÇO

Observação:
Para proteção da instalação é necessária a utilização de fusíveis ou disjuntores no circuito de entrada.
A utilização de fusíveis ultra-rápidos não é necessária para o funcionamento da SSW-03 Plus, porém a sua utilização é recomendada para a completa proteção dos tiristores.
O transformador "T" é opcional e deve ser utilizado quando houver diferença entre a tensão de rede e a tensão de alimentação da eletrônica e ventiladores.
Para a proteção integral do motor é recomendado a utilização de termostatos no mesmo. Se o termostato não for utilizado, a entrada de erro externo (DI3) da SSW-03 Plus deverá ser curto-circuitada com o +Vcc.Nota:
Na eventualidade de danos no circuito de potência da SSW-03 Plus, que provoque falta de fase no motor, a proteção do motor nesta situação só é obtida com a utilização do contator de isolação da potência.
Quando os comandos forem via PC ou PLC, os mesmos devem ser conectados a placa eletrônica via conector XC2 (RS232C).
Como fazer o acionamento com comandos por entradas digitais a Três Fios, contator de isolação e conexão dentro do Delta do Motor?

Veja abaixo um acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais a Três Fios, contator de isolação e conexão dentro do Delta do Motor.

Parâmetro

Programação

P28

ON

P51

1

P53

4

P54

2

P55

3

P61

OFF

Observação:
Para proteção da instalação é necessário a utilização de fusíveis ou disjuntores no circuito de entrada.
A utilização de fusíveis ultra-rápidos não é necessária para o funcionamento da SSW-03 Plus, porém a sua utilização é recomendada para a completa proteção dos tiristores.
O transformador "T" é opcional e deve ser utilizado quando houver diferença entre a tensão de rede e a tensão de alimentação da eletrônica e ventiladores.
A utilização do contator de isolação na potência "K1" é opcional, e não é necessário para o funcionamento da SSW-03 Plus. Entretanto, por questões de segurança e proteção, o mesmo é recomendado. Em caso de manutenção é necessário retirar os fusíveis de entrada para garantir a completa desconexão do equipamento da rede de alimentação.
Para a proteção integral do motor é recomendada a utilização de termostatos no mesmo. Se o termostato não for utilizado, a entrada de erro externo (DI3) da SSW-03 Plus deverá ser curto-circuitada com o +Vcc.Nota:
Na eventualidade de danos no circuito de potência da SSW-03 Plus, que provoque falta de fase no motor, a proteção do motor nesta situação só é obtida com a utilização do contator "K1"de isolação da potência.
A emergência pode ser utilizada cortando-se a alimentação da eletrônica ou colocada na entrada digital 4 (P55=3).

Para conexão do motor ver:

    • Item 6.4.1 no manual do produto.Ou
    • "Como fazer a conexão dentro da ligação delta do motor?"
Como fazer o acionamento com comandos por entradas digitais a Três Fios, contator de By-Pass e conexão dentro do Delta do Motor com 6 cabos?

Veja abaixo um acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais a Três Fios, contator de By-Pass e conexão dentro do Delta do Motor com 6 cabos.

Parâmetro

Programação

P28

ON

P43

ON

P52

1

P53

4

P54

2

P55

3

P61

OFF

Observação:

Para proteção da instalação é necessária a utilização de fusíveis ou disjuntores no circuito de entrada.
A utilização de fusíveis ultra-rápidos não é necessária para o funcionamento da SSW-03 Plus, porém a sua utilização é recomendada para a completa proteção dos tiristores.
O transformador "T" é opcional e deve ser utilizado quando houver diferença entre a tensão de rede e a tensão de alimentação da eletrônica e ventiladores.
Para a proteção integral do motor é recomendado a utilização de termostatos no mesmo. Se o termostato não for utilizado, a entrada de erro externo (DI3) da SSW-03 Plus deverá ser curto-circuitada com o +Vcc.
Nota:

Na eventualidade de danos no circuito de potência da SSW-03 Plus, que provoque falta de fase no motor, a proteção do motor nesta situação só é obtida com a utilização do contator de isolação da potência.
Para que haja atuação da proteção térmica do motor durante o By-pass se faz necessário a colocação dos TCs de medição de corrente da chave após a conexão do contator de by-pass ou utilizar o módulo MAC.

Para maiores informações sobre módulo MAC, veja:

    • Manual do produto - Capítulo 10 Acessórios ou
    • "Como instalar o módulo de aquisição de corrente (MAC-0x)?";
    • "Qual o módulo MAC que devo utilizar para manter as proteções relacionadas ao motor quando utilizo contator de By-Pass?".

Para conexão do motor ver:

    • Item 6.4.1 no manual do produto.Ou
    • "Como fazer a conexão dentro da ligação delta do motor?"
  • 1
  • ...
  • 52
  • 53
  • 54
  • ...
  • 272
WEG S.A.