Quais os fusíveis recomendados para proteção da soft-starter SSW08?

Os fusíveis a serem utilizados na entrada deverão ser do tipo ultra-rápido (U.R.) com I²t menor ou igual a 75% do valor do SCR indicado. Estes fusíveis protegerão os SCRs em caso de curto circuito. Também podem ser usados fusíveis normais, ao invés de U.R., os quais protegerão a instalação contra curto circuito, porém os SCRs estarão desprotegidos. A tabela a seguir indica qual o valor do fusível a ser utilizado, de acordo com o modelo da soft-starter SSW08:

Observação:

O fusível de proteção da eletrônica deve ser de 6A – Tipo D.

Como fazer a conexão do motor à soft-starter SSW08?

A ligação padrão da soft-starter SSW08 ao motor com três cabos é mostrada na figura a seguir:

Quais são os bornes para a conexão de controle da soft-starter SSW08?

As conexões de controle (entradas digitais e saídas à relé) são feitas através dos bornes:

Como ajustar na soft-starter SSW08 a partida com limitação de corrente?

· Para partir com limitação de corrente deve-se partir com carga, testes a vazio devem ser feitos com rampa de tensão;

· Ajustar tempo de aceleração com o tempo necessário para a partida, inicialmente em tempos curtos, 15 a 20 segundos. Esse tempo será utilizado como tempo de rotor bloqueado caso o motor não parta;

· Ajustar o limite de corrente conforme as condições que a instalação elétrica permita e também a valores que forneçam torque suficiente para partir o motor. Inicialmente pode ser programado com valores entre 2 a 3 vezes a corrente nominal do motor (In do motor).

Observação:

· Se o limite de corrente não for atingido durante a partida, o motor irá partir imediatamente;

· Valores muito baixos de limite de corrente não proporcionam torque suficiente para partir o motor;

· Para cargas que necessitam de um torque inicial de partida mais elevado, pode-se utilizar a função kick start. Maiores informações ver em “Como programar a função Kick Start na soft-starter SSW07 / SSW08?”;

· Caso ocorram erros durante a partida, revise todas as conexões da soft-starter à rede de alimentação, conexões do motor, níveis das tensões da rede de alimentação, fusíveis, disjuntores e seccionadoras.

O que é o erro E67 na SSW07 / SSW08?

O erro E67 é ocasionado por Seqüência de fase incorreta e é indicado através do led “Phase Seq” piscando.

Este erro ocorre quando a seqüência de interrupções dos sinais de sincronismo não segue a seqüência RST.

As causas mais prováveis deste erro podem ser:

· Seqüência de fase da rede de entrada invertida;

· Pode ter sido alterada em outro ponto da rede de alimentação.

  • 1
  • ...
  • 239
  • 240
  • 241
  • ...
  • 272
WEG AUSTRALIA PTY LTD
  • 14 Lakeview Drive, Scoresby 3179 - Victoria / Australia
  • Phone: + 61 3 9765 4600
  • Email: info-au@weg.net