2. FAQ

Frequently Asked Questions (FAQ)

Как интерпретировать сигнал о событии?

When setting the alarm criteria levels, consider the application where the WEG Motor Scan is installed, and set appropriate values for the healthy operation of the motor, both for vibration and temperature, following the logic defined for the alarm criteria: Healthy (green): the motor is in its normal operating condition. Alert (yellow): scheduling a preventive stop of the motor is recommended for detailed diagnostics. Critical (red): an immediate corrective maintenance job on the motor is recommended.

Как настроить критерии тревожного события?
Получите доступ к данным сканеров через платформу Интернета вещей WEG IoT, нажмите «Дополнительно», а затем — «Допуски». Уровень тревоги и значения критических уровней для измерений вибрации и температуры можно изменить.
Как переключить единицы измерения с метрических на имперские?
В настройках приложения можно изменить данный параметр, либо через свойства профиля платформы Интернета вещей WEG IoT.
Можно ли интегрировать WEG Motor Scan в другие мониторинговые платформы?
Это возможно, если вы свяжетесь с нашим отделом продаж.
Могу ли я заменить на установке существующие датчики вибрации на сканеры WEG Motor Scan для выявления аномалий в работе подшипников?
Цель сканирования с помощью WEG Motor Scan — периодический мониторинг и создание записи истории работы двигателя. WEG Motor Scan измеряет значения вибрации и спектра вибрации по трем осям с частотами до 3 кГц, а также температуру на поверхности корпуса. Команда WEG непрерывно работает над усовершенствованием инструментов диагностики, поэтому постоянно появляются новые функции. Оставайтесь в курсе!
  • 1
  • ...
  • 252
  • 253
  • 254
  • ...
  • 276
WEG CENTRAL ASIA LLP
  • Bukhtarminskaya str. 24/12, Turksib district, Almaty, Republic of Kazakhstan. / Казахстан
  • Phone: +7 (701) 447-00-00
  • Email: sales-wca@weg.net
  • Branch of the WEG company