Quais são as variações de rede permitidas na alimentação da potência?

Variações de rede permitidas:

  • Tensão: + 10%, -15% (com perda de potência no motor);
  • Freqüência: 50/60Hz ± 10%;
  • Ciclo de partida: 3xIN durante 20 segundos, sendo 10 partidas por hora.
Quando posso utilizar a frenagem CC?

Esta função deve ser utilizada quando se quer reduzir o tempo de desaceleração imposto pela carga ao sistema.
Esta função somente é possível com o auxílio de um contator que deverá ser ligado conforme item do manual 9.6 - esquema típico com frenagem CC ou em "Como fazer a frenagem cc?".

Nota:
Sempre que utilizar esta função deve-se levar em conta a possível sobrecarga térmica nos enrolamentos do motor. A proteção de sobrecarga da Soft-Starter não funciona na frenagem CC.

Como fazer a frenagem CC?

Segue abaixo esquema sugestivo de como fazer a frenagem CC:

Acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais a três fios e
Frenagem CC

Parâmetro

Programação

P34

Maior que OFF

P35

Ajuste de carga

P52

3

P53

4

P54

2

P55

3

P61

OFF

Observação:
Para proteção da instalação é necessária a utilização de fusíveis ou disjuntores no circuito de entrada. A utilização de fusíveis ultra-rápidos não é necessária para o funcionamento da SSW-04, porém a sua utilização é recomendada para a completa proteção dos tiristores. O transformador "T" é opcional e deve ser utilizado quando houver diferença entre a tensão de rede e a tensão de alimentação da eletrônica e ventiladores. Para a proteção integral do motor é recomendada a utilização de termostatos no mesmo. Se o termostato não for utilizado, a entrada de erro externo (DI3) da SSW-04 deverá ser curto-circuitada com o +Vcc.

Nota:
Na eventualidade de danos no circuito de potência da SSW-04, que provoque falta de fase no motor, a proteção do motor nesta situação só é obtida com a utilização do contator de isolação da potência. O contator "K1" para a frenagem cc pode ser dimensionado levando-se em conta que os três contatos estão em paralelo.

A Soft-Starter continua fazendo a proteção do motor quando é feito o By-pass?

Não, para não perder as proteções referentes à leitura de corrente do motor, os transformadores de corrente deverão ser colocados externamente à conexão do contador de by-pass. Para verificar como a Soft-Starter pode manter as proteções do motor verificar em "Como manter as proteções relacionadas ao motor quando utilizo contator de By-Pass?"

O que é o tempo da frenagem CC (P34)?

Ajusta o tempo da frenagem cc, desde que P52=3. Esta função somente é possível com o auxílio de um contator que deverá ser ligado conforme item do manual 9.6 - esquema típico com frenagem CC ou em "Como fazer a frenagem cc?".

Nota:
Sempre que utilizar esta função deve-se levar em conta a possível sobrecarga térmica nos enrolamentos do motor. A proteção de sobrecarga da Soft-Starter não funciona na frenagem CC.

  • 1
  • ...
  • 61
  • 62
  • 63
  • ...
  • 272
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / África do Sul