Como manter as proteções relacionadas ao motor quando utilizo contator de By-Pass?
  • Para manter as proteções relacionadas ao motor, quando a SSW-04 for utilizada com contator de By-Pass, deverá ser utilizado TC’s externos.
  • Para os modelos de Soft-Starter de correntes de:
    • 16 a 45A (de corrente nominal) são necessários 2 TC’s de 200/1A 1VA;
    • 60 e 85A (de corrente nominal) são necessários 2 TC’s de 400/1A 1VA.

Observação:
Soltar os cabos do secundário dos TC’s da SSW04 localizados nos conectores X4 bornes 1 e 3 e X5 bornes 1 e 3 da placa eletrônica CCS4.0x. Estes cabos devem ser curto-circuitados para evitar a queima dos TC’s internos da Soft-Starter.

O que é o erro E06?

O erro E06 indica Sobrecorrente Imediata.

As possíveis causas são:

  • Eixo do motor travado;
  • Carga pesada;
  • Parametrização incorreta;
  • TC’s ligados errados ou de modelo incorreto;
  • Cartão de controle defeituoso.

Veja mais detalhes sobre as possíveis causas em "O que fazer quando ocorre E06?".

O que fazer quando ocorre E06?

O erro E06 ocorre se a corrente (P72) permanecer acima do valor ajustado em P12 durante um período de tempo superior ao estabelecido em P13;

  • Com P13 = off (padrão de fábrica), a proteção fica desabilitada.

Verifique as possíveis causas abaixo para o E06:

  • Eixo do motor travado

Inspecione o motor, veja se ele roda bem sem a carga acoplada a fim de assegurar-se de que não esteja danificado (travado).

  • Carga pesada

Inspecione a carga, veja se não está excessiva.

  • Parametrização incorreta

Verifique o conteúdo dos seguintes parâmetros:

    • P22 Corrente nominal da Soft-Starter, deve ser ajustada conforme o modelo da Soft-Starter;
    • P12 Sobrecorrente imediata, verifique se está conforme o desejado;
    • P13 Tempo de sobrecorrente imediata.

  • TC's ligados errado ou de modelo incorreto

    • Caso os TC's estejam ligados errados ou sejam de modelo incorreto poderão causar E06;
    • Verifique o modelo adequado de TC para cada Soft-Starter.

  • Cartão de controle defeituoso

Entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada Weg se ocorrer uma das seguintes condições:

    • Se verificando o conteúdo de P72, a leitura da corrente permanecer sempre saturada ou se estiver errada, já tendo sido verificados os TC’s anteriormente;
    • Ocorrendo E06 com P13 = off ou com P72 menor do que P12.
O que é o erro E24?

O erro E24 indica que ocorreu um erro de Parametrização.

Nota:

  • O erro E24 não permite que um valor de parâmetro incorreto/incompatível com outro, seja aceito;
  • Para sair da condição de erro pressione uma das seguintes teclas: P, I ou O;
  • Continue a parametrização, quando a incompatibilidade for eliminada o erro desaparecerá;
  • Veja as combinações de parâmetros não permitidas no capítulo 7 Manutenção, do manual da SSW-04 ou em "O que pode causar o erro E24?"
O que pode causar o erro E24?
  • O erro de programação incorreta (E24), não deixa que o valor alterado incorretamente seja aceito.
  • Este erro ocorre quando se altera algum parâmetro com o motor desligado e nas seguintes condições de incompatibilidade entre parâmetros:
    • P11 (limitação de corrente) com P41 (kick start);
    • P41 (kick start) com P55=4 (Jog);
    • P43 (by-pass) com P44 (economia de energia);
    • P61 em OFF com DI1 acionada ou P55 com Jog acionado.

Observação:
Para sair desta condição de erro basta pressionar as teclas P, I, ou O .

  • 1
  • ...
  • 65
  • 66
  • 67
  • ...
  • 273
WEG AUSTRALIA PTY LTD
  • 14 Lakeview Drive, Scoresby 3179 - Victoria / Australia
  • Phone: + 61 3 9765 4600
  • Email: info-au@weg.net