• Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  • Fale Conosco
  1. Página inicial
  2. FAQ

Perguntas Frequentes

O que significa quando o LED Overload acende?

Significa que há sobrecarga eletrônica do motor. Esta proteção monitora constantemente a corrente do motor e a compara com o valor ajustado no trimpot (Motor Current).

Proteção de Sobrecarga Eletrônica do Motor:

A proteção de sobrecarga eletrônica do motor faz a simulação do aquecimento e resfriamento do motor, chamada imagem térmica. Essa simulação usa como dado de entrada o valor de corrente eficaz verdadeiro (True RMS). A curva com o tempo de atuação na condição de sobrecarga do motor está definida na figura a seguir, sendo que a classe térmica desta função conforme a IEC 947-4-2 é a classe 10.

Observação:

· Quando a SSW-05 Plus ficar sem tensão de alimentação da eletrônica (A1 e A2), a imagem térmica é salva internamente. Ao retornar a alimentação (A1 e A2) o valor da imagem térmica retorna ao valor anterior à falta de alimentação da eletrônica;

· Sempre que feito o reset via entrada digital 2 (DI2) ou através do botão de reset (frontal da HMI da SSW-05), o valor da imagem térmica retorna ao valor anteriormente salvo na memória interna da Soft-Starter, ou seja, o valor da imagem térmica no momento da última desenergização da eletrônica;

· O reset da proteção de sobrecarga eletrônica pode ser ajustado para função manual (man), neste caso deve-se fazer o reset via entrada digital 2 (DI2) ou através do botão de reset. Se o ajuste de reset estiver ajustado para automático (auto) a condição de erro é automaticamente resetada após transcorrer o tempo de resfriamento;

· Ao desativar via dip-switch a proteção de sobrecarga eletrônica, a imagem térmica é zerada.

Observação:

    • A imagem térmica dos tiristores não é salva na memória interna da Soft-Starter. Quando a SSW-05 é inicializada/reinicializada, o valor da imagem térmica dos tiristores assume zero;
    • Com o motor operando em tensão plena, ocorre um resfriamento da Imagem Térmica.
O que significa quando o LED Internal Fault pisca 5 vezes?

· Significa que ocorreu o erro de sobrecorrente imediata do relé de by-pass na soft-starter;

· É monitorado apenas quando a SSW-05 Plus está em regime (100% de tensão);

· Atua quando a corrente for superior ao nível determinado durante um tempo superior que 1 segundo;

· O nível de atuação é 60A para os modelos de SSW-05 de 3A a 30A e para os modelos de 45A a 85A, o nível de atuação é de 200A.

Observação:

Esta proteção pode ser habilitada ou desabilitada por sua respectiva chave dip-switch.

O que significa quando o LED Internal Fault pisca 4 vezes?

· Significa que há sobrecorrente antes do by-pass;

· Esta proteção atua na transição entre final da rampa de aceleração e fechamento dos contatos dos relés de By-pass internos da SSW-05, caso a corrente que circula pela SSW-05 for superior ou igual ao nível determinado;

· O nível de atuação é 37,5A para os modelos de SSW-05 de 3A a 30A e para os modelos de 45A a 85A, o nível de atuação é de 200A.

Observação:

Esta proteção pode ser habilitada ou desabilitada por sua respectiva chave dip-switch.

O que significa quando o LED Internal Fault pisca 6 vezes?
  • Significa que há sobrecarga nos tiristores;

  • Esta proteção monitora a corrente que circula pela SSW-05 durante a rampa de aceleração e desaceleração, e a compara com o valor da corrente nominal da SSW-05;
  • A curva dos tempos de atuação da condição de sobrecarga dos tiristores está definida na figura abaixo:

Observação:

Esta proteção pode ser habilitada ou desabilitada por sua respectiva chave dip-switch.

O que significa quando o LED Internal Fault pisca 1 vez?

· Significa que a freqüência está fora da tolerância;

· Esta proteção atua sempre que a freqüência da rede estiver fora dos níveis de +/- 10% em relação aos valores nominais 50 Hz ou 60Hz.

Observação:

Esta proteção pode ser habilitada ou desabilitada por sua respectiva chave dip-switch.

  • 1
  • ...
  • 148
  • 149
  • 150
  • ...
  • 273
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Telefone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • E-mail: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net