O que fazer quando o motor não gira com a soft-starter SSW07 / SSW08?

Verificar os seguintes pontos:

Fiação errada: verificar todas as conexões de potência e comando;

Programação errada: verificar se os parâmetros estão com os valores corretos para a aplicação;

Erro: verificar se a soft-starter não está bloqueada devido a uma condição de erro.

O que fazer quando o motor não atinge a velocidade nominal com a soft-starter SSW07 / SSW08?

Verificar se o motor não está 'tombado'. Neste caso, aumentar o nível de corrente se estiver trabalhando com o controle por limitação de corrente.

O que fazer quando os leds estão apagados na soft-starter SSW07 / SSW08?

Verificar a tensão de alimentação do cartão de controle (A1 e A2), cujos valores nominais devem estar dentro dos seguintes limites:

· Tensão mínima: 93,5 Vca;

· Tensão máxima: 264 Vca.

O que fazer quando há trancos na aceleração do motor com a soft-starter SSW07 / SSW08?

Verificar os ajustes na soft-starter:

Reduzir o tempo da rampa de aceleração;

Reduzir o ajuste da tensão inicial.

Quais os cuidados que se deve ter com a soft-starter SSW07 / SSW08 (manutenção preventiva)?

Para evitar problemas de mau funcionamento ocasionados por condições ambientais desfavoráveis tais como alta temperatura, umidade, sujeira, vibração ou devido ao envelhecimento dos componentes, são necessárias inspeções periódicas na soft-starter e instalações:

Perigo!

Sempre desconecte a alimentação geral antes de tocar qualquer componente elétrico associado à soft-starter.

  • 1
  • ...
  • 180
  • 181
  • 182
  • ...
  • 272
WEG AUSTRALIA PTY LTD
  • 14 Lakeview Drive, Scoresby 3179 - Victoria / Australia
  • Teléfono: + 61 3 9765 4600
  • Correo electrónico: info-au@weg.net