Como fazer para ligar o motor com uma chave externa e desligar com outra chave externa e variar a velocidade pelas teclas da HMI?

Para ter a habilitação do comando star/stop (comando a 3 fios) e variação de velocidade pelas teclas da HMI, a ligação na régua de bornes deve ser feita como mostra a figura seguir:

Considerando que o inversor esteja em padrão de fábrica, os parâmetros de configuração que devem ser alterados são:

  • P000 Þ 5 (senha de liberação dos parâmetros);
  • P222 Þ 0 (seleção da referência situação remoto teclas da HMI);
  • P263 Þ 13 (função da DI1 liga ou start);
  • P264 Þ 14 (função da DI2 desliga ou stop);
  • P266 Þ 0 (função da DI4 sem função).

Observação:

As botoeiras de Start e Stop devem ser pulsantes.

Como fazer para ligar o motor com uma chave externa e desligar com outra chave externa e variar a velocidade pelo potenciômetro eletrônico (E.P.)?

Para ter a habilitação do comando star/stop (comando a 3 fios) e variação de velocidade pelo potenciômetro eletrônico (E.P.), a ligação na régua de bornes deve ser feita como mostra a figura a seguir:

Considerando que o inversor esteja em padrão de fábrica, os parâmetros de configuração que devem ser alterados são:

  • P000 Þ 5 (senha de liberação dos parâmetros);
  • P222 Þ 2 (seleção da referência situação remoto – E.P.);
  • P229 Þ 1 (seleção de comandos situação local – bornes);
  • P263 Þ 13 (função da DI1 – liga ou start);
  • P264 Þ 14 (função da DI2 – desliga ou stop);
  • P265 Þ 16 (função da DI3 – acelera E.P.);
  • P266 Þ 17 (função da DI4 – desacelera E.P.).

Observação:

As botoeiras de Start e Stop devem ser pulsantes.

Como fazer para com uma chave externa girar o motor para um sentido e com outra chave externa girar para o sentido contrário e variar a velocidade pelo potenciômetro?

Para ter a habilitação do comando avanço e retorno e variação de velocidade pelo potenciômetro, a ligação na régua de bornes deve ser feita como mostra a figura a seguir:

Considerando que o inversor esteja em padrão de fábrica, os parâmetros de configuração que devem ser alterados são:

  • P000 Þ 5 (senha de liberação dos parâmetros);
  • P221 Þ 1 (seleção de referência situação local - AI);
  • P229 Þ 1 (seleção de comandos situação local - bornes);
  • P263 Þ 9 (função da DI1 - avanço);
  • P264 Þ 10 (função da DI2 - retorno).
Como fazer para com uma chave externa o motor girar para um sentido e com outra chave externa girar para o sentido contrário e variar a velocidade pelas teclas da HMI?

Para ter a habilitação do comando avanço e retorno e variação de velocidade pelas teclas da HMI, a ligação na régua de bornes deve ser feita como mostra a figura a seguir:

Considerando que o inversor esteja em padrão de fábrica, os parâmetros de configuração que devem ser alterados são:

  • P000 Þ 5 (senha de liberação dos parâmetros);
  • P229 Þ 1 (seleção de comandos situação local - bornes);
  • P263 Þ 9 (função da DI1 - avanço);
  • P264 Þ 10 (função da DI2 - retorno).
Como fazer para com uma chave externa girar o motor para um sentido e com outra chave externa girar para o sentido contrário e variar a velocidade por um sinal externo de 4...20mA?

Para ter a habilitação do comando avanço e retorno e variação de velocidade por um sinal externo de 4...20mA, a ligação na régua de bornes deve ser feita como mostrado a seguir:

Considerando que o inversor esteja em padrão de fábrica, os parâmetros de configuração que devem ser alterados são:

  • P000 Þ 5 (senha de liberação dos parâmetros);
  • P221 Þ 1 (seleção de referência situação local - AI);
  • P229 Þ 1 (seleção de comandos situação local - bornes);
  • P235 Þ 1 (sinal da AI1 - 4...20mA);
  • P263 Þ 9 (função da DI1 - avanço);
  • P264 Þ 10 (função da DI2 - retorno).
  • 1
  • ...
  • 103
  • 104
  • 105
  • ...
  • 272
WEG AUSTRALIA PTY LTD
  • 14 Lakeview Drive, Scoresby 3179 - Victoria / Australia
  • Teléfono: + 61 3 9765 4600
  • Correo electrónico: info-au@weg.net
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
  • Critical Power