Volver a Mi cuenta

WEG
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
    • Русский
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
    • RFQ
    • Canal de Informes
    • Press Room
  • Noticias
  • Trabajo
  • ‍
  • ‍
  • Iniciar sesión
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
    • Русский
  • Contáctenos
  1. Página principal
  2. FAQ

Preguntas Frecuentes (FAQ)

Como fazer a manutenção preventiva do CFW-09?

Para evitar problemas de mau funcionamento ocasionados por condições ambientais desfavoráveis tais como alta temperatura, umidade, sujeira, vibração ou devido ao envelhecimento dos componentes são necessárias inspeções periódicas nos inversores e instalações:

Observação:

Recomenda-se substituir os ventiladores após 40000 horas de operação;

Recomenda-se verificar a cada 6 meses os capacitores do link CC, e trocá-los após 5 anos em operação;

Quando o inversor for armazenado por longos períodos de tempo, recomenda-se energizá-lo por 1 hora, a cada intervalo de 1 ano. Para todos os modelos (220-230V e 380-480V) utilizar:

o Tensão de alimentação de aproximadamente 220V, entrada trifásica ou monofásica, 50 ou 60Hz, sem conectar o motor à sua saída;

o Após essa energização manter o inversor em repouso durante 24 horas antes de utilizá-lo;

o Para modelos 500-600V, 500-690V e 660-690V usar o mesmo procedimento aplicando aproximadamente 330V.

Como fazer a limpeza do CFW-09?

Quando necessário limpar o inversor seguir as seguintes instruções:

Sistema de ventilação:

Seccionar a alimentação do inversor e esperar 10 minutos;

Remover o pó depositado nas entradas de ventilação usando um escova plástica ou flanela;

Remover o pó acumulado sobre as aletas do dissipador e pás do ventilador utilizando ar comprimido;

Cartões eletrônicos:

Seccionar a alimentação do inversor e espere 10 minutos;

Remover o pó acumulado sobre os cartões utilizando uma escova antiestática e/ou pistola de ar comprimido ionizado (exemplo: Charges Burtes Íon Gun non nuclear referência A6030-6DESCO);

Se necessário pode-se retirar os cartões de dentro do inversor;

Usar sempre uma pulseira de aterramento.

Qual a função do cartão opcional EBA?

O cartão de expansão de funções amplia as funções do cartão de controle do CC9.

O cartão de expansão EBA pode ser fornecido em diferentes configurações a partir da combinação de funções especificas. As configurações disponíveis são mostradas na tabela a seguir:

Qual a descrição da régua XC4 do cartão opcional EBA?

As especificações técnicas de todas as funções existentes no cartão EBA estão descritas na tabela a seguir:

Observação:

Funções disponíveis de acordo com o modelo adquirido. A pinagem correspondente à função não disponível ficará inutilizada. Maiores informações sobre o modelo do cartão ver em Qual a função do cartão opcional EBA?.

Como utilizar as entradas digitais e saídas a transistor do cartão opcional EBA ou EBB?

A entrada DI7 e as saídas DO1 e DO2 podem ser configuradas quanto ao tipo de acionamento. Dependendo da aplicação podem ser:

Ativas com nível lógico alto:

Ativas com nível lógico baixo:

Maiores informações sobre a entrada digital DI8 ver em Como funciona a função Termistor do motor (PTC)?.

  • 1
  • ...
  • 188
  • 189
  • 190
  • ...
  • 273
WEG CENTRAL ASIA LLP
  • Bukhtarminskaya str. 24/12, Turksib district, Almaty, Republic of Kazakhstan. / Kazajistán
  • Teléfono: +7 (701) 447-00-00
  • Correo electrónico: sales-wca@weg.net
  • Branch of the WEG company
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
  • Request for Quotation