L'économie circulaire cherche à maximiser la valeur des ressources tout en minimisant le gaspillage et les impacts environnementaux. Dans ce modèle, les produits sont conçus pour être durables, réparables et recyclables, encourageant la réutilisation et le recyclage des matériaux. Au lieu de suivre le modèle linéaire traditionnel de production et de consommation, où les produits sont fabriqués, utilisés et jetés, l'économie circulaire promeut l'idée d'un cycle continu, où les matériaux sont maintenus en utilisation le plus longtemps possible.
Cette approche contribue non seulement à la conservation des ressources naturelles, mais stimule également l'innovation, la création d'emplois et la croissance économique durable, devenant essentielle pour faire face aux défis mondiaux d'aujourd'hui, tels que le changement climatique et la pénurie de ressources.
Concrétisant l'engagement de WEG, nous avons des certifications ISO 14.001 démontrant la gestion environnementale dans les opérations de l'entreprise.
WEG dispose d'un système de collecte sélective des déchets dans ses opérations. Ainsi, les déchets sont séparés et envoyés aux recycleurs de chacun des matériaux, permettant ainsi leur valorisation réintroduction des matériaux dans les cycles de production les plus divers. Il est important de souligner qu'une partie des déchets générés par les opérations sont recyclés par WEG lui-même, retournant ainsi au processus et faisant partie de ses produits. Tous les déchets sont envoyés à des entreprises écologiquement responsables, sélectionnées et développées par l'équipe de gestion environnementale de WEG.
WEG a une politique d'efficacité énergétique depuis 2012, qui démontre son engagement envers la gestion de cette ressource. Cette politique se traduit par des actions de surveillance et de réduction de la consommation d'énergie, contribuant ainsi à l'amélioration de l'environnement. WEG s'efforce de rendre ses sources d'énergie de plus en plus propres, renouvelables et durables.
WEG surveille la consommation d'eau de ses opérations et dispose de nombreux contrôles opérationnels qui garantissent une gestion efficace de cette ressource, évitant ainsi le gaspillage et favorisant une consommation consciente. Tous les effluents générés par les opérations sont correctement traités et régulièrement surveillés, afin de garantir le respect des législations et de minimiser les impacts sur les différents parties prenantes.
Une partie des effluents traités dans les opérations sont réutilisés dans les processus internes, certaines stations d'épuration permettant jusqu'à 100% de réutilisation de l'effluent traité. Nous adoptons des initiatives axées sur la réduction de la consommation d'eau et de la production d'effluents, par le biais du contrôle des fuites, de la surveillance de la consommation et du soutien aux programmes qui engagent tous les employés vers cet objectif, comme le KaizenWEG et le WEG Manufacturing System.
Les investissements environnementaux sont caractérisés en trois catégories :
Nous possédons une usine d'emballage, RF Reflorestadora, au Brésil. Cette unité produit tous les emballages en bois utilisés dans nos différentes gammes de produits. À cette fin, nous disposons de nos propres zones de reforestation qui garantissent l'approvisionnement continu en bois et la préservation de cette ressource naturelle, ainsi que de zones de forêts naturelles, de réserves légales et d'aires de préservation permanente qui contribuent à la préservation de la biodiversité locale.
Les zones respectent toute la législation et les exigences légales, y compris une zone de conservation des forêts natives beaucoup plus importante que le minimum établi pour la réserve légale.
En outre, WEG encourage et soutient les initiatives de reforestation consciente et de conservation de la nature, et investit dans le boisement de ses parcs industriels.
O KaizenWEG foi criado em 2016 e é o coração do sistema de gestão de melhoria contínua da WEG, o WMS, onde todos os colaboradores são incentivados a promover melhorias em seu ambiente de trabalho ou em quaisquer outras áreas da empresa, identificando desperdícios, analisando causas e participando de times multidisciplinares para a resolução de problemas.
Sendo um dos pilares da Gestão Participativa da Companhia, desde sua criação mais de 300 mil melhorias foram implantadas, trazendo mais segurança, qualidade e produtividade, além de tornar o ambiente de trabalho cada vez mais eficiente e sustentável.
A busca coletiva pela excelência operacional e sustentabilidade em um cenário de verticalização de processos faz da gestão participativa peça chave para a potencialização de resultados da WEG.
Confira o vídeo do lançamento da nova plataforma do KaizenWEG:
O sistema de gestão de melhoria contínua da WEG é o WMS, que tem como principal objetivo a identificação e eliminação de perdas e desperdícios.
Os resultados são maximizados através das matrizes de priorização de segurança, qualidade, custo e emissões de GEE (gases de efeito estufa), que direcionam a ocorrência de projetos de otimização ou eliminação destes desperdícios, contribuindo para um mundo mais eficiente e sustentável.
Além das frentes de trabalho de otimização, times multidisciplinares atuam como pontos focais de melhoria contínua, trazendo inovações e disrupções nos nossos processos.
Um destes pontos focais é o pilar de Meio Ambiente e Energia, que objetiva e sistematiza a redução de impactos ambientais, atuando para reduzir ou eliminar a geração de resíduos e emissões, o consumo de recursos energéticos, limpezas químicas e insumos em geral.
Reciclagem é assunto sério para a WEG, estendido até o seu negócio. Com o programa de reaproveitamento de motores elétricos, “Plano de Troca”, a companhia concede um desconto na compra de um motor novo com rendimento superior ao exigido por lei na troca por um usado. Além do benefício financeiro aos clientes, a iniciativa garante que o motor usado com baixo nível de eficiência seja removido de uso. Depois de recolhidos pela companhia, os motores são desmontados e separados em peças para envio a recicladores credenciados e rastreados.
Redução do consumo de energia elétrica
Confiabilidade da planta
Redução dos custos operacionais
Garantia de fábrica
Produtos normalizados – oferecem total intercambiabilidade com motores já instalados
Item | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Produtos vendidos que podem ser reutilizados ou reciclados* (%) – Base em peso | 68 | 73 | 65 | 70 |
Produtos que foram realmente reaproveitados ou reciclados pela empresa * (%) – Base em peso | 12 | 16 | 14 | 4 |
* Leva em consideração somente os produtos colocados e recolhidos no mercado Brasil
Os investimentos ambientais são caracterizados em duas categorias:
Investimentos de Capital: Referentes à aquisição de equipamentos para controle ambiental.
Despesas Operacionais (R$): Referentes ao tratamento e destinação de resíduos, tratamento de emissões atmosféricas e líquidas, seguros de responsabilidade ambiental e depreciação de equipamentos, além de despesas com materiais e manutenção, além das despesas com remuneração de pessoal que atua na gestão ambiental, pesquisa e desenvolvimento e certificação de sistemas de gestão ambiental.
Abaixo o montante investido em cada categoria:
Item | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Investimento de capital (R$) | 1.329.000 | 1.788.000 | 1.819.000 | 11.141.393 |
Despesas Operacionais (R$) | 14.684.000 | 17.753.000 | 23.509.000 | 33.605.910 |
| % de cobertura (%) | 70 | 70 | 70 | 89 |
Em 2024, considerando o escopo de colaboradores, 70,8% do grupo WEG estava coberto pela certificação ISO 14001.
Clique aqui para acessar nossos certificados
A WEG possui um processo de ciclo de auditorias ambientais que cobre todas as suas operações industriais.
Dentro do seu processo anual de auditorias ambientais, a WEG garante o atendimento às legislações ambientais de todas as suas operações industriais.
Em 2023, o escopo das unidades monitoradas foi ampliado, incluindo os endereços comerciais da empresa. Dessa forma, 100% dos endereços globais da WEG agora estão contemplados nos indicadores.
A WEG possui Política de Eficiência Energética, desde 2012, na qual demonstra o seu compromisso com a gestão desse insumo. Essa política é desdobrada em ações para o monitoramento e a redução do consumo de energia, o que contribui para a melhoria do meio ambiente. A WEG pretende tornar, cada vez mais, suas fontes de energia mais limpas, renováveis e sustentáveis.
Consumo total de energia | Unidade | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Consumo total de energia Não-Renovável | MWh | 535.599 | 510.110 | 454.702 | 212.113 |
Consumo total de energia Renovável | MWh | 57.801 | 88.904 | 129.202 | 427.398 |
Consumo total de energia (Não-Renovável + Renovável) | MWh | 593.400 | 599.014 | 583.904 | 639.511 |
Dados de cobertura (%) | Em relação à funcionários | 100 | 100 | 100 | 100 |
Em 2024, a WEG garantiu que 66,8% do consumo de energia fosse proveniente de fontes renováveis com garantia de origem por meio autoprodução, compra de certificados de energia renovável (I-REC) e contratos bilaterais.
A WEG realiza o monitoramento das emissões atmosférica relacionadas aos compostos orgânicos voláteis. Abaixo segue o resultado das emissões relacionadas aos equipamentos monitorados nos últimos anos.
Item | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Emissões de compostos orgânicos voláteis - VOC (t/ano) | 93,5 | 135,2 | 114,5 | 139,3 | 191,3 | 241,3 |
Taxa de cobertura (%) | 56 | 56 | 56 | 61 | 72 | 61 |
Uma das principais prioridades da WEG é a conformidade com a legislação ambiental aplicável às suas operações. Nos últimos 4 anos, não houve evidências de multas ambientais significativas aplicadas aos negócios da WEG.