Dentro del contexto de emisiones de GEE y cambios climáticos, en 2022, WEG dio un importante paso, por medio de la creación del Programa WEG Carbono Neutro.
El programa tiene como objetivo movilizar esfuerzos para alcanzar las metas establecidas de emisiones de GEE para todo el grupo WEG. Las metas de mediano y largo plazo son de reducir en 52% de sus emisiones operacionales hasta 2030 y alcanzar el Net-cero en 2050, utilizando como año base el año de 2021. Además de eso, el programa estructura directrices, acciones y responsabilidades, formalizando ante sus partes interesadas, su compromiso frente a los desafíos del combate al calentamiento global y a los cambios climáticos, tema material para la compañía.
Las metas globales del Programa WEG de Carbono Neutro fueron establecidas siguiendo criterios metodológicos internacionalmente aceptados y alineados a las NDCs (Nationally Determined Contribution) de los países donde WEG tiene operaciones industriales, las cuales se refieren a los compromisos gubernamentales de reducción de GEE asumidos por los países signatarios del acuerdo de París.
2030 Reducir las emisiones de GEE en 52%
2050 alcanzarNet-Cero
Emisiones Globales WEG de Alcance 1 y Alcance 2. Año Base 2021.
Acesse aqui a carta de Verificação do Inventário de GEE WEG (ISO 14064-1)
Para elegir y priorizar proyectos de reducción de GEI, WEG utiliza la metodología de Curva de Costo Marginal de Abatimiento (MACC) y Retorno de Inversión (ROI). Estamos comprometidos a eliminar gradualmente las inversiones en activos intensivos en carbono.
En total, hasta 2024, se han mapeado más de 1.200 proyectos en todo el mundo, lo que demuestra el alcance de los esfuerzos de la Compañía para alcanzar sus metas.
Forma parte de la estrategia del Programa de Carbono de WEG alcanzar un 100% de energía renovable para 2030.
En 2024, el 66,8% de la electricidad consumida provino de fuentes renovables con garantía de origen mediante autoproducción, compra de certificados de energía renovable (I-REC) y contratos bilaterales.
Considerando el alcance de este desafío, la responsabilidad por el logro de los objetivos involucra a toda la empresa, abordándose a nivel estratégico, táctico y operativo. Las metas de reducción de emisiones de GEI son desagregadas anualmente para las unidades de negocio de acuerdo con los resultados del inventario del año anterior y forman parte del Programa WEG de Calidad y Productividad (PWQP), programa interno de metas que impacta la remuneración variable de los colaboradores. , y también en el programa objetivo de los ejecutivos.
Meta de Reducción (2024): Reducir un 5,7% de las emisiones de Alcance 1 en relación con las emisiones de 2023 (proyectos aprobados)
Estado de la meta: Alcanzada
Meta de Reducción (2025): Reducir un 4% de las emisiones de Alcance 1+2 en relación con las emisiones de Alcance 1 de 2024 (proyectos aprobados)
Estado de la meta: En curso