Como funciona a função F-14D SUB subtração de 32 bits?

· Com a função F-14D SUB é possível fazer a subtração de dois valores e armazená-los de até 32 bits;

· Para esta função existem contatos de relés especiais: SC043 irá gerar um pulso toda vez que o valor da operação for = 0, SC041 quando o valor da operação for > 0 < 4294967295 e SC042 quando o valor for negativo.

Observação:

Caso o valor da subtração seja negativo, não será indicado o valor com sinal (menos), ou seja, de subtrair 500 de 400 o valor indicado será 100 e não -100, portanto para perfeito funcionamento do programa e segurança pode-se utilizar o contato do SC042.

Como funciona a função F-15 CMP comparação do valor do registrador de 8 bits?

· Com está função é possível realizar lógicas de programas onde há a necessidade de se comparar dois valores de até 8 bits e através do resultado (maior, menor ou igual) fazer com que seja executada determinada lógica do programa;

· Enquanto o sinal de entrada está em ON, a comparação será feita a cada ciclo de scan;

· Esta função utiliza contatos de relés especiais que irão gerar um pulso toda vez que:

o SC043 = V0001 = V0002;

o SC041 = V0001 > V0002;

o SC042 = V0001 < V0002.

Observação:

Quando houver mais de uma comparação os contatos SC’s deverão estar abaixo de cada função F-15 CMP e não no final, pois desta forma ele só será ativo pela primeira comparação logo acima deste, desprezando a outras subseqüentes.

Como funciona a função F-15W CMP comparação do valor do registrador de 16 bits?
  • Com está função é possível realizar lógicas de programas onde há a necessidade de se comparar dois valores de até 16 bits e através do resultado (maior, menor ou igual) fazer com que seja executada determinada lógica do programa;
  • Enquanto o sinal de entrada está em ON, a comparação será feita a cada ciclo de scan;
  • Esta função utiliza contatos de relés especiais que irão gerar um pulso toda vez que:
    • SC043 = V0001 = V0002;
    • SC041 = V0001 > V0002;
    • SC042 = V0001 < V0002.

Observação:

Quando houver mais de uma comparação os contatos SC’s deverão estar abaixo de cada função F-15W CMP e não no final, pois desta forma ele só será ativo pela primeira comparação logo acima deste, desprezando a outras subseqüentes.

Como funciona a função F-15D CMP comparação do valor do registrador de 32 bits?

· Com está função é possível realizar lógicas de programas onde há a necessidade de se comparar dois valores de até 32 bits e através do resultado (maior, menor ou igual) fazer com que seja executada determinada lógica do programa;

· Enquanto o sinal de entrada está em ON, a comparação será feita a cada ciclo de scan;

· Esta função utiliza contatos de relés especiais que irão gerar um pulso toda vez que:

o SC043 = V0001 = V0002;

o SC041 = V0001 > V0002;

o SC042 = V0001 < V0002.

Observação:

Quando houver mais de uma comparação os contatos SC’s deverão estar abaixo de cada função F-15D CMP e não no final, pois desta forma ele só será ativo pela primeira comparação logo acima deste, desprezando a outras subseqüentes.

Como funciona a função F-16W U/D CNT contador UP/DOWN de 16 bits?

Está função faz a contagem crescente ou decrescente segundo o sinal da direção de um valor de até 16 bits.

Exemplo:

Quando X0001 estiver em ON faz o contador contar UP (crescente), quando em OFF o contador conta DOWN (decrescente).

No modo de contagem UP, quando o valor em V0001 for igual a 00010 o sinal de saída é comutado para ON.

Quando no modo de contagem DOWN a saída é comutada para ON quando o valor V0001 for igual a 0 (zero). A entrada X0003 é responsável pelo reset.

A contagem é realizada toda vez que X0002 passa de OFF para ON.

Observação:

Pode-se usar o registrador especial WS022 para preservar o ultimo valor registrado após o desligamento da energia.

  • 1
  • ...
  • 130
  • 131
  • 132