Torna a Il mio account
Na maioria dos casos onde a carga apresenta uma inércia elevada. Esta função faz com que o sistema rede/soft-starter forneça ao motor somente a corrente necessária para que seja executada a aceleração da carga. Na figura abaixo podemos observar graficamente como esta função é executada.
Limitação de corrente

Este recurso é sempre muito útil pois garante um acionamento realmente suave e, melhor ainda, viabiliza a partida de motores em locais onde a rede se encontra no limite de sua capacidade. Normalmente nestes casos a condição de corrente na partida faz com que o sistema de proteção da instalação atue, impedindo assim o funcionamento normal de toda a instalação. Ocorre então a necessidade de se impor um valor limite de corrente de partida de forma a permitir o acionamento do equipamento bem como de toda a indústria.
A limitação de corrente também é muito utilizada na partida de motores cuja carga apresenta um valor mais elevado de momento de inércia. Em termos práticos, podemos dizer que esta função é a que deverá ser utilizada após não se obter sucesso com a rampa de tensão simples, ou mesmo quando para que o motor acelere a carga, seja necessário ajustar uma rampa de tensão de tal forma que a tensão de partida (pedestal) próximo aos níveis de outros sistemas de partida como, por exemplo, as chaves compensadoras, não sendo isto de forma alguma um fator proibitivo na escolha do sistema de partida.
A Soft-Starter deve ser montada em um ambiente livre de:
Condições Ambientais Permitidas:
Na partida por rampa de tensão, o controle se dá pela variação do ângulo de disparo da ponte de tiristores, que gera na saída da mesma, uma tensão eficaz gradual e continuamente crescente até que seja atingida a tensão nominal da rede. Graficamente podemos observar isto através da figura abaixo:
Rampa de tensão aplicada ao motor na aceleração

Aplicado a cargas com torque inicial mais baixo ou torque quadrático.
A SSW-03 Plus é adequada para ser utilizada num circuito capaz de fornecer não mais que X Arms (Conforme tabela abaixo) ampéres simétricos, Y volts máximo, quando protegida através de fusíveis ultra-rápidos.
Máxima Capacidade da Fonte de Alimentação
Modelo | Ligação Padrão | Dentro da ligação delta do motor | ||
220- 440V=Y | 460- 575V=Y | 220- 440V=Y | 460- 575V=Y | |
120 | 10 | 10 | 10 | 18 |
170 | 10 | 10 | 18 | 18 |
205 | 10 | 18 | 18 | 18 |
255 | 10 | 18 | 18 | 30 |
290 | 18 | 18 | 18 | 30 |
340 | 18 | 18 | 30 | 42 |
410 | 18 | 30 | 30 | 42 |
475 | 18 | 30 | 42 | 42 |
580 | 30 | 42 | 42 | 85 |
670 | 30 | 42 | 85 | 85 |
800 | 42 | 85 | 85 | 85 |
950 | 42 | 85 | 85 | 100 |
1100 | 85 | 85 | 85 | 100 |
1400 | 85 | 85 | 100 | 125 |
Se uma destas funções estiver habilitada, não é possível habilitar a função Kick Start (P41).
Para não ocorrer o erro, escolha qual função irá ser utilizada e deixe a outra função em "off".