O que é e quais são as possíveis causas do E055?
  • O erro E055 ocorre quando o "Programa é incompatível ou fora dos limites da memória";
  • As causas mais prováveis são:
    • Quando o programa possuir mais que 24kbytes (muito grande);
    • Incompatibilidade entre a versão de software da placa POS-01 com o WLP;
    • Defeito na placa POS-01.
O que é e quais são as possíveis causas do E056?
  • O erro E056 é "Erro de Checksum na transferência do programa do usuário", ele ocorre quando o Checksum do telegrama recebido não coincide com o enviado pelo PC;
  • As causas mais prováveis são:
    • Ruídos elétricos;
    • Problemas no cabo de comunicação;
    • Programa corrompido ou problemas no circuito da RS232 do cartão de controle.
Observação:
Muitas vezes tentando retransmitir o programa o problema é solucionado.
O que é e quais são as possíveis causas do E057?
  • O erro E057 é "Eixo não referenciado para movimentação absoluta";
  • No modo absoluto, todo movimento é acrescido ou subtraído do zero máquina, este erro ocorre quando é dado o comando para uma posição (com relação ao zero), mas o mesmo ainda não foi referenciado, ou seja, o servoconversor não sabe aonde é a posição zero;
  • Neste caso o comando de movimentação é ignorado e ocorre o E057.
Quais as funções da IHM-4S?

A IHM-4S tem as seguintes funções:

  • Leitura de parâmetros do servoconversor e/ou da IHM: disponibiliza a leitura dos parâmetros tanto do servoconversor como os parâmetros da IHM;
  • Programação de parâmetros do servoconversor e/ou da IHM: permite a alteração do valor dos parâmetros. Tanto no modo parametrização como no modo operação, a alteração do conteúdo dos parâmetros é somente permitida se a senha correspondente ao parâmetro estiver setada corretamente;
  • Função Copy: utilizada para fazer backup do ajuste dos parâmetros ou para fazer cópia do conteúdo de todos os parâmetros de um servoconversor para outro;
  • Monitoramento de erro: o monitoramento de erros é feito constantemente pela IHM, podendo identificar erros de serial e de hardware. Uma vez detectado algum tipo de erro, aparece na tela a descrição do erro ocorrido e seu código correspondente, se pressionado alguma tecla, aparece a mensagem na tela indicando para se resetar o servoconversor;
  • Teste do display de leds e teclas: tem como objetivo identificar problemas de hardware da IHM, testa todas as teclas, os leds e o display.
Como fazer o teste do display, leds e teclas da IHM-4S?

Para executar o teste deve-se seguir os seguintes passos:

  • Desenergizar e energizar a IHM-4S;
  • Durante o procedimento de inicialização, pressionar a tecla;
  • O primeiro teste feito é o do display e leds. Todos os dígitos do display devem acender um a um na seqüência da esquerda para a direita. O mesmo deve acontecer com os leds. Para entrar no teste do teclado, basta pressionar qualquer tecla, aparecerá no display à função da tecla correspondente;
  • Para sair da função teste, pressionar duas vezes seguidas a tecla .
  • 1
  • ...
  • 75
  • 76
  • 77
  • ...
  • 273
WEG ARABIA FOR BUSINESS SERVICES LLC (WSAU)
  • Building No. 8596, Prince Turki Ibn Abdulaziz AL Awal Street. King Saud university District - 4567 Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia - 12371 - Ar Riyāḑ / Saudi Arabia
  • Phone: +966 56 614 7837
  • Email: info-sa@weg.net