As entradas digitais podem ser acionadas tanto com ativo baixo como com ativo alto?

· Essa opção pode ser selecionada no jumper S1.1 que seleciona ativo em ALTO ou ativo em BAIXO para todas as 4 entradas digitais. Não é possível selecioná-las separadamente;

· O inversor sai de fábrica com as entradas digitais ativas em nível baixo (S1:1 em OFF);

· Entradas Digitais com ativo baixo (S1.1 em OFF): esta opção pode ser selecionada quando utilizado um CLP com saída a relé ou saída a transistor NPN (nível lógico baixo para acionar a DI):

  • Entradas Digitais com ativo alto (S1.1 em ON): esta opção pode ser selecionada quando utilizado CLP com saída a transistor PNP (nível lógico alto para acionar a DI) ou CLP com saída a relé. Nesta última alternativa é necessária uma fonte externa 24V ±10%:

Qual é a descrição da HMI do CFW08?

A HMI standard do CFW08 contém: Um display de leds com 4 dígitos de 7 segmentos, 4 leds de estado e 8 teclas.

  • Funções do display de leds: mostra mensagens de erro e estado, o número do parâmetro ou seu conteúdo. O display unidade (mais a direita) indica a unidade de algumas variáveis (U = volts, A = ampéres, ºC = Graus Celsius).
  • Funções dos leds "Local" e "Remoto":
    • Inversor no modo Local:
    • Led verde aceso e led vermelho apagado.
    • Inversor no modo Remoto:
    • Led verde apagado e led vermelho aceso.
  • Funções dos leds de sentido de giro (horário e anti-horário):
    • Inversor em sentido horário:
    • Led verde aceso e led vermelho apagado.
    • Inversor no sentido anti-horário:
    • Led verde apagado e led vermelho aceso.

Funções básicas das teclas:

Habilita o inversor via rampa de aceleração (partida).

Desabilita o inversor via rampa de desaceleração (parada). Reseta o inversor após a ocorrência de erro.

Seleciona (comuta) display entre número do parâmetro e seu valor (posição/conteúdo).

Aumenta a velocidade, número do parâmetro ou o valor do parâmetro.

Diminui a velocidade, número do parâmetro ou valor do parâmetro.

Inverte o sentido de rotação do motor comutando entre horário e anti-horário.

Seleciona as origens dos comandos/referência entre LOCAL ou REMOTO.

Quando pressionada realiza a função JOG [se a(s) entrada(s) digital(is) programada(s) para GIRA/PÁRA (se houver) estiver(em) aberta(s) e a(s) entrada(s) digital(is) programada(s) para HABIITA GERAL (se houver) estiver(em) fechada(s)].

Qual é a descrição das sinalizações e indicações do display da HMI?

As sinalizações e indicações do display indicam qual é os estados do inversor.

Inversor pronto (READY) para acionar o motor.

Inversor com tensão de rede insuficiênte para o operação.

Inversor na situação de erro, e o código aparece piscante. No caso exemplificado temos a indicação do E02.

Inversor está aplicando corrente contínua no motor (frenagem CC) de acordo com os valores programados em P300, P301 e P302.

Inversor está executando a rotina de Auto-Ajuste para identificação automática de parâmetros do motor. Esta operação é comandada por P408.

Nota:

O display também pisca nas seguintes situações, além da situação de erro:

Tentativa de alteração de um parâmetro não permitido;

Inversor em sobrecarga.

O que são parâmetros de leitura e quais são esses parâmetros?

Parâmetros de leitura são parâmetros reservados apenas para leitura de valores, como por exemplo a leitura da Corrente de Saída (motor) no parâmetro P003. Os parâmetros de leitura são do P002 ao P040.

Quando há energização do inversor o display indicará o valor do parâmetro P002 [valor da frequência de saída no modo de controle V/F (P202=0 ou 1) e valor da velocidade do motor em rpm no modo vetorial (P202=2)].

O parâmetro P205 define qual é o parâmetro inicial a ser monitorado, isto é, define o parâmetro inicial a ser mostrado quando o inversor é energizado.

Como identificar o modelo do CFW-09?

Os dados nominais do equipamento podem ser encontrados na etiqueta de identificação, conforme abaixo:

  • 1
  • ...
  • 164
  • 165
  • 166
  • ...
  • 273
WEG ARABIA FOR BUSINESS SERVICES LLC (WSAU)
  • Building No. 8596, Prince Turki Ibn Abdulaziz AL Awal Street. King Saud university District - 4567 Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia - 12371 - Ar Riyāḑ / Saudi Arabia
  • Phone: +966 56 614 7837
  • Email: info-sa@weg.net