• Inicio
  • Productos
  • Servicios
  • Operación y Mantenimiento
  1. Página principal
  2. Soluciones para Energía Eólica

Tan importante como desarrollar soluciones en energía eólica es ofrecer a los clientes un servicio de soporte y asistencia ágil, dedicado e inteligente.

El experimentado equipo de ingenieros y técnicos cuenta con tecnología de referencia en el desarrollo de componentes para energía eólica, para la realización de mantenimientos correctivos y la fabricación de piezas.

Nuestro objetivo es mantener su equipo siempre en excelentes condiciones operacionales, maximizando su vida útil y preservando su eficiencia. Por eso, nuestros servicios son desarrollados por profesionales dedicados, con vasto conocimiento en equipos eléctricos y mecánicos, lo que garantiza agilidad, flexibilidad, además de confiabilidad para los aerogeneradores y sus componentes.

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Energia Eólica

Asociación innovadora entre WEG, Petrobras y Statkraft pone en operación el mayor aerogenerador onshore de las Américas

Asociación innovadora entre WEG, Petrobras y Statkraft pone en operación el mayor aerogenerador onshore de las Américas

El proyecto de modernización del Complejo de Brotas de Macaúbas ampliará la eficiencia y reforzará el carácter pionero del emprendimiento con un aerogenerador de 7MW de potencia instalada

WEG y Statkraft Firman una Asociación para la Implementación del Mayor Aerogenerador Onshore Producido en Brasil

WEG y Statkraft Firman una Asociación para la Implementación del Mayor Aerogenerador Onshore Producido en Brasil

La asociación promoverá la instalación de un aerogenerador en el Complejo Eólico Brotas de Macaúbas, en Bahía

WEG y Petrobras firman una asociación para el desarrollo del aerogenerador más grande del país

WEG y Petrobras firman una asociación para el desarrollo del aerogenerador más grande del país

El equipo tendrá una capacidad de 7 MW y será el primero de su tipo en Brasil

WEG suministra motores para bancos de ensayo para validar tecnología de aerogeneradores en Bélgica

WEG suministra motores para bancos de ensayo para validar tecnología de aerogeneradores en Bélgica

Los equipos formarán parte del banco de ensayo de transmisiones y cajas de cambios más grande y potente del mundo

WEG anuncia acuerdo con 2W Ecobank para autoproducción de energía eólica

WEG anuncia acuerdo con 2W Ecobank para autoproducción de energía eólica

La iniciativa garantizará el suministro de energía renovable en cinco parques industriales de la Compañía en Brasil

WEG e Alupar fecham acordo para autoprodução de energia eólica

WEG e Alupar fecham acordo para autoprodução de energia eólica

Projeto reforçará a segurança energética de quatro plantas industriais e o compromisso da Companhia com a sustentabilidade

Transformadores e Reatores WEG são fornecidos para parque eólico no norte da Colômbia

Transformadores e Reatores WEG são fornecidos para parque eólico no norte da Colômbia

Os equipamentos fazem parte de um projeto para geração de energia eólica gerando capacidade para 492MW

WEG lança novo aerogerador de 7 MW

WEG lança novo aerogerador de 7 MW

Protótipo deve ser instalado pela companhia em 2024 e as primeiras unidades fabricadas em 2025

WEG fornece equipamentos para planta eólica de grande distribuidora de energia no Brasil

WEG fornece equipamentos para planta eólica de grande distribuidora de energia no Brasil

Ao todo, são cinco projetos de energia solar e eólica contemplados nesse fornecimento.

WEG e Engie Brasil Energia concluem instalação do primeiro aerogerador nacional

WEG e Engie Brasil Energia concluem instalação do primeiro aerogerador nacional

Turbina eólica faz parte do projeto do primeiro Aerogerador Nacional, que tem por objetivo desenvolver tecnologia e cadeia produtiva nacionais para a fabricação e instalação de equipamentos de grande porte no país

WEG participa de Missão empresarial na Índia

WEG participa de Missão empresarial na Índia

"India – Brazil Business Forum”, foi organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e aconteceu em Nova Délhi, na Índia.

WEG assina contratos para fornecer aerogeradores a  Parques Eólicos da Aliança Energia

WEG assina contratos para fornecer aerogeradores a Parques Eólicos da Aliança Energia

Os contratos preveem a construção de quatro parques eólicos, totalizando 180,6 megawatts (MW) de capacidade instalada

WEG announces entry into the Indian wind market

The company intends to upgrade its large electric motors and generator factory, in the state of Tamil Nadu, near Bangalore, to also manuf...

WEG Acquires a Utility-Scale Wind Turbine Business in the USA

WEG announced this past Wednesday on October 26, the acquisition of the utility-scale wind turbine business from Northern Power Systems, ...

WEG Supplies a Complete electrical Balance of Plant (eBOP) for Brazil’s Largest Wind Farm

The new wind farm will have a rated capacity of 230 MVA, and will generate enough energy to supply 400,000 homes, equivalent to a city wi...

WEG helps to generate hydro-electricity for Windsor Castle

Efficiency was a key target for this application as the installation has a fixed Return of Investiment period

WEG wins a 96MW wind power package supply

The full package supply with Alupar Investimentos includes 46 wind turbines of 2.1 MW each.

WEG establishes a Joint Venture to produce wind turbines

WEG and the Spanish company - M. Torres Olvega Industrial (MTOI) – have established a Joint Venture for the manufacturing of wind turbine...

WEG S.A.
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
  • Redutores e Motorredutores
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Drives
  • Controls
  • Automação Industrial
  • Painéis
  • Critical Power
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
Soluções
  • Oil & Gas
  • Naval
  • Siderurgia
  • Água