WEG, consciente de su responsabilidad con la comunidad, se compromete a que sus actividades estén alineadas con su propósito, misión, visión y valores, promoviendo así una sociedad más sostenible y justa, brindando más oportunidades y calidad de vida a las personas a través de Inversiones Sociales.
Los ejes trabajados por WEG son:
WEG busca impactar positivamente en las comunidades locales donde está insertada.
La Política de Inversión Social, busca dar soporte a las propuestas de proyectos sociales, que traigan desarrollo en inclusión social, salud, educación y cultura, los cuales son importantes para estimular una sociedad más justa, con más oportunidades y calidad de vida para las personas.
Definiendo criterios y procedimientos para aplicación de recursos financieros, humanos y materiales en inversión Social, estableciendo relacionamiento con la comunidad, en acciones sociales, alineadas a nuestra Misión, Visión, Propósito y Valores de WEG.
En caso de dudas, entre en contacto con el Grupo de Inversión Social de WEG, a través del email: comunidad@weg.net
Conozca algunos proyectos sociales de WEG
Skate Solidário em Ação Organização Skate Solidário São Bernardo Campo/SP
Projeto Gente Grande Associação Pequeno Nazareno Manaus/AM
Casa Ronald McDonald São Paulo/SP
Banda Jazz Band Elite Associação JBE Corupá/SC
Coral Infantil Associação Minaz de Cultura Sertãozinho/SP
Acolhimento e Desenvolvimento APAE Jaraguá do Sul/SC
Restaurante do Bem Casa do Pão Gravataí/RS
Sou Seleto Guaramirim/SC
Virada da Paz - O Judô como instrumento de administração de conflitos Chácara das Flores Mauá/SP
Teatro para Bebês A Casa Itajaí/SC
La historia de WEG, la Cultura de Jaraguá do Sul y las maravillas de la ciencia y de la tecnología reunidas en un sólo lugar. Un espacio interactivo para la emoción, la reflexión y la ciudadanía.
Ser voluntário é doar seu tempo, trabalho e talento pelas causas de interesse social e comunitário, melhorando a qualidade de vida das pessoas tocadas por essa ação.
O voluntariado é uma via de mão dupla, onde não estão em jogo só generosidade e doação pessoal, mas também abertura para novas experiências, oportunidade de aprendizado, prazer em se sentir útil, ampliação das redes sociais e desenvolvimento profissional.
As ações do Coração Voluntário WEG oferecem oportunidades aos colaboradores que queiram participar ativamente na comunidade, transmitindo conhecimento através de suas experiências e habilidades acumuladas em sua vida.
“Quero fazer do mundo um lugar melhor, e ser voluntário na WEG me proporciona oportunidades para executar esse objetivo.”
“Tenho casos na família e é o meio que encontrei de confortar a dor e ajudar a causa.”
“Passar pela experiência de como é ser um professor. Me senti preparado para essa ação. Retornar às atividades de voluntariado com uma ação que me identifico”.
Para a WEG, os ecossistemas e as florestas possuem extrema relevância. Por essa razão, a WEG busca incorporar nas práticas de gestão a preservação da biodiversidade em concordância com as diretrizes da Política de Sustentabilidade WEG. A Companhia reconhece a importância da proteção das florestas e compreende que essa é uma responsabilidade compartilhada. Por isso, constantemente são aprimoradas práticas visando a preservação da biodiversidade e das florestas naturais.
A WEG fortalece seu engajamento no tema de biodiversidade com seus stakeholders por meio de uma atuação próxima e integrada. Esse relacionamento se estabelece por meio de múltiplos canais, incluindo o diálogo com comunidades locais, clientes, investidores e com seus fornecedores. Abaixo, apresentamos alguns exemplos concretos dessas interações voltadas à conservação da biodiversidade.
A WEG reconhece que a atuação responsável ao longo de toda a cadeia de valor é fundamental, por isso, todos os novos fornecedores passam por um processo de avaliação e seleção com base em critérios sociais, ambientais e de governança (ESG), no qual o tema da biodiversidade é especificamente considerado. Para maiores detalhes do engajamento com fornecedores, acesse:
Saiba mais – Programa WEG de Fornecedores Sustentáveis
Além disso, a Política de Sustentabilidade da WEG estabelece as responsabilidades e estratégias voltadas à promoção do desenvolvimento sustentável, estruturadas em Eixos, Temas e Objetivos Estratégicos. Construída com a participação de stakeholders, a política reforça o objetivo estratégico de preservação da biodiversidade, evidenciando que o tema é tratado de forma transversal e integrada à cultura corporativa. As diretrizes da política se aplicam a todos os públicos que se relacionam com a WEG, incluindo colaboradores, gestores, prestadores de serviços, fornecedores e parceiros de negócios, reforçando o engajamento coletivo em prol da conservação ambiental e da valorização da biodiversidade em todas as operações da empresa.
Em mais uma iniciativa voltada à valorização da biodiversidade e ao cuidado com os espaços urbanos, a WEG (unidade Sertãozinho) realizou o plantio de mudas de árvores nativas em uma área verde adotada pela empresa. A ação contou também com o recolhimento de resíduos, aplicação de composto orgânico e irrigação das mudas recém-plantadas, reforçando o compromisso com práticas sustentáveis.
Em resposta a um incêndio que atingiu uma área do município em que a WEG possui operação, a WEG demonstrou seu compromisso com a responsabilidade socioambiental ao contribuir ativamente para a recuperação da vegetação local. Através da doação de mudas nativas e da mobilização voluntária de sua equipe para o plantio, a empresa uniu esforços com a gestão municipal na restauração de um espaço público, reforçando seu papel como agente de transformação positiva na comunidade.
A educação ambiental também é um tema relevante de atuação para a WEG. Durante duas semanas, o Programa de Férias no Museu WEG recebeu 220 Crianças da comunidade local em atividades que uniram jogos, experiência e descobertas. Uma das atividades de destaque foi a ação “Animais da Região”, realizada em parceria com a FUJAMA (Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente). A iniciativa teve como principal objetivo promover a educação ambiental, sensibilizando os participantes sobre a importância da preservação da biodiversidade local.
Durante a ação, foram apresentados animais taxidermizados representando espécies da fauna regional. A atividade permitiu demonstrar de forma prática e educativa o papel essencial de cada espécie no equilíbrio dos ecossistemas, seus habitats naturais, hábitos alimentares e os riscos associados à perda de biodiversidade. A interação direta com os exemplares despertou o interesse do público e ampliou a compreensão sobre a riqueza da fauna local. A ação contribuiu para o engajamento da comunidade local reforçando a importância da conservação das áreas naturais como condição fundamental para a sobrevivência dessas espécies.
Para visualizar demais práticas de Biodiversidade, acesse: