Como são os custos do TFM? Os hardware/sensores tem um custo e existe também uma mensalidade para acesso a plataforma?

O hardware do Transformer Industrial Scan é adquirido de forma separada pelo cliente e os sensores já estão inclusos. O TFM possui uma subscrição anual, para acesso a plataforma, backup dos dados monitorados pelo edge (hardware) e gerenciamento dos ativos.

Minha equipe de manutenção precisa ficar sempre online na plataforma para verificar se os transformadores estão saudáveis? Ou existe alguma ferramenta que filtra os transformadores que estão ruins ou estão prestes a ficar?

Não é necessário, o TFM conta com serviços de notificação por aplicativo para todos os eventos gerados, bem como uma ferramenta que quantifica a criticidade e a saúde de todos os ativos monitorados.

Este dispositivo é aplicável a qualquer tipo de transformador? Pode ser aplicado em transformadores de outros fabricantes de modo nativo?

O TFM pode ser aplicado em transformadores a óleo e seco, de aplicações diversas e de qualquer fabricante.

É possível integrar a solução WEG Transformer Fleet Management com outros sistemas de monitoramento?

Sim, a solução conta com a ferramenta Exchange, em que os dados brutos e diagnósticos fornecidos pela plataforma podem ser coletados por serviços externos.

O que diz a lei de eficiência energética para motores elétricos?

O setor industrial brasileiro consome cerca de 40% da energia elétrica do país e 70% da energia utilizada na indústria é consumida por motores elétricos. Como iniciativa para redução do consumo de energia, em 2009 entrou em vigor a portaria nº 553, que estabelece níveis mínimos de rendimentos para máquinas e equipamentos.

Em complemento à lei, em 2018 foi revisada a Norma ABNT NBR 17094-1 que especifica valores mínimos de rendimento para motores. Desta forma, fabricantes de máquinas e consumidores finais devem utilizar produtos que atendam, ao menos, a este nível de rendimento.

Em agosto de 2019 entrou em vigor a nova lei, que determina o nível mínimo de rendimento em IR3, além da ampliação da faixa de potência, que passa a incluir os motores de 0,16 a 500 cv, de 2 a 8 polos – válido para todos os motores comercializados, sejam novos ou usados.

Porém, apesar de positivas, as exigências não abrangem os equipamentos já instalados e sem previsão de substituição. Associado ao fato do parque industrial nacional ter em média 17 anos (fonte ABRAMAN), a modernização de sistemas industriais permite até 60% de redução de consumo com ações de rápida implementação.

Ao longo de sua trajetória de sucesso a WEG preocupa-se em minimizar os custos operacionais na indústria. Desde 1990 lança linhas de motores elétricos com rendimentos acima dos padrões de mercado para que a energia seja utilizada da melhor forma possível, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Além do IR3, exigido pela lei, a WEG disponibiliza as linhas Super Premium1) e Ultra Premium que superam os valores de norma, 1) inclusive com selo PROCEL.

  • 1
  • ...
  • 270
  • 271
  • 272
  • ...
  • 273
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Telefone: 1-800-ASK-4WEG (275-4934)