O que é um evento e quando ele é gerado?

Um evento é caracterizado pela mudança de estado de um dos parâmetros que o Transformer Fleet Management monitora. A mudança de estado indica que um dos critérios de alarme foi ultrapassado, seja no nível de alerta ou no nível crítico.

Qual a frequência de aquisição dos dados do TFM?

O edge (hardware) que é utilizado na solução do TFM e conectado ao transformador, permite a leitura de dados em tempo real, porém os dados são enviados para a plataforma em forma de amostragem, uma vez que o número de dados lidos é alto. A frequência de dados lidos pode ser configurada pelo usuário com o período mínimo de um segundo, sendo que essa informação é enviada para a plataforma a cada cinco minutos.

Com relação ao monitoramento através da comunicação 4G, o software WEG possui uma boa atualização dos valores medidos online? Geralmente este tipo de comunicação é muito lenta e demora a atualizar os valores na plataforma de visualização.

A atualização dos dados para a plataforma TFM é realizada de forma confiável, de cinco em cinco minutos, desde que seja assegurada uma conexão estável por parte da operadora que fornece o serviço de internet.

Qual é o tamanho do pacote de dados móveis adequado para a utilização no hardware do TFM?

Para a utilização das tecnologias de telefonia móvel no hardware do TFM, é necessário a contratação de planos com pacotes de dados móveis a partir de 500 megabytes (MB) mensais.

Por se tratarem de equipamentos de medição das grandezas (corrente, tensão e temperatura) preciso fazer calibrações regulares nos hardwares do TFM?

O hardware WEG Industrial Transformer Scan é ajustado em fábrica, esse processo é feito no equipamento para corrigir possíveis erros na medição.

As calibrações regulares do equipamento podem ser feitas de maneira regular seguindo as políticas de qualidade da sua empresa.

  • 1
  • ...
  • 268
  • 269
  • 270
  • ...
  • 273
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Telefone: 1-800-ASK-4WEG (275-4934)