¿Cuáles son los costes del TFM? ¿Tienen el hardware/sensores un coste y hay también una cuota mensual de acceso a la plataforma?

El hardware de Transformer Industrial Scan lo adquiere el cliente por separado y los sensores ya están incluidos. TFM tiene una suscripción anual para el acceso a la plataforma, la copia de seguridad de los datos monitorizados por el borde (hardware) y la gestión de activos.

¿Es necesario que mi equipo de mantenimiento esté siempre conectado a la plataforma para comprobar si los transformadores están en buen estado? ¿O hay alguna herramienta que filtre los transformadores que están mal o a punto de estropearse?

No es necesario, TFM cuenta con servicios de notificación basados en una app para todos los eventos generados, así como una herramienta que cuantifica la criticidad y la salud de todos los activos monitorizados.

¿Este dispositivo es aplicable a cualquier tipo de transformador? ¿Puede aplicarse a los transformadores de otros fabricantes?

El TFM puede utilizarse en transformadores de aceite y secos de diversas aplicaciones de cualquier fabricante.

¿Es posible integrar la solución WEG Transformer Fleet Management con otros sistemas de supervisión?

Sí, la solución se basa en la herramienta Exchange, donde los datos brutos y los diagnósticos proporcionados por la plataforma pueden ser recogidos por servicios externos.

¿Qué dice la ley de eficiencia energética para motores eléctricos?

O setor industrial brasileiro consome cerca de 40% da energia elétrica do país e 70% da energia utilizada na indústria é consumida por motores elétricos. Como iniciativa para redução do consumo de energia, em 2009 entrou em vigor a portaria nº 553, que estabelece níveis mínimos de rendimentos para máquinas e equipamentos.

Em complemento à lei, em 2018 foi revisada a Norma ABNT NBR 17094-1 que especifica valores mínimos de rendimento para motores. Desta forma, fabricantes de máquinas e consumidores finais devem utilizar produtos que atendam, ao menos, a este nível de rendimento.

Em agosto de 2019 entrou em vigor a nova lei, que determina o nível mínimo de rendimento em IR3, além da ampliação da faixa de potência, que passa a incluir os motores de 0,16 a 500 cv, de 2 a 8 polos – válido para todos os motores comercializados, sejam novos ou usados.

Porém, apesar de positivas, as exigências não abrangem os equipamentos já instalados e sem previsão de substituição. Associado ao fato do parque industrial nacional ter em média 17 anos (fonte ABRAMAN), a modernização de sistemas industriais permite até 60% de redução de consumo com ações de rápida implementação.

Ao longo de sua trajetória de sucesso a WEG preocupa-se em minimizar os custos operacionais na indústria. Desde 1990 lança linhas de motores elétricos com rendimentos acima dos padrões de mercado para que a energia seja utilizada da melhor forma possível, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Além do IR3, exigido pela lei, a WEG disponibiliza as linhas Super Premium1) e Ultra Premium que superam os valores de norma, 1) inclusive com selo PROCEL.

  • 1
  • ...
  • 270
  • 271
  • 272
  • ...
  • 273
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Teléfono: 1-800-ASK-4WEG (275-4934)
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
  • Eficiencia Energetica