O que fazer quando o motor tem alto conjugado de partida?

Quando a carga no momento da partida exige um esforço extra do acionamento em função do alto conjugado resistente, normalmente a Soft-Starter precisa aplicar no motor uma tensão maior que aquela ajustada na rampa de tensão na aceleração, nestes casos pode-se utilizar a função "Kick Start". Como podemos ver na figura abaixo, esta função faz com que seja aplicado no motor um pulso de tensão com amplitude e duração programáveis para que o motor possa desenvolver um conjugado de partida, suficiente para vencer o atrito, e assim acelerar a carga. Deve-se ter muito cuidado com esta função, pois ela somente deverá ser usada nos casos onde ela seja estritamente necessária.

Pulso de tensão na partida

Veja também: "Como programar o pulso de tensão na partida (Kick Start)?"
"Quando posso utilizar a função Kick Start?"
"Como funciona a função Kick Start?"

Como programar o pulso de tensão na partida (Kick Start)?
  • Programar no P41 o tempo em que o pulso será aplicado ao motor;
  • Programar no P42 o nível de tensão aplicada no motor para que este consiga vencer o processo inercial da carga;
Nota:
Utilizar esta função apenas para aplicações específicas onde se apresente uma resistência inicial ao movimento. Observação:
Esta função quando habilitada não possibilita atuação da limitação de corrente na partida.

Veja também: "Quando posso utilizar a função Kick Start?"
"Como funciona a função Kick Start?"

Por que ocorre E24 quando programo a limitação de corrente em P11?

Verificar se a função Kick Start (P41) está sendo utilizada. Se esta função estiver habilitada, a limitação de corrente na partida não atua.
Para não ocorrer o erro, escolha uma função a ser utilizada e deixe a outra função em "off".

O que é o pulso de tensão na partida e o nível de tensão na partida na função Kick Start (P41 e P42)?
  • Pulso de tensão na partida (Kick Start):

    • Quando habilitado o pulso de tensão na partida define o tempo em que este pulso de tensão (P42) será aplicado ao motor, para que este consiga vencer o processo inercial inicial da carga aplicado ao seu eixo, conforme mostrado na figura abaixo.

Nota:
Utilizar esta função apenas para aplicações específicas onde se apresente uma resistência inicial ao movimento.

Pulso de tensão na partida

  • Nível do pulso de tensão na partida (Kick Start):

    • Determina o nível de tensão aplicada no motor para que este consiga vencer o processo inercial da carga, conforme figura acima.

Observação:
Esta função quando habilitada não possibilita atuação da limitação de corrente na partida.

Veja também: "Como programar o pulso de tensão na partida (Kick Start)?"
"Quando posso utilizar a função Kick Start?"
"Como funciona a função Kick Start?"

A Soft-Starter pode provocar um reset automático após a ocorrência de erros?

Sim, quando ocorre um erro, exceto E01, E02 e E07 ou E2x, a Soft-Starter poderá provocar um "reset" automaticamente, após transcorrido o tempo programado em P47.
Se P47=OFF não ocorrerá "Auto-Reset". Após transcorrido o "Auto-Reset", se o mesmo erro voltar a ocorrer por três vezes consecutivas (*), a função de "Auto-reset" será inibida. Portanto, se um erro ocorrer quatro vezes consecutivas, este permanecerá sendo indicado (e a Soft-Starter bloqueada) permanentemente.

(*) Um erro é considerado reincidente, se este voltar a ocorrer até 60 segundos após o último erro ter ocorrido.

  • 1
  • ...
  • 31
  • 32
  • 33
  • ...
  • 273
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Phone: 1-800-ASK-4WEG (275-4934)