Within the context of GHG emissions and climate change, in 2022, WEG took an important step creating the WEG Carbon Neutral Program.
The program aims at making efforts to achieve the GHG emission goals established for the entire WEG group. The medium and long-term goals are to reduce 52% of its operational emissions by 2030 and reach Net-zero in 2050, using 2021 as the base year. In addition, the program sets out guidelines, actions and responsibilities, making clear to its stakeholders its commitment to work to overcome the challenges of fighting global warming and climate change, an important subject for the company.
The global goals of the WEG Carbon Neutral Program were established using internationally accepted methodological criteria and in line with the NDCs (Nationally Determined Contribution), which refer to government commitments to reduce GHG assumed by the signatory countries of the Paris Agreement.
2030 Reduce GHG emissions by 52%
2050 Reach Net-Zero
WEG Global Scope 1 and Scope 2 Emissions Base Year 2021.
Access here the GEE WEG Inventory Verification Letter (ISO 14064-1)
Para a escolha e priorização dos projetos de redução de GEE, a WEG utiliza metodologia da Curva Marginal de Abatimento de Custo (MACC) e a de Retorno sobre Investimento (ROI). Estamos comprometidos em eliminar gradualmente os investimentos em ativos intensivos de carbono.
Ao total, até 2024, foram mapeados mais de 1.200 projetos em todo o mundo, demonstrando a abrangência dos esforços da Companhia para o atingimento de suas metas.
Faz parte da estratégia do Programa WEG de Carbono ter 100% de energia renovável até 2030.
Em 2024, 66,8% da energia elétrica consumida foi proveniente de fontes renováveis com garantia de origem por meio autoprodução, compra de certificados de energia renovável (I-REC) e contratos bilaterais.
Considerando a amplitude deste desafio, a responsabilidade para atingir as metas envolve toda a companhia, sendo tratadas em nível estratégico, tático e operacional. As metas de redução de emissões de GEE são desdobradas anualmente para as unidades de negócios de acordo com o resultado do inventário do ano anterior e fazem parte do Programa WEG de Qualidade e Produtividade (PWQP), programa interno de metas que impacta na remuneração variável dos colaboradores, e também no programa de metas dos executivos.
Meta de Redução (2024): Reduzir 5,7% das emissões de Escopo 1 em relação às emissões de 2023 (projetos aprovados)
Status da meta: Atingida
Meta de Redução (2025): Reduzir 4% das emissões de Escopo 1+2 em relação às emissões Escopo 1 de 2024 (projetos aprovados)
Status da meta: em andamento