Por que ocorre E24 quando programo a função Jog em P55?

Verificar se a função Kick Start está sendo utilizada. Se esta função estiver habilitada, não é possível programar o Jog.
Para não ocorrer o erro, escolha uma função a ser utilizada e deixe a outra função em "off".

Por que ocorre E24 quando altero o P28 para "ON" para ligação dentro do delta?
  • Verificar se a função Frenagem CC (P34 ≠ OFF ou P52=3) está sendo utilizada;
  • Verificar se a função Frenagem CC (P34) está sendo utilizada;
  • Verificar se a função Sentido de Giro (P51=3 ou P54=4) está sendo utilizada;

Se uma destas funções estiver habilitada, não é possível ajustar P28=ON para ligação dentro do delta.
Para não ocorrer o erro, escolha uma função a ser utilizada e desabilite a outra.

Por que ocorre E24 quando programo a Frenagem CC em P34 ou P52?

Verificar se o parâmetro P28 está em "ON" (ligação dentro do delta). Se estiver, não é possível programar a Frenagem CC (P34=ON ou P52=3).
Para não ocorrer o erro, escolha qual função irá ser utilizada e deixe a outra função desabilitada.

Por que ocorre E24 quando programo o By Pass em P43?

Verificar se o parâmetro P44 está em "ON" (Economia de energia). Se estiver, não é possível programar o By Pass.
Para não ocorrer o erro, escolha uma função a ser utilizada e deixe a outra função desabilitada.

Por que ocorre E24 quando programo a Economia de energia em P44?

Verificar se o parâmetro P43 está em "ON" (By Pass). Se estiver, não é possível programar a Economia de energia em P44.
Para não ocorrer o erro, escolha uma função a ser utilizada e deixe a outra função desabilitada.

  • 1
  • ...
  • 40
  • 41
  • 42