As entradas analógicas podem ser usadas como entradas digitais?

As entradas analógicas podem ser utilizadas como entradas digitais, basta alimentá-la com 24V cc e utilizá-la no programa da mesma forma que uma entrada digital, recebendo a denominação I (símbolo de entrada no programa) seguida do número seguinte a última entrada digital.

Exemplo:

Se o CLIC-02 possuir 6 entradas digitais e 2 analógicas, pode-se então ter até 8 entradas digitais, sendo que a denominação seria: I1, I2, l3...I6 e em seqüência I7 e I8 (que seriam as entradas analógicas).

O que é o modo datalink?
  • O modo datalink é uma função disponibilizada que permite a troca de 8 bits de dados entre CLPs CLIC-02;
  • É feita através da rede RS485 permitindo no máximo 8 CLPs CLIC-02;
  • Só é possível com os modelos CLIC-02/20VR-D e CLIC-02/20VT-D;
  • Nesta configuração pode ser utilizado módulo de expansão.

Maiores informações ver em Como ajustar o bloco de função datalink?.

O que é o modo E/S remoto (entradas e saídas remotas)?

· Com o modo E/S remoto pode-se dobrar a capacidade de entradas e saídas do CLIC-02;

· Ocupa os mesmo endereços das entradas e saídas expandidas, portanto estas não podem ser usadas;

· Permite somente um CLIC-02 escravo e um CLIC-02 mestre;

· Somente o mestre recebe a programação;

· Essa configuração somente é possível nos modelos CLIC-02/20VR-D e CLIC-02/20VT-D.

Quais os tipos de bobina de saída?

São 4 tipos de bobinas de saída: bobina de acionamento normal, set, reset, pulso.

  • Bobina de acionamento normal: aciona a entrada aciona a saída e mantém aciona até a entrada desacionar:

  • Set: quando recebe um pulso seta a saída:

  • Reset: reseta a bobina quando recebe um pulso:

  • Pulso: quando recebe um pulso seta a saída, recebendo outro pulso reseta:

O que pode ser mostrado nas mensagens da IHM?
  • Na IHM podem ser mostradas informações como palavras, valor atual e valor preset do contador, temporizador, RTC (relógio de tempo real) e comparador analógico;
  • Em execução, permite modificar o valor do preset do temporizador, contador e comparador analógico;
  • Pode mostrar a situação dos terminais de entrada e relés auxiliares;
  • As mensagens só podem ser programadas através do programa CLIC-02 Edit.
  • 1
  • ...
  • 123
  • 124
  • 125
  • ...
  • 276
WEG S.A
À WEG
  • Voilà weg
  • WEG en chiffres
  • Histoire
  • Management
  • Opérations WEG