WEG
  • Início
  • Produtos
    • PRODUTOS E SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS
    • Tecnologias e Inovação para a Transição Energética e Descarbonização
    • Cadeia de fornecimento responsável
  • Operações
    • OPERAÇÕES CIRCULARES E EFICIENTES
    • Ecoeficiência e gestão de resíduos e emissões
    • Carbono Neutro nas Operações
  • Pessoas
    • COLABORADORES E COMUNIDADES ENGAJADOS
    • Crescimento Sustentável das Comunidades
    • Bem-estar Integral, Diversidade e Inclusão
  • Governança
    • GOVERNANÇA E CONDUTA ÉTICA
    • Engajamento e Comunicação Transparente
    • Compliance e Integridade
WEG - Driving efficiency and sustainability

Croissance Durable des Communautés - Projets sociaux

 

Relation avec la Communauté

WEG, consciente de sa responsabilité envers la communauté, s'engage à ce que ses activités soient alignées avec son objectif, sa mission, sa vision et ses valeurs, favorisant ainsi une société durable et plus équitable, apportant davantage d'opportunités et une meilleure qualité de vie aux personnes grâce aux Investissements Sociaux.

Les axes de travail de WEG sont :

  • Santé
  • Éducation
  • Inclusion Sociale
  • Culture

Politique d'Investissement Social

WEG cherche à avoir un impact positif sur les communautés locales dans lesquelles elle est implantée.

La Politique d'Investissement Social vise à soutenir les propositions de projets sociaux, qui apportent un développement en matière d'inclusion sociale, de santé, d'éducation et de culture, qui sont importants pour stimuler une société plus juste, avec plus d'opportunités et qualité de vie pour les gens.

En définissant des critères et des procédures pour l'application de ressources financières, humaines et matérielles dans l'Investissement Social, en établissant une relation avec la communauté dans actions sociales, alignées sur notre Mission, Vision, But et Valeurs de WEG.

En cas de doute, veuillez contacter le Groupe d'Investissement Social de WEG, par email : communidade@weg.net

Pour inscrire votre projet rendez-vous sur :

Projets soutenus

Découvrez quelques projets sociaux de WEG

Projet de don de sang

Jaraguá do Sul/SC

See more
Nutri Vida

Jaraguá do Sul/SC

See more
Beaucoup plus de soins

Jaraguá do Sul/SC

See more
Jeux de gymkhana pour les seniors

Jaraguá do Sul/SC

See more

Skate Solidário em Ação Organização Skate Solidário São Bernardo Campo/SP

Projeto Gente Grande Associação Pequeno Nazareno Manaus/AM

Casa Ronald McDonald São Paulo/SP

Banda Jazz Band Elite Associação JBE Corupá/SC

Coral Infantil Associação Minaz de Cultura Sertãozinho/SP

Acolhimento e Desenvolvimento APAE Jaraguá do Sul/SC

Restaurante do Bem Casa do Pão Gravataí/RS

Sou Seleto Guaramirim/SC

Virada da Paz - O Judô como instrumento de administração de conflitos Chácara das Flores Mauá/SP

Teatro para Bebês A Casa Itajaí/SC

image-not-available.jpg

Musée WEG

L'histoire de WEG, la culture de Jaraguá do Sul et les merveilles de la science et de la technologie réunies en un seul endroit. Un espace interactif pour l'émotion, la réflexion et la citoyenneté.

APPRENEZ EN PLUS SUR LE MUSÉE WEG ET SES ACTIONS ÉDUCATIVES

Programme de volontariat WEG

Être bénévole, c'est donner de son temps, de son travail et de son talent pour des causes d'intérêt social et communautaire, améliorant la qualité de vie des personnes touchées par cette action.

Le bénévolat est une voie à double sens, où non seulement la générosité et le don personnel sont en jeu, mais aussi l'ouverture à de nouvelles expériences, l'opportunité d'apprendre, le plaisir de se sentir utile, l'élargissement des réseaux sociaux et le développement professionnel.

Les programmes du Cœur Volontaire WEG offrent des opportunités aux employés qui souhaitent participer activement à la communauté, en transmettant des connaissances grâce à leurs expériences et compétences accumulées tout au long de leur vie.

Inscrivez votre demande de bénévolat Contactez-nous et dissipez vos doutes.

Bénévoles passionnés par la cause

"Je veux faire du monde un endroit meilleur, et être bénévole chez WEG me donne des opportunités pour réaliser cet objectif."

Rosemary Dos S. Protska lors de l'action Journée de l'Arbre

"J'ai des cas dans ma famille et c'est le moyen que j'ai trouvé pour soulager la douleur et aider la cause."

Isabelle Carvalho de Oliveira - Octobre Rose WTD

"Faire l'expérience de ce que c'est que d'être un professeur. Je me suis senti prêt pour cette action. Retourner aux activités de bénévolat avec une action qui me correspond."

Fernando E Voigt - Cours de Soutien en Mathématiques

BIODIVERSITÉ 

Pour WEG, les écosystèmes et les forêts revêtent une importance capitale. Pour cette raison, WEG cherche à intégrer la préservation de la biodiversité dans ses pratiques de gestion conformément aux directives de la Politique de durabilité de WEG. La société reconnaît l'importance de la protection des forêts et comprend qu'il s'agit d'une responsabilité partagée. Par conséquent, des pratiques visant à préserver la biodiversité et les forêts naturelles sont constamment améliorées.

Engagement avec les parties prenantes 

WEG renforce son engagement en matière de biodiversité avec ses parties prenantes par une action proche et intégrée. Cette relation s'établit via plusieurs canaux, y compris le dialogue avec les communautés locales, les clients, les investisseurs et les fournisseurs. Ci-dessous, nous présentons quelques exemples concrets de ces interactions visant à la conservation de la biodiversité.

WEG reconnaît que des actions responsables tout au long de la chaîne de valeur sont essentielles ; par conséquent, tous les nouveaux fournisseurs passent par un processus d'évaluation et de sélection basé sur des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance (ESG), dans lequel la biodiversité est spécifiquement prise en compte. Pour plus de détails sur l'engagement auprès des fournisseurs, accédez à :

En savoir plus – Programme WEG des Fournisseurs Durables

De plus, la Politique de durabilité de WEG établit les responsabilités et les stratégies visant à promouvoir le développement durable, structurées en Piliers, Thèmes et Objectifs stratégiques. Développée avec la participation des parties prenantes, la politique renforce l'objectif stratégique de préservation de la biodiversité, montrant que le sujet est traité de manière transversale et intégré à la culture d'entreprise. Les directives de la politique s'appliquent à tous les publics interagissant avec WEG, y compris les employés, les managers, les prestataires de services, les fournisseurs et les partenaires commerciaux, renforçant l'engagement collectif en faveur de la conservation de l'environnement et de la valorisation de la biodiversité dans toutes les opérations de l'entreprise.

Accédez à la Politique de durabilité WEG

Dans une nouvelle initiative visant à valoriser la biodiversité et à prendre soin des espaces urbains, WEG (unité de Sertãozinho) a procédé à la plantation de jeunes arbres indigènes dans une zone verte adoptée par l'entreprise. L'action a également inclus la collecte des déchets, l'application de compost organique et l'irrigation des jeunes plants fraîchement plantés, renforçant l'engagement envers des pratiques durables. 

En réponse à un incendie qui a touché une zone de la municipalité où WEG est implantée, WEG a démontré son engagement en matière de responsabilité socio-environnementale en contribuant activement à la récupération de la végétation locale. Grâce au don de jeunes plants indigènes et à la mobilisation volontaire de son équipe pour la plantation, l'entreprise a uni ses efforts avec l'administration municipale pour restaurer un espace public, renforçant ainsi son rôle d'agent de transformation positive dans la communauté.

 

L'éducation environnementale est également un domaine d'action important pour WEG. Pendant deux semaines, le Programme de Vacances au Musée WEG a accueilli 220 enfants de la communauté locale dans des activités alliant jeux, expériences et découvertes.  L'une des activités phares était l’initiative “Animaux de la Région”, réalisée en partenariat avec FUJAMA (Fondation Jaraguaense pour l’Environnement).  L’objectif principal de l’initiative était de promouvoir l’éducation environnementale en sensibilisant les participants à l’importance de préserver la biodiversité locale. 

Au cours de l’activité, des animaux naturalisés représentant des espèces de la faune régionale ont été présentés. L’activité a permis de démontrer de manière pratique et éducative le rôle essentiel de chaque espèce dans l’équilibre des écosystèmes, leurs habitats naturels, leurs habitudes alimentaires et les risques liés à la perte de biodiversité. L’interaction directe avec les spécimens a suscité l’intérêt du public et élargi la compréhension de la richesse de la faune locale. L’activité a contribué à l’engagement de la communauté locale, renforçant l’importance de la conservation des zones naturelles comme condition fondamentale à la survie de ces espèces. 

Pour voir d'autres pratiques en matière de biodiversité, visitez :

Voir plus

 

En savoir plus sur nos actions en durabilité

WEG Participates in 2026 IECEx Annual Meetings and Highlights Its Commitment to Safety and Sustainability

WEG Participates in 2026 IECEx Annual Meetings and Highlights Its Commitment to Safety and Sustainability

Participation in the event reinforces WEG’s global engagement with industrial safety, international standards, and sustainable solutions for hazardous areas

WEG expands project for battery energy storage systems (BESS) factory in Itajaí, Santa Catarina

WEG expands project for battery energy storage systems (BESS) factory in Itajaí, Santa Catarina

Total investment will reach R$330 million, and production capacity will reach 4 GWh per year

WEG stands out with three cases at the 3rd Paint & Pintura Innovation & Sustainability Award

WEG stands out with three cases at the 3rd Paint & Pintura Innovation & Sustainability Award

Recognition highlights initiatives in liquid coatings, powder coatings and sustainability developed by WEG in Brazil and Argentina

WEG delivers custom-engineered medium-voltage motor for carbon capture project at the Port of Rotterdam

WEG delivers custom-engineered medium-voltage motor for carbon capture project at the Port of Rotterdam

Custom W50 motor combines compact design, IE4 efficiency and high reliability to support one of Europe's largest carbon capture initiatives

WEG manufactures an air-moving motor using 100% Brazilian technology

WEG manufactures an air-moving motor using 100% Brazilian technology

The result is more energy savings for air conditioners, air coolers and fans

Groupe WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Téléphone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability