• RFQ
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
O que é e quais são as possíveis causas do E029?

O erro E029 é um erro relacionado a comunicação serial com protocolo TP que ocorre se o valor de NUM é maior que 6. O protocolo TP permite ler ou escrever até 6 parâmetros/variáveis básicas de uma só vez em um único telegrama. Este NUM representa um campo do telegrama em que se deve preencher com o valor de variáveis que se está acessando. Se por acaso for feita uma tentativa de leitura/escrita com um número superior a este ocorrerá o E029.

Observação:
Para poder ter essa função de comunicação serial com o protocolo TP, é necessário que o servoconversor tenha uma versão de firmware Especial igual a VE 3.12 ou todas as versões acima de V4.00.
O que é e quais são as possíveis causas do E030?
  • O erro E030 é defeito no resolver e/ou sobretemperatura no servomotor;
  • As principais causas são:
    • Cabo do resolver rompido ou não instalado;
    • Sobrecarga térmica no servomotor, que pode ser excesso de carga, ciclo de trabalho inadequado e/ou limite de corrente inadequado.
O que é a IHM-4S?

Trata-se de uma Interface Homem Máquina remota, utilizada na operação e/ou programação e visualização dos parâmetros do servoconversor SCA-04.

Quais cuidados ter na instalação da IHM-4S?

Quando instalada na porta de painéis recomenda-se as seguintes condições no interior deste:

  • Temperatura na faixa de 0 a 50ºC.;
  • Atmosfera livre de vapor, gases ou líquidos corrosivos;
  • Ar isento de poeira ou partículas metálicas.

Além disto, evitar exposição direta do teclado a raios solares, chuva ou umidade.

Qual as funções das teclas da IHM-4S?

Segue abaixo a descrição das funções das teclas e leds da IHM-4S:

  • *1 Quando acesso indica que a função programada pela tecla F0 está habilitada. A função é programada pelo parâmetro Pr19;
  • *2 Igual à tecla F0, mas com as funções da tecla F1 programada pelo parâmetro Pr20;
  • *3 Quando acesso indica que está em programação (alteração do valor do parâmetro);
  • *4 Habilita e desabilita a função programada pelo parâmetro Pr19;
  • *5 Habilita e desabilita a função programada pelo parâmetro Pr20;
  • *6 Faz a rolagem das telas e também incrementa o valor do parâmetro;
  • *7 Executa Jog no sentido horário (somente em Modo Posicionamento);
  • *8 Executa Jog no sentido anti-horário (somente em Modo Posicionamento);
  • *9 Faz a rolagem das telas e também decrementa o valor do parâmetro;
  • *10 Edita o valor do parâmetro em questão e também grava a alteração efetuada no parâmetro;
  • *11 Alterna do modo operação para parametrização e vice-versa. Seleciona o caractere a ser alterado quando em programação e move o cursor.
  • 1
  • ...
  • 73
  • 74
  • 75
  • ...
  • 273
WEG CENTRAL ASIA LLP
  • Bukhtarminskaya str. 24/12, Turksib district, Almaty, Republic of Kazakhstan. / Kazakhstan
  • Téléphone*: +7 (701) 447-00-00
  • E-mail*: sales-wca@weg.net
  • Branch of the WEG company
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
  • Request for Quotation