• Serviços
  • Operação e Manutenção
  1. Página inicial
  2. Soluções para Energia Eólica

Tecnologia na fabricação e excelência na operação e manutenção dos aerogeradores

Tecnologia de ponta na fabricação e excelência na operação e manutenção de aerogeradores são marcas registradas da WEG. Nossa equipe experiente de engenheiros e técnicos está dedicada a oferecer serviços abrangentes, incluindo operação, manutenção, comissionamento e startup de aerogeradores no Brasil e no exterior. Nosso compromisso é manter os equipamentos em condições operacionais ótimas, prolongando sua vida útil e preservando sua eficiência. Contamos com profissionais altamente capacitados, com experiência em comissionamento em diversos países e vasto conhecimento em equipamentos elétricos e mecânicos, garantindo agilidade, flexibilidade e confiabilidade em todos os nossos serviços.

Operação

Oferecemos o monitoramento de frota 24/7 em uma plataforma dedicada para gerenciamento eficaz, implementação de indicadores para melhor controle, utilização de Inteligência Artificial para detectar e acompanhar anomalias em máquinas, aplicação de upgrades visando melhoria contínua e aumento da disponibilidade, além de automações de processos para agilizar o tempo de resposta e garantir a confiabilidade em nossas operações.

Manutenção

O cronograma anual de manutenções preventivas é elaborado com alinhamento das necessidades dos clientes, de forma a minimizar os impactos na geração de energia de cada parque.

Com o uso da Inteligência Artificial é possível detectar de forma antecipada potenciais necessidades de manutenção, acionando a demanda de um diagnóstico e ação corretiva precoce evitando perdas de disponibilidade dos aerogeradores. Utilizando esses dados é possível antecipar situações que influenciam na disponibilidade do equipamento, podendo refletir em ganhos de geração.

Nossa equipe possui experiência em manutenções de grandes corretivas, elaborando cronogramas para garantir a agilidade no atendimento e contando com parceiros locais para auxiliar no processo.

Modalidades

Oferecemos serviços técnicos especializados de operação e manutenção de aerogeradores, sistemas de controle e supervisão, gestão de estoque de peças de reposição, interface de comunicação e sistema de monitoramento para garantir a máxima produção de energia com os menores custos. Os serviços de operação e manutenção são flexíveis, com escopos Premium e Elite:

Escopo Premium: Serviços de operação dos aerogeradores remotamente a partir do centro de operação WEG, manutenção preventiva anual, análise preditiva, inspeção das pás, manutenções corretivas de pequeno porte.

Escopo Elite: Serviços de operação dos aerogeradores remotamente a partir do centro de operação WEG, manutenção preventiva anual, análise preditiva, inspeção e reparo das pás, manutenções corretivas de pequeno porte, grande porte e fornecimento de grandes componentes.

 

Uma tabela apresenta vários serviços e mostra a diferença entre os planos premium e elite. Os serviços são a seguir: Mão de obra treinada e qualificada, com supervisão técnica e ferramentas padrão e equipamentos da WEG - Disponível em ambos os planos. Materiais consumíveis - Disponível nos dois planos. Garantia de disponibilidade - Disponível nos dois planos. Operação remota dos aerogeradores, no centro de operação da contratada, 24 horas por dia, 7 dias da semana - Disponível nos dois planos. Manutenção preditva - Disponível nos dois planos. Pequenas manutenções corretivas - Disponível nos dois planos. Sistema de gerenciamento de ordens de serviço - Disponível nos dois planos. Peças de reposição obrigatória - Disponível nos dois planos. Grandes manutenções corretivas - Disponível no plano Elite. Fornecimento de Grandes componentes - Disponível no plano Elite. Treinamento Individual - Serviços Extras em ambos os planos. Hotline em dias úteis / Horário comercial - Serviços extras em ambos os planos. Suporte presencial de técnico especialista - Serviços extras de ambos os planos.

O&M em números

+ 10 anos de experiência em serviços de Operação e Manutenção de aerogeradores

+ 1,2 GW em operação

+ 24.000.000 de dados gerados para análise diariamente

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Energia Eólica

Parceria inovadora entre WEG, Petrobras e Statkraft coloca em operação o maior aerogerador onshore das Américas

Parceria inovadora entre WEG, Petrobras e Statkraft coloca em operação o maior aerogerador onshore das Américas

Projeto de modernização do Complexo de Brotas de Macaúbas ampliará eficiência e reforçará pioneirismo do empreendimento com equipamento de 7MW de potência instalada

WEG e Statkraft assinam parceria para implantação do maior aerogerador onshore produzido no Brasil

WEG e Statkraft assinam parceria para implantação do maior aerogerador onshore produzido no Brasil

Parceria promoverá a instalação de um aerogerador no Complexo Eólico Brotas de Macaúbas, na Bahia

WEG e Petrobras firmam parceria para desenvolvimento do maior aerogerador de energia eólica do país

WEG e Petrobras firmam parceria para desenvolvimento do maior aerogerador de energia eólica do país

Equipamento terá potência de 7 MW e será o primeiro desse porte no Brasil

WEG fornece motores para bancada de testes para validar tecnologia de aerogeradores na Bélgica

WEG fornece motores para bancada de testes para validar tecnologia de aerogeradores na Bélgica

Equipamentos farão parte da maior e mais potente bancada de teste de trem de força e caixa de engrenagens do mundo

WEG anuncia acordo com a 2W Ecobank para autoprodução de energia eólica

WEG anuncia acordo com a 2W Ecobank para autoprodução de energia eólica

Iniciativa vai garantir abastecimento de energia renovável em cinco localidades da Companhia no Brasil

WEG e Alupar fecham acordo para autoprodução de energia eólica

WEG e Alupar fecham acordo para autoprodução de energia eólica

Projeto reforçará a segurança energética de quatro plantas industriais e o compromisso da Companhia com a sustentabilidade

Transformadores e Reatores WEG são fornecidos para parque eólico no norte da Colômbia

Transformadores e Reatores WEG são fornecidos para parque eólico no norte da Colômbia

Os equipamentos fazem parte de um projeto para geração de energia eólica gerando capacidade para 492MW

WEG lança novo aerogerador de 7 MW

WEG lança novo aerogerador de 7 MW

Protótipo deve ser instalado pela companhia em 2024 e as primeiras unidades fabricadas em 2025

WEG fornece equipamentos para planta eólica de grande distribuidora de energia no Brasil

WEG fornece equipamentos para planta eólica de grande distribuidora de energia no Brasil

Ao todo, são cinco projetos de energia solar e eólica contemplados nesse fornecimento.

WEG e Engie Brasil Energia concluem instalação do primeiro aerogerador nacional

WEG e Engie Brasil Energia concluem instalação do primeiro aerogerador nacional

Turbina eólica faz parte do projeto do primeiro Aerogerador Nacional, que tem por objetivo desenvolver tecnologia e cadeia produtiva nacionais para a fabricação e instalação de equipamentos de grande porte no país

WEG participa de Missão empresarial na Índia

WEG participa de Missão empresarial na Índia

"India – Brazil Business Forum”, foi organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e aconteceu em Nova Délhi, na Índia.

WEG assina contratos para fornecer aerogeradores a  Parques Eólicos da Aliança Energia

WEG assina contratos para fornecer aerogeradores a Parques Eólicos da Aliança Energia

Os contratos preveem a construção de quatro parques eólicos, totalizando 180,6 megawatts (MW) de capacidade instalada

WEG announces entry into the Indian wind market

The company intends to upgrade its large electric motors and generator factory, in the state of Tamil Nadu, near Bangalore, to also manuf...

WEG Acquires a Utility-Scale Wind Turbine Business in the USA

WEG announced this past Wednesday on October 26, the acquisition of the utility-scale wind turbine business from Northern Power Systems, ...

WEG Supplies a Complete electrical Balance of Plant (eBOP) for Brazil’s Largest Wind Farm

The new wind farm will have a rated capacity of 230 MVA, and will generate enough energy to supply 400,000 homes, equivalent to a city wi...

WEG helps to generate hydro-electricity for Windsor Castle

Efficiency was a key target for this application as the installation has a fixed Return of Investiment period

WEG wins a 96MW wind power package supply

The full package supply with Alupar Investimentos includes 46 wind turbines of 2.1 MW each.

WEG establishes a Joint Venture to produce wind turbines

WEG and the Spanish company - M. Torres Olvega Industrial (MTOI) – have established a Joint Venture for the manufacturing of wind turbine...

WEG rewinds a 26 thousand HP motor

A team of WEG people spent a period of time at White Martins, in Volta Redonda/RJ, which provides gas for a CSN (National Siderurgy Compa...

WEG AUSTRALIA PTY LTD
  • 14 Lakeview Drive, Scoresby 3179 - Victoria / Austrália
  • Telefone: + 61 3 9765 4600
  • E-mail: info-au@weg.net
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
  • Saneamento