O que é o WEG Transformer Fleet Management?

Desenvolvido para trazer mais praticidade e agilidade na operação, manutenção e gestão de transformadores industriais, o WEG Transformer Fleet Management é a solução ideal para monitorar e elevar a disponibilidade da frota de transformadores dos tipo seco e a óleo na indústria e em demais aplicações.

Quais as principais funções e recursos do software?

Os principais recursos do software são:

  1. O módulo Management para o monitoramento de grandezas elétricas de BT e térmicas do transformador;
  2. Os módulos Specialist, em que os algoritmos de inteligência artificial fornecem diagnósticos sobre alguma condição específica do transformador, a exemplo do índice de saúde da frota, da estimativa de vida útil, da gestão de energia, da análise físico-química e da análise dos gases dissolvidos;
  3. KPIs e
  4. Relatórios de frota.
A plataforma WEG Transformer Fleet Management possui conexão com a plataforma WEG Motion Fleet Management?

Não, por enquanto ambas as plataformas operam de forma independente.

Por que não consigo cadastrar a minha empresa na plataforma WEG Transformer Fleet Management?

Para efetuar o cadastro de sua empresa na plataforma WEG Transformer Fleet Management, certifique-se de ter preenchido todos os dados corretamente. Em especial, certifique-se de ter preenchido um CNPJ válido, senão o cadastro se torna inviável.

Para reforçar a confiabilidade, quais meios são utilizados como proteção de dados na plataforma WEG Tranformer Fleet Management? Como funciona a segurança do portal, quais são as tecnologias utilizadas e como é tratada a segurança cibernética?

O TFM utiliza mecanismos de criptografia para os dados. Durante a transmissão, a comunicação entre dispositivos é criptografada usando TLS, esquema padrão do setor e largamente utilizado.

A segurança também é aplicada ao acesso à API por autenticação JSON Web Tokens padrão. O TFM não armazena os tokens depois de gerados. Cabe ao usuário salvar essas informações com segurança. Os dispositivos que se comunicam via MQTT usam segredos e chaves do aplicativo e são implementados da mesma maneira dos Tokens da API, embora acessem automaticamente o escopo da aplicação específica. A segurança de infraestrutura é feita usando a funcionalidade de disco persistente do Google Compute Engine, que criptografa todos os dados em trânsito e em repouso.

Para proteger as plantas, sistemas, máquinas e redes contra ataques cibernéticos, é necessário a implementação da manutenção de forma contínua e completa.

  • 1
  • ...
  • 267
  • 268
  • 269