Le Sultanat de Omã (Omã) est un pays du Moyen-Orient situé à l’extrémité sud-est de la Péninsule Arabique. Ainsi que dans beaucoup d’autres pays de cette région, l’économie de Omã repose essentiellement sur la production de pétrole et de gaz.
Ses voisins, les Emirats Arabes Unis au nord-est, l’Arabie Saoudite à l’ouest et le Yémen au sud-ouest, bénéficient de grands dépôts de pétrole léger facilement récupérable. Omã, cependant, est un pays relativement petit aux champs de pétrole et aux réserves en voie d’extinction. Ses réserves tarissent, limitant ainsi la future production à l’extraction de pétrole lourd non exploité dans des formations situées dans les régions chaudes et arides de l’intérieur du pays.
Ces dernières années, la Pétroleum Development Oman – PDO (Développement de Pétrole de Omã), entreprise qui domine le secteur d’énergie du pays, s’est engagée dans une action visant à tourner au profit la production en déclin du pétrole à Omã et à améliorer le futur panorama du pays en dirigeant cette fois-ci sa portée vers les méthodes perfectionnées de récupération de pétrole (EOR). Parmi les méthodes: la 'technologie d’injection à vapeur dans laquelle le pétrole lourd à haute viscosité est thermiquement stimulé à augmenter le taux de récupération. Cette technologie devient de plus en plus commune, étant appliquée avec succès dans d’autres régions du Moyen-Orient, de l’Amérique du Nord, de la Chine, Russie et Amérique du Sud.
Tels efforts sont exercés en ce moment dans un champ de pétrole situé dans l’immense désert de Omã. Un projet d’injection à vapeur complet qui implique la EN-FAB, Inc., et le groupe WEG Electric Corp. à titre de partenaires.
En fonction de sa connaissance spécifique, la EN-FAB, Inc. a été engagée pour le projet et l’installation de générateurs à vapeur de 100-millions de BTUs dans le champ de pétrole. La EN-FAB, ayant sa base à Houston, au Texas, se spécialise dans des projets, ainsi que dans l’ingénierie et la fabrication d’équipements de superficie pour l’industrie de pétrole et de gaz. Depuis 2006, la WEG a déjà fourni 34 unités de contrôles pour les moteurs actuellement utilisés par la EN-FAB pour contrôler les moteurs dans chacun des générateurs à vapeur.
“La WEG est un de nos plus grands fournisseurs, ayant toujours eu avec eux une excellente relation commerciale concernant d’autres projets de génération à vapeur * Drive : Dispositif d’entraînement développés dans d’autres pays,” affirme Chandra S. Tripathy, Président de la EN-FAB, Inc. “L’engagement qu’ils ont assumé envers nous devient évident au cours de toutes les phases de la production de l’équipement, du projet d’ingénierie aux livraisons ponctuelles ainsi qu’au service après-ventes. La WEG est, en outre, l’unique fournisseur de moteur d’actionnement auquel nous ferions confiance pour ce milieu sévère.”
Jusqu’aujourd’hui, la EN-FAB a spécifié la série CFW-09 WEG de drives de fréquence variable et les paquets de contrôles personnalisés au démarrage direct en ligne (DOL) pour faciliter l’actionnement des pompes principales et d’impulsion qui fournissent de l’eau aux générateurs à vapeur, ainsi que celui des ventilateurs de grande taille à l’air de combustion pour le montage du brûleur. Du fait que la combinaison moteur/drive WEG fonctionne si bien, la EN-FAB a demandé à d’autres vendeurs d’équipements de fournir des moteurs WEG à deux et quatre pôles dans leurs équipements afin de compléter l’usage des drives et des contrôles VF de la WEG.
Quel est le motif pour lequel la EN-FAB a choisi d’appliquer les moteurs, drives et contrôles de la WEG à Omã?
“Leur robustesse et leur capacité d’opérer dans différentes tensions et fréquences,” déclare Michael Smith, ingénieur de Ventes de la WEG Automação. “La localisation du champ présente des défis incessants aux moteurs et drives ainsi qu’à l’équipement qu’ils actionnent. À Omã, les températures dans le désert peuvent atteindre 129 degrés (Fahrenheit) durant la saison la plus chaude de l’année, lorsque les tempêtes de sable très courantes.”
Dans ces conditions, observe Smith, il est essentiel d’avoir “des moteurs robustes qui exigent un entretien, des convertisseurs de fréquence et des contrôles à la performance fiable et durable.”
Le convertisseur de fréquence WEG CFW-09 a été projeté en accord avec la Vectrue Technology™ et représente une des technologies les plus avancées au monde en termes de drives pour moteurs à induction triphasés CA. Cette série fournit aux usagers les bénéfices de son logiciel à sélectionner en termes de tension et de fréquence, sensorless vector et des techniques de contrôle closed loop vector (avec encoder), le tout en un seul et unique produit.
L’engagement de la WEG dans de grands projets de récupération tel que celui de Omã fait qu’elle ne soit plus considérée comme étant un simple fabricant de moteurs électriques, mais comme un fournisseur global de solutions complètes en automation. Au début de 2008, le projet à Omã avait atteint l’objectif de 32.000 barils de pétrole avec à peine six générateurs à vapeur en ligne.
“En raison d’une corrélation directe entre la quantité de vapeur injectée à l’intérieur de la formation et la quantité de pétrole récupéré, la production devra augmenter proportionnellement au fur et à mesure que la EN-FAB installe d’autres générateurs à vapeur en ligne,” a affirmé Smith. “Entre-temps, la WEG poursuivra son engagement de fournir des solutions concernant les contrôles, les drives et les moteurs robustes ainsi qu’envers le personnel, de fournir une assistance sur place sur laquelle ceux-ci comptent pour atteindre leurs buts de production.”