• Wood Yard
  • Fiber Line
  • Drying
  • Boiler
  • Paper Machine
  • Power Supply
  • Coatings
  • Services
  • Energy Efficiency
  1. Home
  2. Pulp & Paper - Fiber Line

Fiber Line

WEG supplies a complete solution to drive the shredder, one of the most important processes in the production of Pulp & Paper. The drive must be prepared for high inertias and high resistant torques to operate the shredder effectively.

A pony-motor can reduce the impact of drawing power direct from the grid to start the shredder which requires a starting current much higher than the rated current.

Our solution for the power supply of the refiner provides efficiency with the best cost effectiveness. Our CFW11 drive can be configured with two outputs using the same frequency drive for the Pony-Motor and the motor of the screw feeder. In this application, the motor and drive set is able to operate with constant torque throughout the speed range, in addition to withstanding momentary over speed when required.

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Papel & Celulose

Fornecimento para o projeto Puma II reforça parceria entre WEG, Valmet e Klabin

Fornecimento para o projeto Puma II reforça parceria entre WEG, Valmet e Klabin

Investimentos em projetos de grande porte impulsionam o crescimento do segmento de papel e celulose no Brasil

WEG impulsiona o Projeto Sucuriú, primeira fábrica de celulose branqueada da Arauco no Brasil

WEG impulsiona o Projeto Sucuriú, primeira fábrica de celulose branqueada da Arauco no Brasil

Soluções tecnológicas da WEG reforçam eficiência, confiabilidade e sustentabilidade no setor de celulose

WEG aplica tecnologia de papel hibrido em transformador através de projeto P&D

WEG aplica tecnologia de papel hibrido em transformador através de projeto P&D

A tecnologia de papel híbrido deve prolongar a vida útil dos transformadores

WEG fornece turbina a vapor para autogeração na África do Sul

WEG fornece turbina a vapor para autogeração na África do Sul

Turbina a vapor de contrapressão da WEG aumentará a capacidade de geração de energia da planta de Sappi Saiccor

WEG Portugal fornece 28 motores para projeto de inovação e renovação da DS SMITH

WEG Portugal fornece 28 motores para projeto de inovação e renovação da DS SMITH

Os motores foram produzidos na fábrica da WEG em Portugal

Soluções WEG equipam máquinas de empresa fabricante de tubos e tubetes de papelão

Soluções WEG equipam máquinas de empresa fabricante de tubos e tubetes de papelão

Por meio de um sistema personalizado o cliente já obteve um aumento de mais de 6% de eficiência em poucos meses

WEG fornece pacote de soluções para expansão de fábrica da Bracell no Brasil

WEG fornece pacote de soluções para expansão de fábrica da Bracell no Brasil

Fornecimento contemplou todos os motores, painéis elétricos, transformadores e inversores, totalizando mais de 6.300 itens entregues

WEG fornece pacote elétrico para nova fábrica da Suzano

WEG fornece pacote elétrico para nova fábrica da Suzano

Escopo envolve mais de 3 mil itens, entre eles: transformadores de distribuição, motores de alto rendimento, painéis elétricos e drives

WEG fornece pacote elétrico de R$140 milhões para expansão da Klabin no Paraná

WEG fornece pacote elétrico de R$140 milhões para expansão da Klabin no Paraná

Projeto Puma II faz parte de novo ciclo de investimentos da companhia e colocará no mercado 910 mil toneladas anuais de papéis

WEG conclui o mais completo fornecimento de soluções à WestRock

WEG conclui o mais completo fornecimento de soluções à WestRock

Turbogerador, eletrocentros, CCM´s, inversores de frequência, motores e transformadores tipo seco são os equipamentos fornecidos pela WEG.

WEG fornece motor de ímãs permanentes para Klabin

WEG fornece motor de ímãs permanentes para Klabin

W22 Magnet traz mais produtividade para a produção de papel e celulose

Cia Canoinhas reforça produção com equipamentos WEG

Cia Canoinhas reforça produção com equipamentos WEG

Maquinário de papel tissue recebeu motores elétricos W22 IR3 Premium e W50

Implementando atualizações para reduzir custos de manutenção e aumentar capacidade de produção

Implementando atualizações para reduzir custos de manutenção e aumentar capacidade de produção

Autor: Keith Kloiber, Gerente para a Indústria Papeleira, WEG EUA

Cia Canoinhas e WEG juntas no Programa de Eficiência Energética ANEEL/Celesc

Cia Canoinhas e WEG juntas no Programa de Eficiência Energética ANEEL/Celesc

Indústria economiza energia com motores de alto rendimento.

Over 2 thousand WEG products at Eldorado wood pulp plant

WEG offers products and services to the business unit which will be the largest factory in the world of the sector in a single line, empl...

Gostou da Solução e quer saber como adquirir? Escolha uma das opções abaixo e encontre o produto que você deseja:

Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.

Fale Conosco
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Phone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Email: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net