Volver a Mi cuenta
Para evitar problemas de mau funcionamento ocasionados por condições ambientais desfavoráveis tais como alta temperatura, umidade, sujeira, vibração ou devido ao envelhecimento dos componentes são necessárias inspeções periódicas nos inversores e instalações:

Observação:
Recomenda-se substituir os ventiladores após 40000 horas de operação;
Recomenda-se verificar a cada 6 meses os capacitores do link CC, e trocá-los após 5 anos em operação;
Quando o inversor for armazenado por longos períodos de tempo, recomenda-se energizá-lo por 1 hora, a cada intervalo de 1 ano. Para todos os modelos (220-230V e 380-480V) utilizar:
o Tensão de alimentação de aproximadamente 220V, entrada trifásica ou monofásica, 50 ou 60Hz, sem conectar o motor à sua saída;
o Após essa energização manter o inversor em repouso durante 24 horas antes de utilizá-lo;
o Para modelos 500-600V, 500-690V e 660-690V usar o mesmo procedimento aplicando aproximadamente 330V.
Quando necessário limpar o inversor seguir as seguintes instruções:
Sistema de ventilação:
Seccionar a alimentação do inversor e esperar 10 minutos;
Remover o pó depositado nas entradas de ventilação usando um escova plástica ou flanela;
Remover o pó acumulado sobre as aletas do dissipador e pás do ventilador utilizando ar comprimido;
Cartões eletrônicos:
Seccionar a alimentação do inversor e espere 10 minutos;
Remover o pó acumulado sobre os cartões utilizando uma escova antiestática e/ou pistola de ar comprimido ionizado (exemplo: Charges Burtes Íon Gun non nuclear referência A6030-6DESCO);
Se necessário pode-se retirar os cartões de dentro do inversor;
Usar sempre uma pulseira de aterramento.
O cartão de expansão de funções amplia as funções do cartão de controle do CC9.
O cartão de expansão EBA pode ser fornecido em diferentes configurações a partir da combinação de funções especificas. As configurações disponíveis são mostradas na tabela a seguir:

As especificações técnicas de todas as funções existentes no cartão EBA estão descritas na tabela a seguir:

Observação:
Funções disponíveis de acordo com o modelo adquirido. A pinagem correspondente à função não disponível ficará inutilizada. Maiores informações sobre o modelo do cartão ver em Qual a função do cartão opcional EBA?.
A entrada DI7 e as saídas DO1 e DO2 podem ser configuradas quanto ao tipo de acionamento. Dependendo da aplicação podem ser:
Ativas com nível lógico alto:

Ativas com nível lógico baixo:

Maiores informações sobre a entrada digital DI8 ver em Como funciona a função Termistor do motor (PTC)?.