WEG
  • Inicio
  • Productos
    • PRODUCTOS Y SOLUCIONES SOSTENIBLES
    • Tecnologías e Innovación para la Transición Energética y Descarbonización
    • Cadena de suministro responsable
  • Operaciones
    • OPERACIONES CIRCULARES Y EFICIENTES
    • Ecoeficiencia y Gestión de Residuos y Emisiones
    • Carbono Neutro en las Operaciones
  • Personas
    • COLABORADORES Y COMUNIDADES COMPROMETIDAS
    • Crecimiento Sustentable de las Comunidades
    • Bienestar Integral, Diversidad e Inclusión
  • Gobernanza
    • GOBERNANZA Y CONDUCTA ÉTICA
    • Comprometimiento y Comunicación Transparente
    • Compliance e Integridad
WEG - Driving efficiency and sustainability

Bienestar Integral, Diversidad e Inclusión

Seguridad y salud

WEG está comprometida con la seguridad, el mantenimiento y la mejora de la calidad de vida de sus empleados, proporcionando un entorno seguro y saludable para las actividades diarias.

Algunos de los programas y acciones que promueven la salud, el bienestar y la calidad de vida: Programa Vivir Bien, Campañas de Vacunación, Gimnasia Laboral, Programa de Salud Ocupacional y Vigilancia Médica, Programa de Ergonomía y Programa de Conservación Auditiva de WEG.

Algunos de los programas y acciones que promueven la seguridad: Meta de Reducción de LTFIR, Rutinas de Mapeo de Peligros y Riesgos de Seguridad y Ergonomía, Auditorías de Seguridad, Comisión Interna de Prevención de Accidentes, Programa de Evaluación de Máquinas y Equipos, etc.

WEG también cuenta con iniciativas de capacitación y concienciación sobre temas de salud global, como VIH/SIDA, Tuberculosis y Enfermedades Crónicas No Transmisibles – ENT (ej. hipertensión, diabetes, etc.).

Además de estos programas y acciones, WEG ofrece varios beneficios a los empleados, tales como Plan de Salud, Plan Dental, Seguridad Social WEG, obsequios en fechas conmemorativas, etc.

En 2023, WEG lanzó una campaña de concienciación sobre el uso de teléfonos móviles, advirtiendo sobre los riesgos involucrados cuando estos dispositivos se utilizan en movimiento.

En 2025, WEG comenzó a ofrecer a los empleados en Brasil la plataforma +Salud, una plataforma de salud a través de una aplicación móvil que puede usarse para programar citas médicas con médicos generales, consultas con psicólogos y nutricionistas. 

En abril de 2025, el enfoque del Programa VivirBien fue la Salud Mental. 

En este mes, la Compañía ofreció conferencias a los empleados sobre los temas de: 

  • Estrés y Ansiedad; 
  • Manejo de la Ansiedad; 
  • Dependencia tecnológica. 

Los temas de acoso y salud mental también se trataron en conferencias ofrecidas por la Comisión Interna de Prevención de Accidentes, en junio de 2025.

Equilibrio entre vida y trabajo

Las operaciones de WEG, de acuerdo con las necesidades y definiciones de cada ubicación/país, cuentan con beneficios que proporcionan un equilibrio entre la vida personal y profesional, tales como:

  • Programa de gimnasia laboral
  • Salas de lactancia y quioscos de servicios
  • Programas de apoyo a la paternidad/maternidad
  • Horarios flexibles y trabajo desde casa cuando el puesto lo permite
  • Apoyo financiero y psicológico para empleados afectados por desastres naturales y enfermedades crónicas
  • Programas de escolarización para jóvenes y adultos (recapacitación)
  • Programas de salud y bienestar en el lugar de trabajo y en las comunidades donde operamos

 

Política de Salud y Seguridad WEG Certificados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional ISO 45001

Programa de apoyo a la educación infantil

WEG ofrece, a través del Programa de apoyo a la educación infantil, posibilidades de cuidado infantil durante la jornada laboral, mediante convenios con: 

  • Centros Municipales de Educación Infantil; 
  • Centros Privados de Educación Infantil; 
  • Beneficio de apoyo a la guardería mediante descuento en nómina 

WEG asegura la protección de la maternidad para sus colaboradoras en Brasil, garantizando el derecho a 120 días de licencia de maternidad, y 5 dias para los padres, en conformidad con la legislación brasileña.

Apoyo Psicosocial

Psicología: 

  • Apoyo al Programa de Salud Mental; 
  • Apoyo a líderes; 
  • Asistencia a empleados con preocupaciones de salud mental (ej.: duelo, emergencias/crisis, malestar laboral y/o dependencias conductuales). 

Servicios Sociales: 

  • Asistencia y orientación a empleados en situaciones de vulnerabilidad (ej.: dificultades financieras, conflictos familiares, abuso de sustancias); 
  • Apoyo a líderes; 
  • Seguimiento de personas con discapacidad (PcD); 
  • Derivación de casos de salud mental y condiciones laborales para promover el bienestar; 
  • Orientación sobre acceso a servicios, derechos y beneficios; 
  • Fomento de la educación continua para el desarrollo profesional y personal; 
  • Seguimiento de conflictos y cuestiones psicosociales en colaboración con un equipo multidisciplinario. 

Programa de Preparación para la Jubilación

Desde 1985, gracias a la iniciativa de uno de sus fundadores, el Sr. Eggon João da Silva, WEG ha buscado brindar conocimiento y fomentar la reflexión entre los empleados, ayudándoles a desarrollar proyectos de vida para su tercera carrera.

GESTIÓN DEL CLIMA LABORAL

WEG realizó su primera Encuesta de Clima Laboral en 2011, conducida por una empresa externa, estableciendo la base para el seguimiento estructurado del compromiso de los colaboradores. Desde 2014, la encuesta interna se aplica cada dos años, funcionando como instrumento sistemático de recolección de datos sobre el nivel de compromiso.

En los años alternos se lleva a cabo la Evaluación de Competencias Gerenciales, que incorpora preguntas recurrentes relacionadas con el liderazgo. Este modelo garantiza el monitoreo anual de acciones que promueven el clima laboral y permite implementar mejoras con excelencia, especialmente en la ejecución de las iniciativas de desarrollo, reforzando la cultura de alto desempeño.

Conozca más

 

Reconocimiento externo

Como destaque en la gestión de personas, WEG recibió reconocimiento externo como "un lugar donde todos quieren trabajar" (empleador de elección). México es reconocido desde hace 12 años con el premio Super Empresas Expansión. En 2024 volvió a ser reconocida en este premio.

 

Código de Ética

El Código de Ética WEG tiene un papel importante en la formalización de las conductas esperadas de nuestros colaboradores y demás partes interesadas, así como reforzar el compromiso WEG en promover una cultura de respeto al prójimo.

ACCEDA AL CÓDIGO DE ÉTICA WEG

Promoviendo la Diversidad, Equidad e Inclusión

Entendiendo la importancia del papel de los liderazgos para la Diversidad e Inclusión, WEG tiene un módulo de capacitación en la Academia de Liderazgos, dedicado al tema.

La Academia de Liderazgos de WEG hace parte del Programa de Desarrollo de Liderazgo, cuyo objetivo es proporcionar a los nuevos líderes la inmersión en la cultura WEG y destacar la importancia del su papel en el proceso de gestión de personas.

Además del módulo de capacitación en la Academia de Liderazgos, conferencias y workshops vienen siendo realizados para comprometimiento y sensibilización de gestores.

La capacitación en el Código de Ética WEG, que contempla a todos los colaboradores, también engloba cuestiones de Diversidad, Equidad e Inclusión.

Programa de Cualificación para personas con Deficiencia

Atenta a los desafíos y necesidades de evolución continua en diferentes frentes de diversidad e inclusión, WEG viene desarrollando importantes iniciativas para evolucionar la gestión de inclusión de personas con deficiencia.

El programa QPcD - Cualificación para personas con Deficiencia tiene el objetivo de capacitar y desarrollar a los candidatos PcDs para una actuación en actividades operacionales.

Algunos ejemplos de acciones para diversidad e inclusión ya implementadas:

  • Política WEG de personas con deficiencia (PcDs)
  • Cartilla de Orientaciones para Gestión de Personas con Deficiencia
  • Cupos Afirmativos para PcD
  • Comité de Diversidad, equidad e inclusión

Convenios Colectivos

Las relaciones sindicales tienen alta relevancia en la gestión corporativa, y van más allá del mero cumplimiento de las obligaciones legales para promover el diálogo, el equilibrio y la estabilidad en las relaciones laborales. Los sindicatos desempeñan un papel importante en la valorización del capital humano y en la adecuación de las normas a las especificidades regionales. La actuación responsable de las empresas en este entorno contribuye a la mitigación de riesgos laborales, la sostenibilidad del negocio y la generación de valor a largo plazo, fortaleciendo la competitividad organizacional.

Aproximadamente el 95% de los empleados están cubiertos por convenios colectivos.

Conozca más

 

Desarrollo y Capacitación

WEG promueve el desarrollo continuo de sus colaboradores y pasantes a través de programas estructurados de calificación técnica y comportamental. A través de la plataforma WEG Education, accesible a todos los colaboradores, se ofrece una amplia variedad de cursos en las áreas de Tecnología, Sistemas y Procesos, Salud y Seguridad y Comportamental. Estos contenidos, disponibles en formatos en línea, presenciales y a distancia, fortalecen la adaptación a las nuevas tecnologías y el uso de herramientas digitales en el día a día laboral.

Las capacitaciones están alineadas con las necesidades del puesto actual o con la preparación para futuras posiciones, contribuyendo directamente al crecimiento sostenible de la organización. Gran parte de los entrenamientos son desarrollados e impartidos por colaboradores experimentados, lo que valoriza los talentos internos, promueve la difusión del conocimiento organizacional y fortalece los vínculos entre profesionales nuevos y experimentados, creando un ambiente colaborativo de aprendizaje continuo.

Entre los programas de elevación, desarrollo y calificación ofrecidos por WEG, se destacan: QPOP – Calificación Profesional de Operadores de Producción, QPET – Calificación Profesional de Ingenieros y Tecnólogos, QPSS – Calificación Profesional en Six Sigma y WAIUP – WEG Artificial Intelligence Upskilling Program, además de auxilios escolares, posgrados in company y el Programa de Idiomas WEG, que ofrece una plataforma de aprendizaje accesible a todos los colaboradores.

A través del programa de capacitación Seis Sigma, en 2022 se implementaron 455 proyectos de mejora, y en 2023 y 2024 595 proyectos de mejora.

WEG también invierte continuamente en el desarrollo de sus liderazgos a través de la Academia de Liderazgo. Esta iniciativa promueve programas enfocados en el crecimiento de talentos en todos los niveles jerárquicos, abarcando desde profesionales identificados como futuros líderes hasta ejecutivos. El principal objetivo es potenciar el desempeño de los líderes, alineándolos de forma consistente con la misión, visión, valores y cultura de la empresa. Para ello, cada nivel de gestión cuenta con un Programa de Desarrollo personalizado, basado en el modelo Pipeline de Liderazgo y en las Competencias Gerenciales de WEG. De esta manera, preparamos a nuestros líderes para los desafíos estratégicos de las diferentes etapas de la trayectoria organizacional.

 

Learn more about WEG’s actions in Sustainability

WEG Participates in 2026 IECEx Annual Meetings and Highlights Its Commitment to Safety and Sustainability

WEG Participates in 2026 IECEx Annual Meetings and Highlights Its Commitment to Safety and Sustainability

Participation in the event reinforces WEG’s global engagement with industrial safety, international standards, and sustainable solutions for hazardous areas

WEG expands project for battery energy storage systems (BESS) factory in Itajaí, Santa Catarina

WEG expands project for battery energy storage systems (BESS) factory in Itajaí, Santa Catarina

Total investment will reach R$330 million, and production capacity will reach 4 GWh per year

WEG stands out with three cases at the 3rd Paint & Pintura Innovation & Sustainability Award

WEG stands out with three cases at the 3rd Paint & Pintura Innovation & Sustainability Award

Recognition highlights initiatives in liquid coatings, powder coatings and sustainability developed by WEG in Brazil and Argentina

WEG delivers custom-engineered medium-voltage motor for carbon capture project at the Port of Rotterdam

WEG delivers custom-engineered medium-voltage motor for carbon capture project at the Port of Rotterdam

Custom W50 motor combines compact design, IE4 efficiency and high reliability to support one of Europe's largest carbon capture initiatives

WEG manufactures an air-moving motor using 100% Brazilian technology

WEG manufactures an air-moving motor using 100% Brazilian technology

The result is more energy savings for air conditioners, air coolers and fans