Quais são as variações de rede permitidas?

As variações de rede permitidas são:

  • Tensão: -15% e +10% (com perdas de potência no motor);
  • Frequência: 50/60Hz (±2Hz);
  • Conexões na rede: 10 conexões por hora no máximo.
Quais são as características técnicas do CFW10?

Os dados da potência para rede de 200-240V:

Monofásico:

Trifásico:

Para rede de 110-127V:

Monofásico:

Qual a descrição do conector de controle (XC1)?

As conexões de sinal (entrada analógica) e controle (entradas digitais e saídas à relé) são feitas no conector XC1 do cartão de controle:

Qual a descrição dos bornes da potência?

Descrição dos bornes da potência:

  • L/L1, N/L2, L3: rede de alimentação CA;
  • U, V e W: conexão para o motor;
  • PE: conexão para o terra;
  • BR: conexão para o resistor de frenagem (disponível somente para alguns modelos);
  • +UD: pólo positivo da tensão do circuito intermediário (link CC), é utilizado para conectar o resistor de frenagem, juntamente com o borne BR (disponível somente para alguns modelos).

Abaixo seguem as figuras com a descrição para cada modelo:

  • Modelos 1,6 – 2,6 – 4,0A / 200-240V e 1,6 – 2,6A / 110-127V (monofásico):

  • Modelos 7,3 – 10A / 200-240V e 4,0 / 110-127V (monofásico):

  • Modelos 1,6 – 2,6 – 4,0 – 7,3A / 200-240V (trifásico):

  • Modelos 10,0 – 15,2A / 200-240V (trifásico):

Como fazer para ligar/desligar o motor com uma chave externa e variar a velocidade por um potenciômetro?

Para ter a habilitação de comandos via bornes e a variação de velocidade por potenciômetro, a ligação na régua de bornes deve ser feita como mostra a figura a seguir:

Se o inversor estiver em padrão de fábrica, não é necessária a alteração de nenhum parâmetro de configuração.

  • 1
  • ...
  • 101
  • 102
  • 103
  • ...
  • 272
WEG SINGAPORE PTE LTD
  • 67B Joo Koon Circle - 629082 / Singapur
  • Teléfono: +65 6862 2220 / +65 9783 1399
  • Correo electrónico: info-sg@weg.net
    ngjc@weg.net
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
  • Critical Power