¿Cómo interpretar el semáforo de eventos?

Al configurar los niveles de los criterios de alarma, se debe considerar la aplicación donde el WEG Motor Scan está instalado y atribuir valores apropiados a la operación saludable del motor, tanto para vibración como para temperatura, siguiendo la lógica definida para los criterios de alarma: Saludable (verde): el motor está en su condición normal de operación. Alerta (amarillo): sugiere la programación de una parada preventiva del motor para mejora del diagnóstico. Crítico (rojo): sugiere una acción inmediata de mantenimiento correctivo en el motor.

¿Cómo configurar los criterios de alarma de los eventos?

A través del software MFM, en la pantalla del activo, acceda a los datos del sensor, haga clic en "Tolerancias". Es posible modificar los valores del nivel de alerta y nivel crítico para las mediciones de vibración y temperatura.

¿Cómo modificar las unidades de medida del sistema métrico al imperial?

A través de las opciones de configuración de la aplicación “Unidad de medida”.

Est-il possible d'inégrer WEG Motor Scan avec les autres plateformes de surveillance?
Esta opción es posible mediante consulta al equipo de ventas.
¿Al instalar un WEG Motor Scan, puedo sustituir un análisis de vibración en los motores de mi fábrica, tal como identificar anomalías en cojinetes?

El objetivo del WEG Motor Scan es el monitoreo periódico y la generación de histórico de funcionamiento del motor. El WEG Motor Scan® recolecta datos como temperatura, vibración en los tres ejes, tiempo de operación, rotación y otras informaciones relevantes del motor. Esos datos pueden ser puestos a disposición automáticamente en la solución WEG Motion Fleet Management, por medio del Gateway o App. El análisis avanzado de esos datos es realizado por el módulo WEG Motor Specialist, que aplica algoritmos de inteligencia Artificial y Machine Learning. Esos algoritmos de análisis avanzada observan y aprenden los estándares y los desvíos de funcionamiento del motor eléctrico monitoreado, generando indicadores de fallas por desbalance, desalineación, rodamiento (falla avanzada) y vibración externa. Adicionalmente, es posible obtener la carga y el consumo de energía eléctrica del motor. Ese proceso de aprendizaje y diagnóstico es realizado sin interferencia humana, maximizando la entrega de valor a los equipos de mantenimiento y la operación de la flota de accionamiento. Para más detalles acceda a: https://static.weg.net/medias/downloadcenter/h2b/haa/WEG-motor-scan-specialist-50096368-pt.pdf. El equipo WEG trabaja continuamente en el perfeccionamiento de herramientas de diagnóstico y son lanzadas nuevas funcionalidades constantemente. Manténgase informado!

  • 1
  • ...
  • 252
  • 253
  • 254
  • ...
  • 273
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Teléfono: 1-800-ASK-4WEG (275-4934)
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
  • Eficiencia Energetica