Dentro do contexto de emissões de GEE e mudanças climáticas, em 2022, a WEG deu um importante passo por meio da criação do Programa WEG Carbono Neutro.
O programa tem como objetivo mobilizar esforços para atingir as metas estabelecidas de emissões de GEE para todo o grupo WEG. As metas de médio e longo prazo são de reduzir em 52% de suas emissões operacionais até 2030 e atingir o Net-zero em 2050, utilizando como ano base o ano de 2021. Além disso, o programa estrutura diretrizes, ações e responsabilidades formalizando perante suas partes interessadas seu compromisso frente aos desafios do combate ao aquecimento global e às mudanças climáticas, tema material para a companhia.
As metas globais do Programa WEG de Carbono Neutro foram estabelecidas seguindo critérios metodológicos internacionalmente aceitos e alinhadas às NDCs (Nationally Determined Contribution) dos países onde a WEG possui operações industriais, as quais se referem aos compromissos governamentais de redução de GEE assumidos pelos países signatários do Acordo de Paris.
2030 Reduzir as emissões de GEE em 52%
2050 atingir Net-Zero
Emissões Globais WEG de Escopo 1 e Escopo 2. Ano Base 2021.
Acesse aqui a carta de Verificação do Inventário de GEE WEG (ISO 14064-1)
To choose and prioritize GHG reduction projects, WEG uses the Marginal Abatement Cost Curve (MACC) and Return on Investment (ROI) methodology. We are committed to phasing out investments in carbon-intensive assets.
In total, by 2024, more than 1,200 projects have been mapped worldwide, demonstrating the scope of the Company's efforts to achieve its goals.
It is part of the strategy of the WEG Carbon Program to have 100% renewable energy by 2030.
In 2024, 66.8% of the electricity consumed came from renewable sources with a guarantee of origin through self-production, purchase of renewable energy certificates (I-REC) and bilateral contracts.
Considering the scope of this challenge, the responsibility for achieving the targets involves the entire company, and is addressed at strategic, tactical and operational levels. GHG emission reduction targets are broken down annually for the business units according to the results of the previous year's inventory and are part of the WEG Quality and Productivity Program (PWQP), an internal target program that impacts the variable compensation of employees, and also the target program for executives.
Reduction Target (2024): Reduce 5.7% of Scope 1 emissions compared to 2023 emissions (approved projects)
Target status: Achieved
Reduction Target (2025): Reduce 4% of Scope 1+2 emissions compared to Scope 1 emissions of 2024 (approved projects)
Target status: In progress