• Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  • Fale Conosco
  1. Página inicial
  2. FAQ

Perguntas Frequentes

Quantos acessórios (módulos) podem ser usados por vez em cada um dos Slots?

Somente um módulo pode ser usado de cada vez em cada slot 1, 2, 3, 4 ou 5.

ATENÇÃO!

Os acessórios devem ser instalados com o inversor desenergizado.

O que são e para que servem os parâmetros P0561, P0562, P0563 e P0564?

· P0561 CH1: Canal 1 do Trace;

· P0562 CH2: Canal 2 do Trace;

· P0563 CH3: Canal 3 do Trace;

· P0564 CH4: Canal 4 do Trace.

Os parâmetros P0561 a P0564 selecionam os sinais que serão registrados nos canais 1 a 4 da Função Trace.

As opções são as mesmas disponíveis em P0550, conforme descrito na tabela abaixo. Selecionando a opção Inativo, a memória total disponível para a Função Trace é distribuída entre os demais canais ativos.

O que é a função Electronic Gear Box?

É a função da SoftPLC responsável pela relação de sincronismo de velocidade que pode ser feita entre os inversores CFW-11. Este sincronismo pode ser feito com velocidades iguais para os inversores ou com velocidades diferentes, através do ganho.

Quais são as diferenças entre a SoftPLC e a PLC11-01?

A PLC11-01 incrementa mais entradas e saídas, digitais e analógicas, ao CFW-11, possui duas interfaces de encoder, entrada RS485 para comunicação Modbus RTU, entrada para comunicação CAN, podendo ser mestre ou escravo da rede CANopen e funções para posicionamento.

A SoftPLC trabalha apenas com as entradas, saídas e interfaces do próprio CFW-11 e não possui funções para posicionamento.

Maiores informações ver em: Quais são as funções do acessório PLC11-01? e O que é a função SoftPLC?.

Quais são as condições ideais de armazenamento do inversor?

· Local limpo e seco;

· Temperatura ambiente entre -25°C e 60°C;

· Manter coberto para evitar contato com pó e demais impurezas;

· Quando o inversor for armazenado por longos períodos, recomenda-se energizá-lo por uma hora, a cada intervalo de um ano, contando a partir da data de fabricação:

· Aplicar tensão de alimentação entre 200 e 230Vca, monofásica ou trifásica (conforme indicado no modelo do inversor), 50 ou 60Hz, durante uma hora ou mais;

· Após desenergizado, esperar no mínimo 24 horas antes de utilizar o inversor (reenergizar).

  • 1
  • ...
  • 205
  • 206
  • 207
  • ...
  • 272
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Telefone: 1-800-ASK-4WEG