• Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  • Fale Conosco
  1. Página inicial
  2. FAQ

Perguntas Frequentes

Como fazer o acionamento com comandos por entradas digitais a 2 fios?

Acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais a dois fios

P220

Parâmetro

Programação

1

P230

1

P265

1

Notas:

1) Para proteção de toda a instalação elétrica é necessária a utilização de fusíveis ou disjuntores no circuito de entrada;

2) A utilização de fusíveis ultra-rápidos não é necessária para o funcionamento da Soft-Starter SSW-06, porém a sua utilização é recomendada para a completa proteção dos tiristores;

3) O transformador T é opcional e deve ser utilizado quando houver diferença entre a tensão da rede de alimentação e a tensão de alimentação da eletrônica e ventiladores;

4) Para a proteção integral do motor é recomendada a utilização de termistores PTC (PTC na DI 6) ou termostatos (erro externo nas DI 4 a DI 6);

5) Na eventualidade de danos no circuito de potência da Soft-Starter SSW- 06, que mantenham o motor acionado por curto circuito, a proteção do motor nesta situação só é obtida com a utilização do contator de isolação da potência;

6) A emergência pode ser utilizada cortando-se a alimentação da eletrônica ou colocada via entrada digital (habilita geral na DI 3);

7) X1E (33 e 34) apenas está disponível nos modelos com ventilador;

8) Lembre-se que ao utilizar comando por entrada digital a dois fios, chave normalmente aberta com retenção, sempre que retornar a energia elétrica após uma falta o motor irá partir imediatamente se a chave permanecer fechada.

Como fazer o acionamento com comandos por entradas digitais a 3 fios?

Acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais a três fios

P230

Parâmetro

Programação

P220

1

1

P264

1

P265

1

Notas:

1) Para proteção de toda a instalação elétrica é necessária a utilização de fusíveis ou disjuntores no circuito de entrada;

2) A utilização de fusíveis ultra-rápidos não é necessária para o funcionamento da Soft-Starter SSW-06, porém a sua utilização é recomendada para a completa proteção dos tiristores;

3) O transformador T é opcional e deve ser utilizado quando houver diferença entre a tensão da rede de alimentação e a tensão de alimentação da eletrônica e ventiladores;

4) Para a proteção integral do motor é recomendada a utilização de termistores PTC (PTC na DI 6) ou termostatos (erro externo nas DI 4 a DI 6);

5) Na eventualidade de danos no circuito de potência da Soft-Starter SSW-06, que mantenham o motor acionado por curto circuito, a proteção do motor nesta situação só é obtida com a utilização do contator de isolação da potência;

6) A emergência pode ser utilizada cortando-se a alimentação da eletrônica ou colocada via entrada digital (habilita geral na DI 3);

7) X1E (33 e 34) apenas está disponível nos modelos com ventilador.

Como fazer o acionamento com contator de isolação de potência?

Acionamento Sugestivo com comandos por Entradas Digitais a Três Fios e

Contator de Isolação da Potência

Parâmetro

Programação

P220

1

P230

1

P264

1

P265

1

P277

1

Notas:

1) Para proteção de toda a instalação elétrica é necessária a utilização de fusíveis ou disjuntores no circuito de entrada;

2) A utilização de fusíveis ultra-rápidos não é necessária para o funcionamento da Soft-Starter SSW-06, porém a sua utilização é recomendada para a completa proteção dos tiristores;

3) O transformador T é opcional e deve ser utilizado quando houver diferença entre a tensão da rede de alimentação e a tensão de alimentação da eletrônica e ventiladores;

4) Para a proteção integral do motor é recomendada a utilização de termistores PTC (PTC na DI 6) ou termostatos (erro externo nas DI 4 a DI 6);

5) Na eventualidade de danos no circuito de potência da Soft-Starter SSW-06, que mantenham o motor acionado por curto circuito, a proteção do motor nesta situação só é obtida com a utilização do contator de isolação da potência;

6) A emergência pode ser utilizada cortando-se a alimentação da eletrônica ou colocada via entrada digital (habilita geral na DI 3);

7) X1E (33 e 34) apenas está disponível nos modelos com ventilador.

Como fazer o acionamento com conexão dentro do Delta do motor com 6 cabos?

Acionamento Sugestivo com comandos por Entradas Digitais a Três Fios, Contator

de Isolação e Conexão dentro do Delta do Motor com 6 Cabos

Parâmetro

Programação

P150

1

P220

1

P230

1

P264

1

P265

1

P277

1

Notas:

1) Para proteção de toda a instalação elétrica é necessária a utilização de fusíveis ou disjuntores no circuito de entrada;

2) A utilização de fusíveis ultra-rápidos não é necessária para o funcionamento da Soft-Starter SSW-06, porém a sua utilização é recomendada para a completa proteção dos tiristores;

3) O transformador T é opcional e deve ser utilizado quando houver diferença entre a tensão da rede de alimentação e a tensão de alimentação da eletrônica e ventiladores;

4) Para a proteção integral do motor é recomendada a utilização de termistores PTC (PTC na DI 6) ou termostatos (erro externo nas DI 4 a DI 6);

5) Na eventualidade de danos no circuito de potência da Soft-Starter SSW-06, que mantenham o motor acionado por curto circuito, a proteção do motor nesta situação só é obtida com a utilização do contator de isolação da potência;

6) A emergência pode ser utilizada cortando-se a alimentação da eletrônica ou colocada via entrada digital (habilita geral na DI 3);

7) X1E (33 e 34) apenas está disponível nos modelos com ventilador;

8) Em caso de manutenção é necessário retirar os fusíveis de entrada ou seccionar a entrada de alimentação para garantir a completa desconexão do equipamento da rede de alimentação.

Quais os cuidados que devo ter ao fazer o acionamento com conexão dentro do Delta do motor com 6 cabos?

  • Na ligação dentro da ligação delta do motor, os cabos de conexão da Soft-Starter SSW-06 a rede de alimentação, fusíveis e ou o contator de isolação da rede, deverão suportar a corrente nominal do motor e os cabos de conexão do motor a Soft-Starter, e ou conexão do contator de By-pass externo, deverão suportar 58% da corrente nominal do motor;
  • Para este tipo de ligação também é sugerida a utilização de barramentos de cobre na conexão da Soft-Starter SSW-06 a rede de alimentação, devido as grandes correntes envolvidas e bitolas dos cabos;
  • Durante a partida do motor a relação de corrente do motor em relação a Soft-Starter é de 1,50. Porém em tensão plena (após a partida do motor) a relação de corrente é de 1,73;
  • Muita atenção na conexão do motor a Soft-Starter SSW-06, respeite os esquemas de ligação mostrados nas figuras acima conforme os tipos de enrolamentos do motor. Se necessário inverter o sentido de giro no motor, inverta apenas as conexões da Soft-Starter SSW-06 a rede. Mantenha a eletrônica desligada durante as trocas de conexões;
  • Não acione o motor com o conteúdo de P150 errado. Se este parâmetro for programado errado poderá danificar a Soft-Starter SSW-06.

P150

Ação

0 (Inativa)

Soft-Starter SSW-06 com ligação padrão ao motor

1 (Ativa)

Soft-Starter SSW-06 dentro da ligação delta do motor

  • 1
  • ...
  • 113
  • 114
  • 115
  • ...
  • 273
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Telefone: 1-800-ASK-4WEG (275-4934)