• Start Seite
  • Mahlen und Verarbeiten
  • Materialhandhabung
  • Wasserversorgung
  • Energieversorgung
  • Muldenkipper auf Schienen
  • Lackierungen
  • Dienstleistungen
  1. Home
  2. Bergbau - Energieversorgung

Spitzentechnologien zur Bereitstellung von Energie

Spitzentechnologien zur Bereitstellung von Energie, hochwertige Rohmaterialien und kundenspezifische Anpassungsmöglichkeiten geben WEG den entscheidenden Wettbewerbsvorteil als Anbieter von Transformatoren und Umspannstationen für die Bergbauindustrie, die zuverlässig sind und somit Stillstandszeiten zu Wartungszwecken verringern.

Get to know our solutions

Oil Type Power Transformer
Conventional Substations
Oil type Reactors and Transformers
Oil Type Distribution Transformer

E-Houses in der Bergbauindustrie

WEG E-Houses in Containerbauweise sind modular ausgeführt und bieten dadurch hohe Flexibilität für eine große Bandbreite an Anwendungsmöglichkeiten.

Das E-House vereint die elektrischen Komponenten und das Steuerungssystem von Aufbereitungsanlagen im Bergbau auf einer Plattform. Dadurch werden keine teuren, dauerhaft aufgebauten Konstruktionen mehr benötigt. Unsere kundenspezifischen Lösungen erfüllen bzw. übertreffen sogar die besonderen Anforderungen der Bergbauindustrie hinsichtlich geologischer Vibrationen oder Wind- und Feuerbeständigkeit.

 

Sekundäre Umspannstation

  • Traditionelle Gebäude aus Beton können ersetzt und dadurch Raum und Zeit beim Aufbau eingespart werden.
  • Doppelwände aus Grobblech (1,5-2 mm) bieten höhere Belastbarkeit und Stabilität.
  • Hochqualitative Wärmeisolation gewährleistet den effizienten Betrieb der Klimaanlage.
  • Kann direkt auf eine Fördermaschine montiert werden (Stapler, Aufnahmegeräte, Löffelbagger)

 

Mobile E-Houses in Containerbauweise

  • Mobile E-Houses in Containerbauweise, ausgestattet mit Rädern und Öl- oder Trockentransformatoren
  • Besonderes Design für den Untertagbau mit spezieller Beschichtung für feuchte Umgebungen und hohe Erz- und Staubkonzentration
  • Frequenzumrichter und Softstarter können für den Betrieb von Lüftern, Pumpen, Brechmaschinen und Förderanlagen angeschlossen werden.
  • Erhöhte Schutzart für alle Schaltschränke

 

Semi-mobile E-Houses in Containerbauweise

  • Semi-mobil: es ist kein Kran für das Anheben der Einheit nötig, da die Räume mit mechanischen, hydraulischen oder pneumatischen Hebeeinrichtungen bewegt werden können
  • Montage direkt auf dem Boden, es ist kein Fundament notwendig
  • Onboard transformer, dry or oil cooling type;
  • Spezielle WEG Schutzlackierung für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen
  • Die Elektroräume können mit Brandschutz- und Zugangskontrollsystemen, Überwachungskameras und USV-Anlagen ausgestattet werden.

Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen

Read File
Read File
Read File

Learn more about WEG news in Mining.

WEG signs agreement to supply electric motors for the largest lithium project in the United States

WEG signs agreement to supply electric motors for the largest lithium project in the United States

Company advances in the critical minerals value chain and supports key U.S. energy security projects

WEG Transformers Expand Power Supply Capacity in Recife, Brazil

WEG Transformers Expand Power Supply Capacity in Recife, Brazil

The project was part of the transmission network reinforcement plan authorized by ANEEL and included the complete modernization of the substation infrastructure

WEG Supplies Complete Electrical and Automation Package for Desalination Plant in Mexico

WEG Supplies Complete Electrical and Automation Package for Desalination Plant in Mexico

Los Cabos Project Reinforces WEG’s Capability to Deliver Integrated Solutions for Critical Water Infrastructure

WEG carries out transformer revitalization project to increase the stability and efficiency of the power distribution network

WEG carries out transformer revitalization project to increase the stability and efficiency of the power distribution network

The project focused on restoring the asset’s performance and extending the service life of the transformer, which had been operating at the substation for more than 20 years

WEG takes part in the modernization of AXIA Energia’s first digital substation in southern Brazil

WEG takes part in the modernization of AXIA Energia’s first digital substation in southern Brazil

The modernization of the protection, supervision, and control systems at the Itajaí Substation (State of Santa Catarina) marks an important step forward in the digitalization of Brazil’s power transmission infrastructure

WEG Delivers Integrated Medium Voltage Solution for Mining OEM in Türkiye

WEG Delivers Integrated Medium Voltage Solution for Mining OEM in Türkiye

Commercial operation led by WEG Türkiye reinforces global supply capability with MV drive and motor manufactured within WEG’s international production network

WEG revitalizes transformer for one of Brazil’s largest power distribution companies

WEG revitalizes transformer for one of Brazil’s largest power distribution companies

The execution of this highly complex revitalization is only possible thanks to the work of a specialized in-house engineering team, capable of conducting studies, redesigns, and complete adaptations according to customer requirements

WEG Supplies High-Power Slip Ring Motor for Critical Gold Mining Application in Australia

WEG Supplies High-Power Slip Ring Motor for Critical Gold Mining Application in Australia

Engineered solution delivers smooth starts, reduced mechanical stress and high availability for ISAMill applications

New Substations at Sugar and Ethanol Plant in Paraná Rely on WEG Disconnect Switches

New Substations at Sugar and Ethanol Plant in Paraná Rely on WEG Disconnect Switches

The equipment will enable safe isolation switching during maintenance operations.

WEG supplies transformers for solar project in Colombia

WEG supplies transformers for solar project in Colombia

The project reinforces the importance of innovation and the development of efficient solutions that will contribute to clean energy generation in Colombia.

WEG drives electrical modernization at Substation in Colombia

WEG drives electrical modernization at Substation in Colombia

Project strengthens service quality, expands demand capacity, and improves reliability for more than 25,000 users in the region, consolidating WEG’s presence in the Utilities segment.

WEG boosts Argentina portfolio with technology from Marathon acquisition

WEG boosts Argentina portfolio with technology from Marathon acquisition

Sale of 'pancake' alternators consolidates Marathon acquisition with supply to Sumar Servicios Industriales S.R.L.

WEG Solutions Integrated into a Solar Complex in Northeastern Brazil

WEG Solutions Integrated into a Solar Complex in Northeastern Brazil

The photovoltaic plant will have an installed capacity of 161 MWp (megawatt-peak)

WEG Smart Sensors Prevent Unplanned Downtime at Copper Mine in Australia

WEG Smart Sensors Prevent Unplanned Downtime at Copper Mine in Australia

IoT-based monitoring system detects critical failure risk in SAG mill motor, enabling planned maintenance and operational continuity

Juruena Hydroelectric Plant features WEG disconnect switches in its new substations

Juruena Hydroelectric Plant features WEG disconnect switches in its new substations

The 50 MW plant represents an important step in expanding Brazil's renewable energy matrix

Are you interested in this solution? Choose one of the options below to find the product you need

Contact us and we will be glad to answer your questions

Contact Us
WEG SINGAPORE PTE LTD
  • 67B Joo Koon Circle - 629082 / Singapore
  • Telefon: +65 6862 2220 / +65 9783 1399
  • E-Mail: info-sg@weg.net
    ngjc@weg.net
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
  • Critical Power
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
Datenschutzerklärung | Cookie Erklärung | Geschäftsbedingungen | RSS | © 2026 WEG. Alle Rechte vorbehalten.