Retornar para Minha Conta

WEG
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
    • Русский
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
    • RFQ
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
    • Русский
  • Fale Conosco
  1. Página inicial
  2. FAQ

Perguntas Frequentes

Em quais situações aplica-se o cartão opcional de Alimentação Externa do Controle em 24Vcc?

Esta alimentação externa em 24Vcc do controle é geralmente utilizada com redes de comunicação (Profibus, DeviceNet, etc), de forma que o circuito de controle e a interface para rede de comunicação continuem ativas (alimentadas e respondendo aos comandos da rede de comunicação), mesmo com o circuito de potência desenergizado.

Os inversores que possuem esta opção saem de fábrica com um cartão no circuito de potência que possui um conversor CC/CC com entrada de 24Vcc e saídas adequadas para alimentação do circuito de controle. Desta forma, a alimentação do circuito de controle poderá ser feita tanto através de fonte externa de 24Vcc (conector XC1:11 e 13) como através da fonte chaveada interna padrão do inversor.

Como o inversor CFW-11 se comporta quando entra em estado de alarme ou falha?

Quando identificado o ALARME (AXXX) ocorre:

· Indicação no display do código e da descrição do alarme;

· LED STATUS passa para amarelo;

· Não ocorre bloqueio dos pulsos PWM, o inversor continua em operação.

Quando identificada a FALHA (FXXX) ocorre:

· Bloqueio dos pulsos PWM;

· Indicação no display do código e da descrição da falha;

· LED STATUS passa para vermelho piscante;

· Desligamento do relé que estiver programado para Sem Falha;

· Salvamento de alguns dados na memória EEPROM do circuito de controle:

· Referência de velocidade via HMI e EP (potenciômetro eletrônico), caso a função Backup das referências em P0120 esteja ativa;

· Código da Falha ou Alarme ocorrido (desloca as nove últimas falhas anteriores);

· Estado do integrador da função de sobrecarga do motor;

· Estado dos contadores de horas habilitado (P0043).

NOTA!

O registro de Falhas e Alarmes é indicado com a data e hora do instante da ocorrência, porém estes valores de data e hora aparecem somente nos parâmetros correspondentes.

O que deve ser feito para conseguir "resetar" uma Falha?

O reset de uma falha pode ser feito das seguintes maneiras:

· Desligando a alimentação do inversor e ligando-a novamente (power-on reset);

Pressionando a tecla (manual reset);

· Via soft key "Reset";

· Automaticamente através do ajuste de P0206 (auto-reset);

· Via entrada digital: DIx=20 (P0263 a P0270).

Onde deve ser ajustado o Relógio de Tempo Real?

Deve ser ajustado nos seguintes parâmetros:

· P0194: dia;

· P0195: mês;

· P0196: ano;

· P0197: hora;

· P0198: minutos;

· P0199: segundos.

É importante configurá-los corretamente para que o registro de falhas e alarmes ocorra com informações reais de data e hora, o que facilita a detecção de Falhas no drive ou Falhas relacionadas ao processo (aplicação).

Quais são as formas possíveis de indicação dos dados do motor no modo de monitoração do display?

A leitura dos principais parâmetros do motor pode ser configurada para 3 modos distintos:

· Conteúdo de 3 parâmetros na forma numérica:

A seleção dos três parâmetros é feita via P0205, P0206 e P0207, em uma opção finalizada com #. No padrão de fábrica são indicados os valores da velocidade do motor (em rpm), corrente do motor (em Amp) e freqüência de saída (em Hz).

· Conteúdo de 3 parâmetros em gráfico de barras:

Os dados selecionados via P0205, P0206 e/ou P0207 são mostrados em valores percentuais através de barras horizontais. Para que a monitoração seja feita desta maneira deve-se selecionar as opções finalizadas com o sinal - (valores na faixa de 11 a 20) nos parâmetros correspondentes.

· Conteúdo de P0205 na forma numérica com caracteres maiores:

Para ter este modo de monitoração é preciso colocar os parâmetros P0206 e P0207 em zero (inativo) e P0205 como valor numérico (uma opção finalizada com #.

  • 1
  • ...
  • 202
  • 203
  • 204
  • ...
  • 276
WEG CENTRAL ASIA LLP
  • Bukhtarminskaya str. 24/12, Turksib district, Almaty, Republic of Kazakhstan. / Cazaquistão
  • Telefone: +7 (701) 447-00-00
  • E-mail: sales-wca@weg.net
  • Branch of the WEG company
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
  • Solicite um Orçamento