Retornar para Minha Conta

WEG
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
    • Русский
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
    • RFQ
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
    • Русский
  • Fale Conosco
  1. Página inicial
  2. FAQ

Perguntas Frequentes

Como deve ser feito o aterramento do CFW-09?
  • Os inversores devem ser obrigatoriamente aterrados a um terra de proteção (PE);
  • A conexão de aterramento deve seguir as normas locais;
  • Deve ser utilizada no mínimo a fiação com a bitola indicada na tabela apresentada na pergunta Qual a fiação que deve ser utilizada na instalação do CFW-09?;
  • O inversor deve ser conectado a uma haste de aterramento específica, ou ao ponto de aterramento específico, ou ao ponto de aterramento geral (resistência ≤ 10Ω). Quando vários inversores forem utilizados, instalar conforme o exemplo a seguir:

Observação:

  • Não compartilhe a fiação de aterramento com os outros equipamentos que operem com altas correntes (exemplos: motores de altas potências, máquinas de solda, entre outros);
  • A rede que alimenta o inversor de ter o neutro solidamente aterrado;
  • Não deve ser usado o neutro para aterramento;
  • Quando a interferência eletromagnética gerada pelo inversor for um problema para outros equipamentos utilizar fiação blindada ou fiação protegida por conduite metálico para a conexão saída do inversor motor. Conectar a blindagem em cada extremidade ao ponto de aterramento do inversor e à carcaça do motor;
  • Sempre aterrar a carcaça do motor. Fazer o aterramento do motor no painel onde o inversor está instalado, ou no próprio inversor;
  • A fiação de saída do inversor para o motor deve ser instalada separada da fiação de entrada da rede bem como da fiação de sinal e controle.
O CFW-09 pode ser instalado em uma rede IT?
O inversor CFW-09, pode ser alimentado através de uma rede IT (com isolamento em relação ao terra ou aterramento através de uma impedância) deve ser verificado o seguinte:

  • Os modelos de 180A a 600A/380-480V, 2,9A a 79A/500-600V, 107A a 472A/500-690V e 100A a 428A/660-690V possuem varistores e capacitores entre fase e terra, os quais devem ser desconectados para operações em redes IT. Para isso, deve ser alterada a posição de um jumper, o qual está acessível conforme as figuras a seguir:

Os filtros de RFI externos necessários para o atendimento dos requisitos de normas Européias de compatibilidade eletromagnética, não poderão ser usados no caso de redes IT;

O usuário deverá verificar e se responsabilizar sobre o risco de choque elétrico em pessoas quando a utilização de inversores em rede IT.

Sobre o uso de um relé de proteção diferencial conectado na entrada de alimentação do inversor:

A indicação de curto-circuito fase-terra por este relé deverá ser processada pelo usuário, de forma a somente indicar a ocorrência da falha ou bloquear a operação do inversor;

Verificar com o fabricante do relé diferencial a ser usado a correta operação deste em conjunto com inversores de freqüência, as quais circulam pelas capacitâncias parasitas do sistema inversor, cabo e motor, contra o terra.

Qual a descrição do conector de sinais e controle (XC1) do CFW-09?

As conexões de sinal (entradas/saídas analógicas) e controle (entradas/saídas digitais, saídas a relé) são feitas nos seguintes conectores do cartão eletrônico de controle CC9:

O diagrama acima mostra as conexões de controle com as entradas digitais como ativo alto (jumper entre XC1:8 e XC1:10), para ter como ativo baixo, basta alterar o jumper para a posição XC1:7 e XC1:9, sendo que XC1:10 torna-se o comum das entradas digitais.

Com quais sinais pode-se trabalhar nas entradas analógicas do CFW-09?

As entradas analógicas do CFW-09 podem trabalhar com sinais de 0 a 10Vcc, ou 0 a 20mA, ou ainda 4 a 20mA. Para isso, é necessário programar os parâmetros relacionados (P221, P222, P234 a P240) e fazer a seleção das chaves de ajuste:

Sinal

Elemento de ajuste

Seleção

AI1

S1.2

OFF Þ 0 a 10Vcc (padrão de fábrica)

ON Þ 4 a 20mA ou 0 a 20mA

AI2

S1.1

OFF Þ 0 a 10Vcc (padrão de fábrica)

ON Þ 4 a 20mA ou 0 a 20mA

Quais cuidados ter com a fiação dos sinais e controles do CFW-09?

Na instalação da fiação de sinal e controle devem-se ter os seguintes cuidados:

· Bitola dos cabos: 0,5mm2 (20AWG) a 1,5mm2 (14AWG);

· Torque máximo: 0,50N.m;

· As fiações em XC1 devem ser feitas com cabo blindado e separadas das demais fiações (potência, comando em 110/220V, entre outros), a blindagem deve ser conectada conforme a figura abaixo:

· Os comprimentos da fiação e as distâncias que devem ter para separação:

Modelo do inversor

Comprimento da fiação

Distância mínima de separação

Corrente de saída ≤ 24A

≤100m

>100m

≥10cm

≥25cm

Corrente de saída ≥28A

≤30m

>30m

≥10cm

≥25cm

· Caso o cruzamento destes cabos com os demais seja inevitável, o mesmo deve ser feito de forma perpendicular entre eles, mantendo-se um afastamento mínimo de 5cm neste ponto;

· Para distâncias de fiação maiores que 50 metros é necessário o uso de isoladores galvânicos para os sinais de XC1:11 a 20;

· Relés, contatores, solenóides ou bobinas de freios eletromecânicos instalados próximos aos inversores podem eventualmente gerar interferências no circuito de controle. Para eliminar esse efeito, supressores RC devem ser conectados em paralelo com as bobinas destes dispositivos, no caso de alimentação CA, e diodos de roda-livre no caso de alimentação CC;

· Quando da utilização de HMI externa, deve-se ter o cuidado de separar o cabo que a conecta ao inversor dos demais cabos existentes na instalação de uma distância mínima de 10cm.

  • 1
  • ...
  • 166
  • 167
  • 168
  • ...
  • 276
WEG CENTRAL ASIA LLP
  • Bukhtarminskaya str. 24/12, Turksib district, Almaty, Republic of Kazakhstan. / Cazaquistão
  • Telefone: +7 (701) 447-00-00
  • E-mail: sales-wca@weg.net
  • Branch of the WEG company
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
  • Solicite um Orçamento