Retour à la page d'accueil Mon compte
P202=7.
Neste modo de operação o SRW01 não utiliza a UMC, logo, as proteções estão desabilitadas com exceção da entrada PTC.
Neste modo o SRW01 funciona semelhante a um PLC, permitindo que o usuário desenvolva sua aplicação utilizando linguagem Ladder, através do software WLP. Também pode ser usado como uma expansão remota de I/O, não necessitando de um programa Ladder. As entradas e saídas digitais podem ser utilizadas conforme a necessidade e operadas de forma remota.
Observação: As saídas devem ser programadas para Ladder ou Fieldbus.
Seguem abaixo as funções das entradas e saídas digitais no modo PLC.

O parâmetro P002 informa o percentual de corrente medida em relação à corrente ajustada (P401 ou P402).
O parâmetro P003 informa o corrente TRUE RMS, média das 3 fases do motor.
Através da medição de corrente das três fases do motor, o SRW01 realiza as seguintes proteções:
· Sobrecarga;
· Falta de Fase;
· Desbalanceamento;
· Sobrecorrente – configurado para proteção de rotor bloqueado;
· Subcorrente;
· Falta à Terra;
· Proteção Térmica via PTC;
· Frequência fora da faixa.
Quando necessário limpar o inversor siga as instruções:
Externamente:
Internamente:
O teste dos IGBTs pode ser feito em qualquer modelo de inversor de freqüência, seguindo os passos abaixo: