• Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  • Fale Conosco
  1. Página inicial
  2. FAQ

Perguntas Frequentes

O que significa quando o LED Internal Fault pisca 3 vezes?

· Significa que o contato do relé de by-pass interno está aberto;

Esta proteção fica monitorando se o contato do relé de by-pass interno da SSW-05 está fechado ( funciona apenas quando a SSW-05 está em regime - 100% de tensão).

Observação:

Esta proteção pode ser habilitada ou desabilitada por sua respectiva chave dip-switch.

O que significa quando o LED Internal Fault pisca 2 vezes?
  • Significa que há subtensão na alimentação da eletrônica:

Esta proteção fica monitorando sempre a tensão de alimentação da eletrônica (A1 e A2), sendo que caso a tensão ficar abaixo de 80 Vac atua a proteção.

Observação:

Esta proteção pode ser habilitada ou desabilitada por sua respectiva chave dip-switch.

O que significa quando o LED Internal Fault pisca 7 vezes?

· Significa que há erro externo na SSW-05;

· Atua quando a entrada digital DI1 estiver aberta. A entrada digital DI1 deve estar programada como Erro Externo (P264=2).

O que significa quando o LED Ready está aceso?

Significa que a Soft-Starter está Pronta para Operar.

· Aceso: SSW-05 com tensão, aguardando comando de aciona, ou com tensão plena na saída;

· Piscando: SSW-05 em rampa de aceleração/desaceleração.

O que significa quando o LED Run está aceso?

Significa que a Soft-Starter está Em Operação:

Acende somente quando a SSW-05 está em regime (o motor está com tensão plena).

  • 1
  • ...
  • 149
  • 150
  • 151
  • ...
  • 273
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Telefone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • E-mail: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net