• Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  • Fale Conosco
  1. Página inicial
  2. FAQ

Perguntas Frequentes

Um motor especificado para 50Hz pode ser ligado em uma rede 60Hz?

Motores trifásicos bobinados para 50Hz poderão ser ligados também em rede de 60Hz.

a) Ligando o motor de 50Hz, com a mesma tensão, em 60Hz

  • a potência do motor será a mesma;
  • a corrente nominal é a mesma;
  • a corrente de partida diminui em 17%;
  • Cp/Cn diminui em 17%;
  • Cm/Cn diminui em 17%;
  • a velocidade nominal aumenta em 20%.

Nota: Deverão ser observados os valores de potência requeridos, para motores que acionam equipamentos que possuem conjugados variáveis com a rotação.

b) Se alterar a tensão em proporção à frequência: aumenta a potência do motor 20%;

  • a corrente nominal é a mesma;
  • a corrente de partida será aproximadamente a mesma;
  • o conjugado de partida será aproximadamente o mesmo;
  • o conjugado máximo será aproximadamente o mesmo;
  • a rotação nominal aumenta 20%.

Quando o motor for ligado em 60Hz com a bobinagem 50Hz, poderemos aumentar a potência em 15% para 2 polos e 20% para
4, 6 e 8 polos.

Quais são as vantagens de se adquirir um motor de W22 Premium WEG?

Os motores W22 Premium são projetados para consumir menos energia da rede, comparado a um motor de rendimento inferior e de mesma potência útil (na ponta do eixo).

Para tanto, os motores W22 Premium têm como vantagens:

  • Aumento da área para a dissipação do calor;

  • Pés maciços e inteiriços para maior rigidez mecânica e fácil instalação;

  • Superfícies planas distribuídas na parte traseira (2 pontos na carcaça)e dianteira (2 pontos na tampa e 1 na carcaça) para monitoramento davibração nas carcaças 225S/M a 355M/L.

  • Flexibilidade para modificação da forma construtiva. Níveis de ruído reduzidos e limitados a 83dB (A).

  • Ventilador, tampa defletora e carcaça combinados para umatemperatura de operação reduzida.

  • Confiabilidade do invólucro: grau de proteção IK08 contraimpactos externos.

  • Caixa de ligação com maior volume interno livre para umaconexão mais fácil e segura dos cabos.

  • Novo conector para uma rápida montagem dos acessórios.

  • Projeto da placa de bornes previne rotação e contato acidental entre terminais.

  • Tampa com cubo do rolamento eletricamente isolado.

  • Vida útilinfinita quando comparada com o rolamento isolado.

  • Tampa dianteira com excelente dissipação de calor.

  • Maiores intervalos de lubrificação e Menores custos de operação.

  • Canais de entrada e saída melhoram o trânsito da graxa pelatampas e anéis.

  • Tecnologia avançada empregada na vedação dos mancais: W3Seal® eo novo WSeal®.

  • Terminais de aterramento nos dois lados da carcaça para as carcaças 225S/M a 355M/L: flexibilidade para a instalação.

  • Novo bujão: dreno IP55 ou IP66 apenas ajustando sua a posição. Aumento das potências disponíveis e nova carcaça.

  • Sistema de isolamento WISE®: melhores materiais para aplicaçãocom inversores de frequência.

  • Valores de rendimento constantes entre 75% e 100% de carga.

  • Rendimentos Plus e Premium superando os valores de Alto Rendimento definidos pela norma ABNT NBR 17094-1:2008, em conformidade com a Portaria 553 da Lei de Eficiência Energética.

  • Fator de serviço 1,25 para a versão Premium.

  • Chapas magnéticas de melhor qualidade (aço silício);

  • Maior volume de cobre, reduz a temperatura em operação;

  • Menos perdas estatóricas;

  • Rotores tratados termicamente, reduzindo assim as perdas rotóricas;

  • Altos fatores de enchimento das ranhuras, melhor dissipação do calor gerado internamente;

  • Anéis de curto-circuito do rotor otimizados para reduzir as perdas Joule;

  • Projeto de ranhuras otimizado para incrementar o rendimento;

  • Possibilidade de operar com o inversor de freqüência WEG, sem a necessidade de kit de ventilação forçada.

  • Os motores W22 Premium inicialmente são mais caros que os demais porém, em virtude do decréscimo significativo do consumo de energia, o retorno do investimento inicial é rápido.

Confira o retorno do investimento em nossa página : http://www.weg.net/see+

Para maiores informações consulte o catálogo Motores Elétricos - Baixa Tensão (Mercado Brasil), disponível na Central de Downloads WEG : http://www.weg.net/br/Produtos-e-Servicos/Geral/Central-de-Downloads

Caso a graxa para relubrificação dos rolamentos recomendada pela WEG não exista na minha região, como devo proceder?

A graxa Polyrex EM, por conter poliuréia e óleo mineral, é compatível com todas as graxas que:

- Possuam base de lítio, complexo de lítio ou poliuréia e óleo mineral altamente refinado;

- Aditivo inibidor contra corrosão, oxidação e aditivo anti-oxidante.

Embora a graxa Polyrex EM seja compatível com os tipos relacionados acima, a WEG não recomenda a mistura de graxas sob nenhuma hipótese. No caso da utilização de uma graxa não recomendada pela WEG, o rolamento e os canais de passagem da graxa devem ser totalmente limpos para então colocar a nova graxa. Os intervalos de relubrificação e quantidade de graxa mencionados na placa de identificação, não são mais válidos.

Em caso de dúvidas ou de outras graxas especificadas pela WEG, consulte-nos.

Quais são as proteções que a Soft-Starter oferece?

As proteções oferecidas pela SSW-06 são:

  • Sobrecorrente (programável);
  • Subcorrente (programável);
  • Sobretensão (programável);
  • Subtensão (programável);
  • Falta de fase;
  • Seqüência de fase invertida;
  • Sobretemperatura nos dissipadores da potência;
  • Sobrecarga no Motor;
  • Defeito externo;
  • Contato de By-pass aberto (quando houver By-pass interno a Soft-Starter);
  • Sobrecorrente antes do By-pass (quando houver By-pass interno a Soft-Starter);
  • Sobrecorrente imediata do By-pass (quando houver By-pass interno a Soft-Starter);
  • Erro na CPU;
  • Erro de comunicação da HMI;
  • Erro de programação.
Qual é o número máximo de partidas por hora da SSW-06?

O número máximo é de 10 partidas por hora, sendo 1 a cada 6 minutos.

Observação:

Se for necessário um número maior de partidas por hora, deve-se entrar em contato com o departamento de vendas da WEG para fazer o dimensionamento correto para a aplicação.

  • 1
  • ...
  • 106
  • 107
  • 108
  • ...
  • 273
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Telefone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • E-mail: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net