• Training
  • Careers
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • English
    • Español
    • Português do Brasil
  • Contact Us
  1. Home
  2. FAQ

Frequently Asked Questions (FAQ)

O que é e quais são as possíveis causas do E05?

Sobrecarga na saída, função Ixt:

Esta falha pode resultar de:

  • Sobrecarga na saída:
    • Eixo do motor, por algum motivo, mecanicamente travado;
    • Carga muito pesada para o motor utilizado;
  • Parametrização incorreta:
    • Ajuste de P156 muito baixo para o motor utilizado: valor recomendado para motor com FS=1.00 é 1.1 x corrente nominal do motor;
    • Ajuste muito alto de P136;
  • Corrente nominal do inversor programada com valor diferente da etiqueta (P295);
  • Desbalanceamento de corrente nas fases de saída:

A corrente medida na saída (com multímetro True rms) deve ser próxima à indicada em P003. Se a corrente estiver desbalanceada ou uma das fases estiver faltando, então:

o Desconecte o motor;

o Habilite o inversor com a referência nominal (60Hz) e meça a tensão nas três fases de saída com um multímetro True RMS:

Se a tensão estiver correta, o inversor está funcionando, pode ser um problema no motor ou na sua ligação;

Se a tensão de saída não estiver balanceada, então o inversor está com defeito.

O que é e quais são as possíveis causas do E06?

Erro externo:

Existe uma entrada digital programada para "Sem erro externo" e esta entrada está aberta:

  • Verificar qual entrada digital está programada para esta função (P263 até P266=20) e qual o motivo da mesma estar desconectada do comum (fiação externa).
O que é e quais são as possíveis causas do E08?

Erro na CPU:

Esta falha pode resultar de:

  • O inversor não está corretamente aterrado (Rterra _ 10_);
  • Problema de fiação:
    • Fiações de controle devem estar afastadas das fiações de potência e as entradas e saídas analógicas devem ser ligadas com cabos blindados;
  • Ambiente com alto nível de ruído elétrico;
  • Cartão de controle defeituoso (consultar a fábrica).
O que é e quais são as possíveis causas do E09?

Erro na memória do programa (checksum):

Esta falha pode resultar de:

  • Defeito no cartão de controle (consultar a fábrica).
O que é e quais são as possíveis causas do E24?

Erro de programação:

Tentativa de ajuste de um parâmetro incompatível com os demais. Maiores informações ver em ‘Quais as incompatibilidades entre parâmetros (E24)?’.

  • 1
  • ...
  • 98
  • 99
  • 100
  • ...
  • 273
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / Mexico
  • Phone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Email: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net