• Training
  • Careers
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • English
    • Español
    • Português do Brasil
  • Contact Us
  1. Home
  2. FAQ

Frequently Asked Questions (FAQ)

Como resetar a soft-starter SSW07 / SSW08?

Uma condição de erro pode ser resetada através do botão de Reset na frontal da soft-starter, ou através de uma botoeira pulsante (0,5 segundos) na DI3 (entrada digital para reset). Outra forma para efetuar o reset na soft-starter é desligar e ligar novamente a tensão da eletrônica (A1 e A2).

Na SSW07 e na SSW08 existe a possibilidade de 'reset automático', bastando habilitar esta função via dip switch (auto):

O tempo para ocorrer o reset automático após a ocorrência do erro é de 15 minutos para as seguintes condições:

o Sobrecorrente;

o Falta de fase;

o Rotor bloqueado;

o Sobrecorrente imediata do relé de by-pass;

o Sobrecorrente antes do by-pass;

o Freqüência fora da tolerância;

o Contato do relé de by-pass interno aberto;

o Sub-tensão na alimentação da eletrônica;

o Erro externo;

Para sequência de fase incorreta não existe reset automático;

Para sobrecarga eletrônica do motor existe um algoritmo específico para tempo de reset automático.

Como programar a DI2 (entrada digital 2) da soft-starter SSW07 / SSW08?

Para alterar a programação da DI2, seguir as seguintes instruções:

Para entrar em modo programação, manter pressionada a tecla reset no frontal da soft-starter por 5 segundos. Manter a tecla de reset pressionada durante a programação;

Quando em modo programação, acenderá dois leds (sobrecorrente e falta de fase), indicando que a DI2 está programada para reset de erros. Acendendo três leds (sobrecorrente, falta de fase e sequência de fase), indica que a DI2 está programada para comandos a três fios;

Para alterar a programação para comandos a três fios, mover a dip switch de sobrecorrente e voltar para a posição anterior. Acenderá os três leds, indicando que a DI2 está programada para comandos a três fios;

Para alterar a programação da DI2 para reset de erros, mover a dip switch de kick start e voltar para a posição anterior. Acenderá os dois leds, indicando que a DI2 está programada para reset de erros;

Ao desacionar a tecla de reset a programação estará concluída.

Qual o funcionamento das saídas digitais a relé da soft-starter SSW07 / SSW08?

O relé para a função 'operação' fecha seu contato NA (13 - 14/23) sempre que a soft-starter receber um comando de aciona. Este contato somente é aberto no final da rampa de desaceleração (quando estiver ajustada via trimpot) ou quando a soft-starter receber o comando para desacionar;

O relé para a função 'tensão plena' fecha seu contato NA (14/23 - 24) sempre que a soft-starter estiver com 100% da tensão aplicada ao motor por ela acionado. Este contato é aberto quando a soft-starter receber o comando para desacionar;

O gráfico a seguir mostra o funcionamento das duas saídas a relé:

Como ajustar na soft-starter SSW07 / SSW08 a partida por rampa de tensão?

Ajustar o valor da tensão inicial para um valor mais baixo;

Quando for colocada carga no motor, ajustar a tensão inicial para um valor que faça o motor girar suavemente a partir do instante que for acionado;

Ajustar o tempo de aceleração com o tempo necessário para a partida, inicialmente em tempos curtos, 10 a 15 segundos, depois tentar encontrar a melhor condição de partida para a carga acionada.

Observação:

Com longos tempos de partida, ou o motor sem carga, podem ocorrer trepidações durante a partida do motor. Neste caso deve-se diminuir o tempo de partida.

Caso ocorram erros durante a partida, revisar todas as conexões da soft-starter à rede de alimentação, conexões do motor, níveis das tensões da rede de alimentação, fusíveis, disjuntores e seccionadoras.

Como ajustar na soft-starter SSW07 a partida com limitação de corrente?

Para partir com limitação de corrente deve-se partir com carga, testes a vazio devem ser feitos com rampa de tensão;

Ajustar tempo de aceleração com o tempo necessário para partida, inicialmente em tempos curtos, 20 a 25 segundos. Esse tempo será utilizado como tempo de rotor bloqueado caso o motor não parta;

Ajustar o limite de corrente conforme as condições da instalação elétrica permitam e também valores que forneçam torque suficiente para partir o motor. Inicialmente pode ser programado com valores entre 2 a 3 vezes a corrente nominal do motor (In do motor).

Observação:

Se o limite de corrente não for atingido durante a partida, o motor irá partir imediatamente;

Valores muito baixos de limite de corrente não proporcionam torque suficiente para partir o motor;

Para cargas que necessitam de um torque inicial de partida mais elevado, pode-se utilizar a função kick start. Maiores informações ver em 'Como programar a função Kick Start na soft-starter SSW07 / SSW08?';

Caso ocorram erros durante a partida, revise todas as conexões da soft-starter a rede de alimentação, conexões do motor, níveis das tensões da rede de alimentação, fusíveis, disjuntores e seccionadoras.

  • 1
  • ...
  • 178
  • 179
  • 180
  • ...
  • 273
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / Mexico
  • Phone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Email: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net