O que é o E28?

Erro de timeout na recepção de telegramas da comunicação serial:

O E28 ocorre quando a soft-starter deixa de receber telegramas do mestre por um tempo maior que o programado em P314.

As principais causas são:

  • O tempo de timeout programado em P314 é inferior ao tempo entre os telegramas enviados pelo mestre da rede;

  • O mestre da rede não envia telegramas ciclicamente, neste caso deve-se programar o P314=0;

  • Se a comunicação serial não estiver sendo utilizada , neste caso, deve-se programar o P314=0.

O que é o E29?

Erro de comunicação fieldbus inativa:

O E29 ocorre quando o cartão de comunicação fieldbus está ativo e a comunicação com o mestre está inativa.

As principais causas são:

  • Falha na comunicação entre o mestre da rede fieldbus e a soft-starter;

  • Problemas na configuração do mestre;

  • Instalação incorreta dos cabos de comunicação;

  • Se o cartão de comunicação fieldbus não estiver sendo utilizado, neste caso, deve-se programar o P309=0.

O que é o E30?

Erro de cartão de comunicação fieldbus inativo:

O E30 ocorre quando a soft-starter não conseguiu acessar o cartão de comunicação fieldbus durante a inicialização ou em operação.

As principais causas são:

  • Problema com a troca de dados entre a soft-starter e o cartão de comunicação fieldbus; Configuração do cartão de comunicação fieldbus programado errado em P309;

  • Problemas nas conexões do cartão;

  • Se o cartão de comunicação fieldbus não estiver sendo utilizado, neste caso, deve-se programar o P309=0.

Como partir o motor com controle de torque (P202=3)?

Para o controle de torque, alguns parâmetros básicos devem ser programados, conforme abaixo:

Seqüência de Parâmetros:

  • O controle de torque da soft-starter SSW-06 possibilita uma excelente performance de suavidade durante a partida de seu motor e sua carga;
  • Para partir com controle de torque deve-se partir com carga, testes a vazio podem ser feitos com rampa de tensão;
  • Se os limites de torque não forem atingidos durante a partida o motor irá partir imediatamente;

Observação:

  • Para grandes cargas opte sempre pela partida com limitação de corrente, assim será possível ajustar o consumo de energia durante a partida à capacidade que a rede consegue fornecer;
  • Valores muito baixos de limite de torque não proporcionam torque suficiente para partir o motor, e também são muito sensíveis a variações de temperatura do motor, como por exemplo, partir com o motor a quente e partir com o motor a frio;
  • Valores muito baixos de limite de torque também são muito sensíveis a variações da carga, como por exemplo, óleos, graxas, válvulas de alívio apresentam torques resistentes à partida diferentes a frio e a quente;
  • O torque máximo desenvolvido pelo motor durante a partida ou em regime pleno são dados fornecidos pelo fabricante do motor, as soft-starters podem apenas limitá-los.
Como partir o motor com cargas de torque constante (P202=3 e P120=1 ponto)?

Para partir o motor com cargas de torque constante, alguns parâmetros básicos devem ser programados, conforme abaixo:

Seqüência de Parâmetros:

  • Ajustar P121 com a porcentagem, do torque nominal do motor, necessária para por o conjunto motor + carga em movimento;

  • Ajustar P102 com o tempo necessário para a partida. Programar inicialmente em tempos pequenos (10 a 15s);

  • Com o controle de torque é possível partir a carga suavemente com tempos pequenos de partida, devido à boa linearidade da rampa de velocidade de partida.

  • 1
  • ...
  • 157
  • 158
  • 159
  • ...
  • 276
AL-USOOL ENGINEERING SERVICES COMPANY AND TRADING AGENCIES LTD.
  • Al Mansour Al Amirat, Block No. 609, Street No. 01, Building No. 21, Baghdad Iraq / Iraque
  • Telefone: +971 52 982 5032
  • E-mail: saravanakumar.muthuraj@Alusooleng.com
  • For Low Voltage and Gearbox- Oil & Gas Segment only.