Quais as dimensões do CFW10?

As dimensões do CFW10, de acordo com seus dados nominais de corrente e tensão, são apresentadas abaixo:

Qual a fiação que deve ser utilizada na instalação do CFW10?

Deve-se utilizar no mínimo as bitolas de fiação indicadas na tabela abaixo e utilizar somente fiação de cobre:

O que fazer quando a velocidade no motor oscila?

Isto só é possível ocorrer quando é utilizada a entrada analógica (AI1) como referência de velocidade, em decorrer da interferência eletromagnética. Neste caso, basta interligar XC1:7 ao terra do inversor.

Quais cuidados ter antes da primeira energização?
  • Verificar todas as conexões: verificar se as conexões de potência, de aterramento e de controle estão corretas e firmes.
  • Verificar o motor: verificar se a corrente, tensão e as conexões do motor estão de acordo com o inversor.
  • Desacoplar mecanicamente a carga do motor: se o motor não puder ser desacoplado, ter certeza que o sentido de giro em qualquer direção (horário e anti-horário) não cause danos à máquina ou riscos pessoais.
  • Verificar o tempo que o equipamento ficou estocado.

Observação:

Sempre desconecte a alimentação geral antes de efetuar quaisquer conexões.

Qual a função da HMI?

A HMI é uma interface simples que permite a operação e a programação do inversor. Ela apresenta as seguintes funções:

  • Indicação do estado de operação do inversor, bem como as variáveis principais;
  • Indicação das falhas;
  • Visualização e alteração dos parâmetros ajustáveis;
  • Operação e variação da referência de velocidade pelas teclas.
  • 1
  • ...
  • 95
  • 96
  • 97
  • ...
  • 276
AL-USOOL ENGINEERING SERVICES COMPANY AND TRADING AGENCIES LTD.
  • Al Mansour Al Amirat, Block No. 609, Street No. 01, Building No. 21, Baghdad Iraq / Irak
  • Teléfono: +971 52 982 5032
  • Correo electrónico: saravanakumar.muthuraj@Alusooleng.com
  • For Low Voltage and Gearbox- Oil & Gas Segment only.