Como manter as proteções relacionadas ao motor quando utilizo contator de By-Pass?

Para manter as proteções relacionadas ao motor, quando a SSW-03 Plus for utilizada com contator de By-Pass, deverá ser utilizado o Módulo de Aquisição de corrente (MAC-0x).

Para maiores informações consulte também:

  • "Como instalar o módulo de aquisição de corrente (MAC-0x)?";
  • "Qual o módulo MAC que devo utilizar para manter as proteções relacionadas ao motor quando utilizo contator de By-Pass?".
Como instalar o módulo de aquisição de corrente (MAC-0x)?
  • Soltar os cabos do secundário dos transformadores de corrente da SSW-03 Plus localizados no conector X3:3 , X3:4 e X3:5 da placa eletrônica CCS3.0x. Estes cabos devem ser curto-circuitados para evitar a queima dos transformadores de corrente internos da SSW-03 Plus. Para isto utilize o conector sindal que acompanha o MAC-0x, onde uma das extremidades já possue um fio de jumper ligando os dois contatos do sindal, sendo que na outra extremidade é que deverão ser ligados os cabos retirados do conector X3:3 , X3:4 e X3:5.
  • Soltar os cabos do termostato que estão ligados no conector X3:1 e X3:2, e ligá-los ao conector plug-in que acompanha o MAC-0x nas duas entradas livres.
  • Ligar este conector que acompanha o MAC-0x à Placa de Controle (CCS3.0x) no local destinado para o conector X3.
  • Observar a ligação da Potência como segue abaixo.

Quando devo utilizar a proteção de Sobrecorrente?

A detecção de sobrecorrente imediata deve ser ativada com equipamentos que não devam rodar com cargas pesadas ou que possuam mecânica frágil que possa sofrer danos em caso de travamento.

O que é o erro E06?

O erro E06 indica Sobrecorrente Imediata.

As possíveis causas são:

  • Eixo do motor travado;
  • Carga pesada;
  • Parametrização incorreta;
  • TC’s ligados errados ou de modelo incorreto;
  • Cartão de controle defeituoso.

Veja mais detalhes sobre as possíveis causas em "O que fazer quando ocorre E06?".

O que fazer quando ocorre E06?

O erro E06 ocorre se a corrente (P72) permanecer acima do valor ajustado em P12 durante um período de tempo superior ao estabelecido em P13;

  • Com P13 = off (padrão de fábrica), a proteção fica desabilitada.

Verifique as possíveis causas abaixo para o E06:

  • Eixo do motor travado:

Inspecione o motor, veja se ele roda bem sem a carga acoplada a fim de assegurar-se de que não esteja danificado (travado).

  • Carga pesada:

Inspecione a carga, veja se não está excessiva.

  • Parametrização incorreta:

Verifique o conteúdo dos seguintes parâmetros:

    • P22 Corrente nominal da Soft-Starter, deve ser ajustada conforme o modelo da Soft-Starter;
    • P12 Sobrecorrente imediata, verifique se está conforme o desejado;
    • P13 Tempo de sobrecorrente imediata.

  • TCs ligados errado ou de modelo incorreto:

    • Caso os TCs estejam ligados errados ou sejam de modelo incorreto poderão causar E06.
    • Verifique o modelo adequado de TC para cada Soft-Starter.
    • Veja a tabela dos módulos MAC no capítulo 10.1 do manual ou em "Qual o módulo MAC que devo utilizar para manter as proteções relacionadas ao motor quando utilizo contator de By-Pass?".

  • Cartão de controle defeituoso:

Entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada Weg se ocorrer uma das seguintes condições:

    • Se verificando o conteúdo de P72, a leitura da corrente permanecer sempre saturada ou se estiver errada, já tendo sido verificados os TCs anteriormente;
    • Ocorrendo E06 com P13 = off ou com P72 menor do que P12.
  • 1
  • ...
  • 47
  • 48
  • 49
  • ...
  • 276
AL-USOOL ENGINEERING SERVICES COMPANY AND TRADING AGENCIES LTD.
  • Al Mansour Al Amirat, Block No. 609, Street No. 01, Building No. 21, Baghdad Iraq / Irak
  • Teléfono: +971 52 982 5032
  • Correo electrónico: saravanakumar.muthuraj@Alusooleng.com
  • For Low Voltage and Gearbox- Oil & Gas Segment only.