Quais são as vantagens em ter a tecnologia "Vectrue"?

A tecnologia Vectrue possibilita o controle de velocidade e torque de motores de indução trifásicos. Suas vantagens são:

· Controle escalar (V/F), VVW ou controle vetorial, programáveis no mesmo produto;

· O controle vetorial pode ser programado como sensorless (para motores padrões, sem uso de encoder) ou como controle vetorial com encoder no motor;

· O controle vetorial sensorless permite alto torque e rapidez na resposta, mesmo em velocidades muito baixas ou na partida;

· O controle vetorial com encoder possibilita alto grau de precisão no acionamento, para toda a faixa de velocidade (até mesmo com o motor parado);

· Função Frenagem Ótima para o controle vetorial, permite a frenagem controlada do motor e elimina, em algumas aplicações, o resistor de frenagem adicional;

· Função Auto-ajuste para o controle vetorial, permite ajuste automático dos reguladores e parâmetros de controle, a partir da identificação, também automática, dos parâmetros do motor e da carga utilizada.

Onde estão localizadas as etiquetas de identificação do CFW-11?

Existem duas etiquetas de identificação, uma completa, localizada na lateral do inversor e outra resumida, localizada sob a HMI. A etiqueta resumida permite identificar as características mais importantes, mesmo em inversores montados lado a lado.

O que pode ser instalado no Slot 4?

No Slot 4 (módulo Anybus-CC) podem ser instalados os seguintes acessórios:

Obs: * Para a correta identificação dos módulos, consulte o manual de Comunicação Anybus-CC.

Quais são os acessórios relacionados à HMI e onde devem ser instalados?

Os acessórios, e sua devida instalação, estão descritos na tabela abaixo:

Obs: * O cabo para conexão da HMI ao inversor é composto por conectores D-Sub9 (DB-9) macho e fêmea com conexões pino a pino (tipo extensor de mouse) ou Null-Moden, padrões de mercado. Comprimento máximo de 10 metros.

Exemplos:

- Cabo extensor de mouse 1,80m; Fabricante: Clone;

- Belkin pro series DB9 serial extension cable 5m; Fabricante: Belkin;

- Cables Unlimited PCM195006 cable, 6ft DB9 m/f; Fabricante: Cables Unlimited.

Onde deve ser instalado o Módulo de Memória FLASH?

O Módulo de Memória FLASH deve ser instalado conforme a tabela que segue:

Obs: * Para correta identificação, consulte o manual de Programação.

  • 1
  • ...
  • 204
  • 205
  • 206
  • ...
  • 276
AL-USOOL ENGINEERING SERVICES COMPANY AND TRADING AGENCIES LTD.
  • Al Mansour Al Amirat, Block No. 609, Street No. 01, Building No. 21, Baghdad Iraq / Irak
  • Teléfono: +971 52 982 5032
  • Correo electrónico: saravanakumar.muthuraj@Alusooleng.com
  • For Low Voltage and Gearbox- Oil & Gas Segment only.