Todos os contatores tem peças para reposição?
SIM. Todos os contatores WEG dispõe de peças para reposição. Entre eles bobinas, jogos de contatos principais e auxiliares entre outros acessórios de reposição. Todos os materiais podem ser adquiridos nas revendas WEG.
Qual a função da SSW-05?

A chave de partida estática SSW-05 foi projetada para o acionamento de motores elétricos trifásicos utilizados em cargas consideradas leves (exemplo: bombas centrífugas, ventiladores de pequeno porte e compressores a parafuso).

A partir de qual versão está disponível a comunicação serial?

A comunicação serial está disponível a partir da versão de software V2.00.

Qual a função da comunicação serial na SSW-05?

Com a comunicação serial é possível:

· Ligação da Soft-Starter numa rede de equipamentos, como PC, CLP e outros;

· O uso com o software SuperDrive para Microsoft Windows, permitindo a programação e operação da SSW-05;

· O uso da HMI (interface homem máquina) remota para programação e operação da SSW-05.

O que é Soft-Starter SSW-05 Plus?

É um equipamento que permite partir e parar suavemente motores de indução trifásicos.

Maiores informações em Qual a função da SSW-05?.

  • 1
  • ...
  • 138
  • 139
  • 140
  • ...
  • 276
AL-USOOL ENGINEERING SERVICES COMPANY AND TRADING AGENCIES LTD.
  • Al Mansour Al Amirat, Block No. 609, Street No. 01, Building No. 21, Baghdad Iraq / Irak
  • Teléfono: +971 52 982 5032
  • Correo electrónico: saravanakumar.muthuraj@Alusooleng.com
  • For Low Voltage and Gearbox- Oil & Gas Segment only.